ITT CannonのDLシリーズは数百種類のZIFコネクタオプションを提供
高価な医療機器や商用アプリケーションで、サービス技術者が重要なボードの交換を試みる場面を想像してみてください。コネクタが外れず、技術者がさらに強く引っ張ると、硬く、可聴のスナップ音が鳴り響きます。ボード全体を交換する必要が生じ、さらに悪い場合には、サプライヤへの高額な返品が必要になるかもしれません。このような事態は、性能を維持しながらシステムの組み立て、テスト、メンテナンスを容易にするゼロ挿入力(ZIF)コネクタによって防止できます。
設計がますます複雑化するにつれ、コネクタの嵌合はいっそう重要性を増しています。しかしコネクタは、サービス技術者の事例のように何かが破損するまでは、設計の中で最も考慮されない部分かもしれません。あるいは、ケーブルを交換しようとして、コネクタを固定するために必要な挿入力によって、1本以上のピンが曲がってしまい、重大な不具合が発生することもあります。
ZIFコネクタは、設計者がこれらの問題を回避するのに役立ちます。そうすることで、現場での不具合のリスクを低減し、組み立て作業者に必要なトレーニングを減らし、試作やテストを容易にすることができます。
1970年代にさかのぼる成熟した技術であるにもかかわらず、ZIFコネクタは、標準コネクタに慣れ親しんでいる多くの設計者にとって第1選択肢ではありません。彼らは下流工程での不具合をあまり懸念していないか、部品表のコスト増加を受け入れようとしないか、あるいはこれらのコネクタの多くで利用可能なカム作動式ロック機構の採用に消極的である可能性があります。
従来のプレスフィットコネクタは、ボード上のほとんどどこにでも配置できますが、ZIFコネクタは、正しい挿入を確実にし、所定の位置に固定するために使用されるカムシャフトと作動ハンドルのためのクリアランスが必要です。これは、メンテナンス頻度の低いアプリケーションでは問題となる可能性があります。
コストやフットプリントの制約から高挿入力コネクタを使い続けることは、設計が低ピン数でコネクタが固定されている場合には合理的かもしれません。しかし、高密度、高サイクル、またはミッションクリティカルなアプリケーションでは、頑丈なZIFコネクタの利点(信頼性、組み立ての容易性、長期的なサービスコストの低減)が、高い単価をはるかに上回ることがあります。実際、ZIFコネクタは、より多くのコンタクトを収容することで、フットプリントを小さくすることができます。
ZIFの利点
ピンが曲がるリスクを冒すことなく、コンパクトな領域に数百のコンタクトを詰め込むことができるため、ZIFコネクタは、信頼性が譲れない医療用画像処理、試験装置、航空宇宙パネルで非常に人気があります。
ITT Cannonは、要求の厳しい環境に向けた高信頼性接続ソリューションのパイオニアであり、数十年にわたるエンジニアリングの専門知識を有しています。これにより、各製品が精度、耐久性、そして使いやすさのバランスを確実に実現しています。
同社の高密度DLシリーズは、振動、温度変化、数千回の嵌合サイクルに対応でき、単一コンタクトの高密度ラックアンドパネルコネクタよりも嵌合ラインあたりのコストを低く抑えることができます。すべてのDLシリーズ コネクタは、カム作動式ZIF機構を採用しており、コンタクトにストレスをかけずに容易な嵌合・抜去を実現します。
注目すべきオプションは以下の通りです。
- 汎用アプリケーションには、156個の無性別コンタクトを備えたDL1-156Pプラグハウジング(図1)が、スペースに余裕のある標準的な高密度接続用のオプションとして用意されています。ハウジングは回転式ラッチカップリング機構を備え、ガラス充填熱可塑性プラスチック製で、耐久性と信頼性を確保しています。
図1:DLP-156Pは汎用アプリケーション向けに設計されています。(画像提供:ITT Cannon)
- DL1-156PW4Aは、両性型コンタクトを備えており、エンジニアは、どちらがオスかメスかを気にすることなく、多目的な基板対基板接続やケーブル対基板接続を行うことができます。
- 96ポジションのDL2-96Pコネクタハウジングは、より小さなフォームファクタをサポートします(図2)。
図2:ITT CannonのDL2-96コネクタは、よりコンパクトなアプリケーションに対応します。(画像提供:ITT Cannon)
- DL5-260P(図3)は、最大260個の無性別コンタクトを収容し、特にハイエンドの産業機器や医療機器をサポートします。
図3:最大260個のコンタクトを収容するDL5-260Pは、より複雑なアプリケーションに適しています。(画像提供:ITT Cannon)
DL1、DL2、DL3シリーズは一般的に標準的な内部接続用にシールドされていませんが、DL5シリーズは高密度、高ピン数のソリューションを提供し、DLMシリーズはEMIに敏感な環境や過酷な環境向けに統合シールドと堅牢な構造を追加しています。
まとめ
ITT CanonのDLシリーズは、ピン数、性別、コンタクトタイプ、シールドにおいて数十の構成があり、ほぼすべてのアプリケーションに対応する数百のバリエーションを取り揃えています。設計者は、オス、メス、両性型コンタクトのいずれかを選択できるため、柔軟な嵌合構成が可能で、在庫の複雑さを軽減できます。このシリーズは、圧着、PCBポスト、ワイヤラップコンタクトに対応しており、さまざまな組み立て要件や信頼性要件に対応します。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum