グローバルエンジニアとの出会いの時(エンジニアのグローバルデー2019)
National Engineers Weekは過去5年間にわたり、北米の顧客の皆様とDigiKeyの従業員が一緒になって、電子機器および技術の革新と進歩にハイライトを当てる機会をDigiKeyに提供してきました。
私たちは、今、テクノロジとイノベーションに貢献する世界中の従業員と顧客の皆様にスポットライトを当てる時が来たと思いました。そこで、DigiKeyの何人かのエンジニアに質問を投げかけ、今の仕事に就くきっかけや、次世代のエンジニアへのアドバイス、そしてお気に入りの発明を尋ねてみることにしました。

名前:Dany Haikin
エンジニア分野:電子技術者
DKでの年数:7年
エンジニアになろうとしたきっかけは何ですか?
何もかも機能するようにする小型の電子機器の謎を理解したいと思いました。
今、エンジニアリングのどこに触発されますか?
工学は単なる知識ではでなく、物事を解決するためのアプローチでもあります。問題やタスクを分析し、考え、そして利用可能なリソースを使って行動を起こしたり、試行をすることです。
これからエンジニアになろうという人にとっては、何が大切でしょう?
今、言ったようなことです。課題を解決し、それを解決できることに感動することです。テクニンシャン(技能者)は物事を修正する方法を知っていますが(エンジニアよりも優秀なこともあります)、エンジニア(技術者)はテクノロジを創造し、それを実現します。何かに命を吹き込むようなものだと思います。そして、それを愛し、何らかの基本的なスキルを身に付ける必要があります。
エンジニアに最もやりがいを感じるのは?
仕事からの満足、飽きが来ないこと、そして職場環境です。
これまで成し遂げられた最も重要な発明をいくつか挙げるとしたら?
エアコン、ディスクオンキー、おむつ、携帯電話、インターネットです。

名前:Rolf Horn
エンジニア分野:半導体分野に特化した一般電気工学
DKでの年数:5年
エンジニアになろうとしたきっかけは何ですか?
私は、電子工学とこの業界の持続的な革新に対する自分の熱意を分かち合いたいと思いました。古いながらも、工学をいまだに実際的な分野として大切にするドイツ文化の役割に近づきたかったのです。
今、エンジニアリングのどこに触発されますか?
あらゆる種類の電子部品の推奨事項について、真に信頼できるアドバイザーとしての役割を果たし、そのために学習プロセスを継続することです。そして、できるだけ多くの顧客の皆さんに問題の解決策を提供することです。
これからエンジニアになろうという人にとっては、何が大切でしょう?
2つあります。物理学の根本的な基礎を学ぶ伝統的なアプローチと、将来の革新のための新しい最先端技術です。
エンジニアに最もやりがいを感じるのは?
技術サポートの問題に関して、最も信頼のおける人間と見なされることです。
これまで成し遂げられた最も重要な発明をいくつか挙げるとしたら?
車輪、エジプトのギザのピラミッド、印刷機、ダヴィンチの飛行機械、蒸気機関車、電信、電話、エジソンの電球、カール・ベンツのパテントモータワーゲン、コンラート・ツーゼのコンピュータ、ベル研究所トランジスタ、スプートニク衛星、オリジナルの「Digi-Keyer」、ARPANETインターネット、Intel 4004 4ビットCPU、携帯電話、GPS、CBMC64 8ビットパーソナルコンピュータ、3Dプリンタ、ハッブル宇宙望遠鏡、EU/ユーロ通貨、Bluetooth、Linux、火星探査車ローバー、Google検索、Android、IBM Watson(Jeopardyに関する質問に答えるために開発された質問応答システム)、DK IoT Studioです。

名前:Savitri Sinnema
エンジニア分野:産業エンジニア
DKでの年数:2年
エンジニアになろうとしたきっかけは何ですか?
成長期に気が付いたのですが、エンジニアリングの仕事をしているかどうかにかかわらず、私が出会ったエンジニアたちは、自分を取り巻く世界を探求するのを怖れない人たちでした。彼らは、遊び心を持ち、前向きで、生産的な方法で問題に取り組むような人ばかりでした。そんな彼らの姿勢が、人生の刺激になりました。
今、エンジニアリングのどこに触発されますか?
未来にある無限の可能性です!今ある技術の中には、100年前には誰も思いつかなかったものがあります。だから、私はそれを先に見たいのです。
これからエンジニアになろうという人にとっては、何が大切でしょう?
若い志願者には、自分を取り巻く世界で積極的な役割を果たすようにさせ、消費者でなくクリエイターを目指させることです。そんな若者に出会ったら、こう尋ねてみるとよいでしょう。「どうしたら生活空間の中にある今の製品をもっと良いものにできるか?それを現実に移すにはどうしたらよいか? そして、それを変えることによって世間にどんな影響をもたらすか?」と。さらに、最近の発見や未解決の技術的課題について語り、Maker Faireや他の似たようなイベント(物理的な場所でも仮想の場所でも)を勧めてあげたりしたらよいでしょう。
また、「工学は創造力のない人々のためのもの。数学や科学で苦労するなら、あなたは工学に向いてない」といった誤った通念を払拭することも重要なことです。確かに、学習には献身的な努力が求められます。より難しい課題に進む前に基本を身に付けなければなりませんが、自分の力を超えた問題に常に取り組むことは、問題点とその解決方法を学ぶのに一番役に立ちます。そしてそれが、その後の人生で非常に役に立つ貴重なスキルになります。ビデオゲームのキャラクタのように、私たちは皆、スタート時点でそれぞれ異なる「属性値」を持っています。その属性値は、自分の生活や周囲の世界をどのように「プレイ」するかによって上がったり、下がったりします。しかし、自分にとって有用かつ重要な属性値は、いつでもレベルアップが可能です。あるテーマは人によっては簡単かもしれません。しかし重要なのは、自分の問題に集中し、自分がすでに知っていることを活用し、自身の知識基盤を拡張して、直面している問題の解決にあたることです。試してみて、失敗から学んでください!
エンジニアに最もやりがいを感じるのは?
じっくり取り組む必要がある困難な問題に直面し、一生懸命考え、十分に集中し、それをうまく解決できたときです。すべてがピーンときた瞬間、特に問題の解決が他の誰かが抱える問題の解決の助けになるとき、ものすごくやりがいを感じます。
これまで成し遂げられた最も重要な発明をいくつか挙げるとしたら?
トランジスタ、車輪、印刷機、蒸気機関、抗生物質、電信です。

名前:Penny Tse
エンジニア分野:情報通信電子機器エンジニアリング
DKでの年数:5年半
エンジニアになろうとしたきっかけは何ですか?
数学と物理学が好きだったことです。工学を勉強すれば、これらの科目をより広く探求し、両方を日常に応用できると考えました。卒業後すぐに、あるプロジェクトで容量式タッチセンシング機能をコードレス電話に組み込む仕事にたずさわりました。その1、2年前にはiPodが登場したばかりでした。以前からテクノロジが個人の生活や体験にどれほど影響するかを実感していました。そして、この分野でのさらなる発展に興味がありました。
今、エンジニアリングのどこに触発されますか?
テクノロジを他者と共有して有効利用することです。同じテクノロジをさまざまなアプリケーションに採用し、あるいはさまざまなテクノロジを同じアプリケーションに応用する可能性は、技術革新に大きく貢献します。今の職務では、多くの種類のテクノロジや製品を試すことができます。それらが人々の間で、将来の生活を変えるようなさまざまなイマジネーションをどのように触発するか興味があります。
これからエンジニアになろうという人にとっては、何が大切でしょう?
インターネットは世界を変えました。特に、情報収集、答えの探求、知識の獲得などの方法が変わりました。たとえば以前は、PCBレイアウトの作り方を勉強するには授業を受ける必要がありました。今では、オンラインのビデオを見ることで、自動車やモバイルフォンを作ることができます。前世代の人々は、リソースやテクノロジがないことを心配する必要がありました。次世代の人々にとっては、そうしたことよりも、インターネット上で目的の情報を正確に探し当てて収集することや、独自のイノベーションに重点的に取り組むことの方が大切です。
エンジニアに最もやりがいを感じるのは?
今お話ししたように、エンジニアリングのコミュニティで新しいテクノロジやアイデアを共有するコンテンツをもっとたくさん作りたいです。そして、私たちが開発したコンテンツがより多くの注目を集め、多くのイノベーションを誘発できることを願っています。
これまで成し遂げられた最も重要な発明をいくつか挙げるとしたら?
光ファイバ、インターネット、そしてAIです。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum