エンジニアのグローバルデー2019
(画像提供:DISCOVERe)
2019年4月3日は、Discover Eのエンジニアのグローバルデーです。これがなぜ大切なのでしょう?気がついているかどうかわかりませんが、エンジニアは日常生活にとてつもなく大きな影響を与えています。仕事場となる建物(建築工学)、運転する車(機械工学)、使用する電子機器(電気工学)、実行するコンピュータソフトウェア(コンピュータサイエンス工学)、そしてその間にあるすべてのどこかに感謝すべきエンジニアがいます。エンジニアの職種には、数え切れないほどの種類があります。エンジニアが日常生活に提供してくれるものを考えれば、彼らは祝福されるに値します。
(画像提供:DISCOVERe)
このフェスティバルへの参加に際し、DigiKeyでは当社グローバルエンジニアの何人かのプロフィールを掲載し、世界中から無作為で選ばれた40人の当選者に、100米ドル(または同等金額)のDigiKey製品をプレゼントすることにしました。参加するには、あなたが選んだソーシャルメディアで、「DigiKeyのエンジニアのグローバルデー」の投稿にコメントし、次の2つの質問に答えてください。
- なぜエンジニアになったのですか?
- どの国に住んでいますか?
DigiKeyは、すべてのエンジニアと彼らの貢献で成し遂げられた進歩に感謝します。あなたがエンジニアなら...、ありがとう!あなたの知り合いにエンジニアがいたら...、彼らに感謝の気持ちを伝えてください。もちろん、DigiKeyのプレゼントについても教えてあげて!
祝エンジニアのグローバルデー!
コンテストの公式ルール:
- 18歳以上でなければなりません。
- スポンサーの従業員とその直近の家族も参加できますが、賞品獲得の資格はありません。
- 懸賞は、法律で制限または禁止されている場合は無効となります。
- アカウントのクレジットは100米ドルを超えることはできません。クレジットは失効せず、顧客番号のない方には顧客番号が割り当てられます。
- 応募は1人1回です。
- 参加者は、DigiKeyのソーシャルメディアチャンネルの公式コンテスト投稿にコメントし、ハッシュタグ#GlobalEngineersDayを使用する必要があります。
- 参加者は、Twitter、Instagram、WeChatで@digikeyをフォローするか、FacebookでDigiKeyを「いいね!」にする必要があります。
- コンテストは、2019年4月2日午後4:00(米国中部時間)に開始し、2019年4月3日、午後11:59(同)に終了します。
- 当選者は無作為に選ばれます。
- 当選者は一度だけ当選することができます。
- 当選者には、Facebook、Instagram、WeChat、Twitterを通じて直接メッセージで通知されます。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum