回路の電流を測定する方法

前回の動画では、手動および自動レンジマルチメータの使い方の基礎をご紹介しました。下の動画では、回路の電圧、電流、および抵抗をテストする方法をご紹介します。一度に1つのトピックを説明するため、このブログでは電流の測定に関する情報について説明し、電圧抵抗については、別のブログで説明します。

まず、黒のプローブを「COM」ポートに差し込みます。赤のプローブは、高い定格電流と低い(ミリまたはマイクロ)定格電流の2つのオプションがあります。どちらかわからない場合は、高い方のオプションから始め、低い方へ移動してより正確な測定値を得ます。回路をテストする前に、メータでこれらの機能の最大電流量を確認します。これにより、ヒューズが飛ぶのを防ぐことができます(メータにヒューズが付いている場合)。

次に、測定しようとしている電流量に最も近い電流量オプションにダイヤルを合わせます。わからない場合は、やはり高い方から始め、低い方へと移動します。メータには、直流のみ測定できるものと、交流と直流の両方を読み取れるものがあります。下の3つの画像は、各種メータの例です。

メータの準備ができたら、測定を開始できます。電流を測定するには、回路をオンにし、マルチメータを物理的に回路に割り込ませる必要があります。これを簡単に行うには、VCC接続(電圧源)を取り外して、プラスのプローブをその上に置き、マイナスのプローブをもともとVCC接続があった場所に置きます。これで、メータが回路の一部品となり、メータに電流が流れるようになります。これで、回路で使用される合計電流量が測定できます。回路の一部を測定したい場合には、そのポイントで回路をブレイクする必要があり、その後は同じ手順に従います。

数秒または数分間、メータをこの状態のままにし、何が起こるかを観察するとよいでしょう。これにより、何かが誤動作している場合には、電流のスパイクやドロップを確認できます。

電流は、並列回路では両方の線の電流を足した値になり、直列回路ではどこでも一定になります。このことに基づいて、必要な測定を行うために最も有益で簡単な場所を選びます。

著者について

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt氏はアプリケーションエンジニアリング技術者で、2011年からDigiKeyに携わっています。彼女は、DigiKey奨学金プログラムを通じて、ノースランドコミュニティ&テクニカルカレッジのエレクトロニクステクノロジ&自動化システムで応用科学の準学士号を取得しました。彼女の現在の役割は、独自の技術プロジェクトを作成し、プロセスを文書化し、最終的にはプロジェクトのビデオメディアカバレッジの制作に参加することです。アシュリーの余暇には、好きなことと言えば - ああ、待って、お母さんにとって暇な時があるでしょうか?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum