プリント基板の配電トポロジでの「最適」ソリューションは経験に帰着する

エンジニアは、与えられた問題を分析し、「最良の」または「最適な」ソリューションを作成し、それを提供することを日常的に期待されています。設計状況によっては可能なこともありますが、常にそうはいきません。理由は簡単です。どのパラメータとその値を基準にして、何が最適かを判断するのですか?たとえば、1つの決定的で圧倒的な要因があるのか、それともさまざまな要因の中で微妙なバランスをとって、何となく魔法のように最適化されているのかで、それは違ってきます。

現実を見てください。エンジニアリング設計では、設計そのものの実行における専門知識だけでなく、各設計が必要とする多くのトレードオフや妥協点を乗り越えて作業することも重要です。設計グループに参加していなかった人が、「なぜあれをしなかったんだ?」とか、「単純にxを足せばよかったのでは?」などとさりげなく批判してくると、非常にイライラするものです。こういった発言は、実際に行われたトレードオフへの洞察から離れている場合に出やすい問いかけです。

もちろん、アプリケーションによっては、深宇宙ミッションでの低消費電力や長期的な信頼性など、1つか2つの性能要件がリストの大半を占めることもあります。そうでない場合は、ある程度の仕様を満たすことは必須ですが、最終的には仕様を上回ってもメリットはないので、それを超える必要はありません。

しかし当然のことながら、すべての設計において、エンジニアはさまざまなプロジェクト目標間の関連性と程度を評価する必要があります。たとえば、消費電力を少し増やすことで速度が大幅に向上したり、精度が向上したりする場合、それは非常に良いトレードオフになる可能性があります。しかし、「コスト」対「メリット」をどうやって数値化しますか?多くの場合、それを確実に行うことはできませんし、仮にできたとしても、その関係は通常、非常に限られた範囲でしか有効ではありません。このような変数の数が増えると、関係リンクはさらに複雑で微妙になり、定義が難しくなります。

それでは、配電トポロジの場合は?

最適化ソリューションの課題の複雑さを説明するために、明確に定義されたシステム機能、すなわち配電トポロジ(PDT)を考察してみましょう。すべての電子設計には電源サブシステムがありますが、ここでは、1枚のプリント基板上の配電のうち、より小さく制限のあるものに焦点を当てます。通常、これにはいくつかの電圧レールの値と個々のレールの異なる電流要求が含まれますが、それぞれ0.9Aの2つの同一の5V負荷という単純なケースから始めてみます。

このような非常に単純な状況であっても、Maxim IntegratedのuSLIC Himalayaファミリのように、DC/DC降圧モジュールを使用して実装できる2つの異なるオプションがあります(図1)。1つ目のオプションとして、2基のMaxim MAXM17632 5V/1Aユニットを各負荷に1基ずつ使用する方法、そして2つ目のオプションとして、1基のMaxim MAXM17635 5V/2Aモジュールを使用して両方の負荷を供給する方法があります。さらに、負荷の1つが900ミリアンペア(mA)ではなく、わずか75mAである場合はどうでしょう? 2Aユニットを使用して両方に供給しますか? それとも1AのMAXM17632に加えて、より小さな5V/100mAのMAXM17900を2基目に使用しますか?例によって答えは簡単で、これは「場合によりけり」です。

図1:2つの独立した負荷に同じ電圧で電力を供給できる2つのトポロジがあります。1つは、2つの小さなDC/DCモジュールを使用します(上)、もう1つは、両方に共通の1つのより大きなモジュールを使用します(下)。(画像提供:DigiKey)

いずれのアプローチでも機能するはずですが、負荷の相対的な位置、全体的な効率と負荷、どちらかの負荷に静止期間がある場合の全体的な消散、プリント基板のトレース配線からのノイズピックアップなどの要因を考慮する必要があります。フットプリントさえも要因の1つになります。2Aのモジュールは4 × 4mm = 16mm2で、1Aのユニットはそれぞれ3 × 3mmで、合計9 + 9 = 18mm2のフットプリントになります。この追加の2mm2はあまり意味がないように思えるかもしれませんが、タイトな設計では大きな違いを生む可能性があります。分析的には、フットプリントは12.5%増加します。

そして、より難しくなる

このような単純なA対Bのシナリオでは、大差がなくても、1つのオプションの方が優れている可能性があります。ただし、同じ公称電圧であっても、負荷が多いより複雑なケースでは、次のような数々のハード的要因とソフト的要因を考慮する必要があります。

  • 負荷の数
  • それぞれの標準、最大、および静止電流
  • 相対する負荷の位置関係
  • 各負荷のダイナミクス
  • パワーモジュールと負荷間のトレースが長くなることによるノイズピックアップ
  • 負荷時の電圧の精度と調整:1つの負荷が±0.5%を必要とし、別の負荷は1%を必要とする場合がある
  • 負荷分散:1つの負荷が2Aを必要とし、別の負荷が50mAのみを必要とする場合はどうすればよいか? - 50mAの負荷のための低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、スマートなチョイスと言えるか?
  • 近接ポイントオブロード(PoL)電力変換と必要なバイパスの利点
  • 非安定化1次DC電源と複数の安定化DC電源トレース(およびそれらのグラウンド)を実行するために必要なプリント基板の面積、すなわちレイアウトの柔軟性への影響
  • パワーモジュールとそのサポートコンポーネントの総フットプリント
  • プリント基板上での位置の柔軟性
  • クロック周波数、EMI、「ビート」の問題、共通クロックの使用と個別のDC/DCクロックの使用
  • さまざまなレギュレータ構成の総合効率
  • 必要な受動部品の数と種類
  • 電流抵抗(IR)の低下、トレース幅、高電流レベルでのリモートセンシングの必要性の可能性
  • BOM部品のコスト

このリストは、問題の複雑さの多面性を示しています。単一電圧という単純なケースでも、負荷の数と特性が増加するにつれて、可能性の数と関連する自由度が劇的に増加します。

問題を解決することは、すべての可能性を徹底的に探索することではありません。EDAソフトウェアは、与えられたアプローチを分析し、それを目的に照らして評価することができますし、それぞれに対する適度な「もしも」の変更を確認することもできますが、さまざまな可能性を想定し、与えられたトポロジのメリットとコスト、そしてトレードオフを評価することはできません(少なくとも今はできませんが、人工知能(AI)を使えば数年後にはそうなるかもしれません!)。これに加えて、複数のレール電圧が必要になるという現実があり、特に中間バス変換ステージが異なる可能性があるため、問題ははるかに複雑になります。

そのため、エンジニアはEDAツールではなく基本的なスプレッドシートを使用して、多くのトポロジパスの影響を点数化しています。しかし最終的には、スプレッドシートのセルの多くは、「悪い」「良い」「非常に良い」などの定性的な評価で埋められ、さらに、各セルに「良好だが、最大2Aまで」などのメモが追加されるような状況になります。

配電トポロジの分析において、多くの変数をリンクする堅実な方程式を作成することができれば素晴らしいのですが...。これは、相互に関連した自由度がたくさんあるので、すぐには実現しないでしょう。しかし、これらは非線形相関、変曲点、飽和点、その他の複雑で通常は数値化が難しい相関関係によって繋がりを持っています。

そこで、エンジニアリングの専門知識、経験、判断、さらには直感さえも、好ましいPDTアプローチを決める際に浮かび上がってくるのです。たかが1枚のプリント基板であっても、「最高」の配電ポロジを決定することは、エンジニアリングとは何かを示す真の例であり、冷静な数値解析以上のものが求められます。

まとめ

誰かが設計問題に対する最適なソリューションを持っていると言うとき、それを論理的に問う質問は、「どのパラメータに対して、どの程度最適なのか?」というシンプルで直接的なものです。PDTのように基本的で具体的なものでさえ、重要な要素のリストが多数あり、密接に関連しているものと緩く関連しているものに分けられます。

設計レビューでPDTソリューションを提示する場合、提案したトポロジを選択するに至った方法と理由について、他のエンジニアから間違いなく尋ねられます。自分の分析結果を丁寧に提示し、考えを説明し、数字だけではなく経験と判断がどこで使われたのかを認められるように準備しておくことが大切です。そうすることで、DC/DC電源モジュールと関連コンポーネントの組み合わせが、それが唯一の選択でないにも関わらず、明らかに適切な選択である理由を明確にできるはずです。

お勧めの記事およびブログ:

小型化されたPoLコンバータを使用したゲインの最大化

https://www.digikey.com/en/articles/maximize-gains-using-miniaturized-pol-converters

多くのレギュレータを使用して貴重なスペースを節約

https://www.digikey.com/en/articles/when-more-is-less-save-valuable-space-using-more-regulators

ミッドレンジ電流DC/DCレギュレータモジュールを使用する際に避けるべき一般的な誤解

https://www.digikey.com/en/articles/common-mistakes-to-avoid-when-using-midrange-current-dc-dc-regulator-modules

ディスクリートソリューションと比較した場合のモジュール型DC/DCコンバータの優位性

https://www.digikey.com/en/articles/advantages-modular-dc-dc-converters-over-discrete-solutions

LEDアレイを駆動するための電源およびトポロジソリューション

https://www.digikey.com/en/articles/power-supply-and-topology-solutions-for-driving-led-arrays

著者について

Image of Bill Schweber

エレクトロニクスエンジニアであるBill Schweber氏はこれまで電子通信システムに関する3冊の書籍を執筆しており、また、発表した技術記事、コラム、製品機能説明の数は数百におよびます。これまで、EE Timesでは複数のトピック固有のサイトを統括するテクニカルウェブサイトマネージャとして、またEDNではエグゼクティブエディターおよびアナログエディターの業務を経験してきました。

Analog Devices, Inc.(アナログおよびミックスドシグナルICの大手ベンダー)ではマーケティングコミュニケーション(広報)を担当し、その職務を通じて、企業の製品、ストーリー、メッセージをメディアに発信する役割と、自らもそれらを受け取るという技術PR業務の両面を経験することになりました。

広報の業務に携わる以前は、高い評価を得ている同社の技術ジャーナルの編集委員を務め、また、製品マーケティングおよびアプリケーションエンジニアチームの一員でした。それ以前は、Instron Corp.において材料試験装置の制御に関するハンズオンのアナログおよび電源回路設計およびシステム統合に従事していました。

同氏はMSEE(マサチューセッツ大学)およびBSEE(コロンビア大学)を取得した登録高級技術者であり、アマチュア無線の上級クラスライセンスを持っています。同氏はまた、MOSFETの基礎、ADC選定およびLED駆動などのさまざまな技術トピックのオンラインコースを主宰しており、またそれらについての書籍を計画および執筆しています。

More posts by Bill Schweber氏
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum