DigiKeyの社内接触追跡ソリューション
接触追跡は、何十年もの間、公衆衛生における感染症管理の柱でした。接触追跡とは、感染した人と接触した可能性のある人を特定し、その後、これらの接触に関する詳細情報を収集するプロセスのことです。そして、同社倉庫にDigiKeyが実装したソリューションは、広範なテスト、様々なテクノロジーの比較、およびいろいろなソリューションの長所と短所の考慮に基づいて決定されました。
Option NVのBluetooth LoRaセンサバッジ。(画像提供:Option NV)
DigiKeyの接触追跡ソリューションの展開には、Option NVの部品番号1010066とGWB10008も含まれていました。このソリューションは、LoRaネットワークからアプリケーションソフトウェアに直接アクセスし、接触履歴および時刻を匿名で追跡するのに使用できます。プライバシーの最重要性は、システムとデータのセキュリティに当てはまるだけでなく、システムが個人情報を追跡できないようにする点にも当てはまります。個人情報としては氏名、居住地、活動があります。個人情報は、万一従業員が検査で陽性になった場合に、接触追跡のためにのみ使用されます。
こういったLoRa製品を使用することで、データプランとセルラーネットワークの使用ニーズが低減します。また、移動する数千の接触をWiFiで管理することで、帯域幅の制限が緩和され、数々のWiFiオプションを選択しても電力が大幅に節約されます。もう1つのメリットは、バッジが充電可能であることです。ユーザーは、当社のアプリケーションを使用する場合、平均で週1回バッジを充電するだけで済みます。これは、使い切りデバイスを使用する場合よりも、大きな経費削減になります。
本テクノロジーで到達できる距離は環境によって異なりますが、LoRa(長距離)バッジは屋内で数百メートル以上先に到達できることが実証されています。このテクノロジーは、冗長性を持たせたり、複数の建物および場所で通信したりできるようにセットアップできます。DigiKeyによる当初の展開は約150個のバッジのみと小規模でした。しかし、その展開が満足のいくものだったので、3日以内に1,500超のバッジまで展開しました。導入を短時間に簡単にできることは、必要に応じて指数関数的に展開できることと並んで、展開を成功させるための鍵です。本システムの重要ポイントは、柔軟であること、任意の数の接続を管理できること、無線でファームウェアを更新できること、今後台頭してくる他のアプリケーションでも使用できるようにすることなどです。これらのポイントは、本システムが接触追跡の後にタグを他の目的に使用する場合や、ネットワークに様々なデバイスやセンサを追加してスマートビジネスに新しい機能をもたらす場合でも、変わりません。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum