SmartSolutions™によるデータ管理
データの重要性
長年にわたり、各メーカーではデータの重要性を認識しながらも、手作業でデータを収集していました。つまり、専任の担当者が機械から機械へと歩き回り、生産性や廃棄の量などを記録し、それらの指標をホワイトボードに記載してスタッフが閲覧できるようにしていたのです。同じことが、メンテナンスチームにも言えます。彼らは時折、装置の過剰な振動や温度をテストしますが、これらの確認が行われるのは数週間ごとになる場合もあります。このような取り組みには時間がかかりすぎますし、データ解明の頻度が低すぎて、小さな問題まで把握できません。
リアルタイムデータにアクセスすることで、あらゆる製造プロセスに直接影響を与えられます。これにより、各メーカーに生産性を追跡する機能を提供し、「最適な生産量が得られているか?得られていない場合、その理由は何か?」などの疑問に素早く答えられるようにします。また、メンテナンスのために装置の健康状態を監視し、故障の原因となる前に問題に対処する機能も提供します。
小さく始めて、迅速に大きく考える
企業戦略では多くの場合、将来の可能性を描いても、それに着手するためのアクションプランがありません。スマートファクトリへの道のりには、勢いが大切です。まずはアイデアを試し、実用的なデータの収集から始めることで、どのプロジェクトが次のレベルに進むのに十分な価値をもたらすかを判断できます。
Bannerは、小さく始めながら最高のアイデアを実現するためのスケーラビリティも提供する各種ソリューションを取り揃えています。SmartSolutions™スターターキットは、1,000ドル未満の価格から始まり、バッテリ駆動のワイヤレスセンサを内蔵し、装置のモニタリングを開始するのに必要なすべての機能を提供します。必要なセンサのタイプに応じて、さまざまなキットが用意されています。オプションには、圧力、タンクレベル、振動、温度と湿度があり、4つのセンサすべてを1つのキットにまとめたものもあります。これらのキットには、クラウドにデータを送信するためのセルラーモデムが組み込まれたワイヤレスゲートウェイが含まれています。セルラーデータプランとBanner CDS(クラウドデータサービス)の3ヶ月間トライアル契約が付属しており、ウェブ上のダッシュボードからすぐに情報を見ることができます。
Banner Engineeringが提供するSmartSolutionsスターターキットの一例。(画像提供:Banner Engineering)
どのようなアイデアやデータに最も価値があるかを確認した後、Banner製品によって既存のスターターキットにセンサを簡単に追加することで、勢いをつけて規模を拡大することが容易になります。同社の製品は、数千ものデータポイントを監視できるシステムを構築する機能を備えており、スマートファクトリへの取り組みを拡大する余地が大いにあります。
これらのダッシュボード画像の例では、Banner EngineeringのSmartSolutionsスターターキットの1つでモータを監視しています。(画像提供:Banner Engineering)
DigiKeyが提供する新しい3部構成のFuture Factories - 未来の工場シリーズでは、Banner Engineeringによるファクトリオートメーションの未来についてご紹介しています。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum