記事 & ブログ

Image of Optimizing Remote IoT Networks: Advanced Integration of Advantech Connectivity Solutions with Taoglas Antennas リモートIoTネットワークの最適化:AdvantechのコネクティビティソリューションとTaoglasのアンテナの高度な統合

AdvantechとTaoglasが連携し、IIoTアプリケーション向けに堅牢で途切れないコネクティビティソリューションを提供する方法をご覧ください。

Image of Better Beer with IoT IoTで美味しいビールを

モノのインターネットは、小規模醸造所で品質が一貫した、味わい深いビールを製造するのに役立っています。ブログでその詳細をご覧ください。

Use PIFAs to Solve the Small-Product, Smaller-Antenna Dilemma

The compact planar inverted-F antenna (PIFA) is mechanically and electrically well-suited to compact, multiband devices such as smart phones and IoT nodes.

Application Specific Antenna 公開日:2017-06-08

Choosing the appropriate antenna requires designers to consider the physical, electrical, and economical parameters that will best suit the application.

Image of Compact Multiband Patch Antenna Simplifies Design of RF Front-End for GNSS Receivers 小型マルチバンドパッチアンテナはGNSSレシーバ向けRFフロントエンド設計を簡素化 公開日:2025-10-23

複数の衛星コンステレーションの周波数帯域を扱うため、GNSSレシーバはマルチバンドアンテナを採用し、より高い精度と信頼性を実現しています。

Image of Use a Compact 5G MIMO Antenna for Optimum Connectivity and Aesthetics 小型5G MIMOアンテナを使用して最適なコネクティビティと美観を実現 公開日:2024-06-19

小型で薄型の5G MIMOアンテナを使用することで、目立つことなく美観を維持しながら、効果的なコネクティビティが実現します。

Image of How the Internet of Things (IoT) Is Used for Firefighting モノのインターネット(IoT)の消防活動への活用法

新しいIoT技術が開発されるにつれて、非常用サービスのあらゆる側面に導入され、第一対応者(消防隊、救急隊など)と市民の安全確保にも役立っています。

Use a Ready-Made LTE Cat M1 Modem to Simplify Low-Power Wide Area IoT Connectivity 公開日:2017-11-21

An LTE Cat M1 modem provides a rapid development solution for low-cost, low-power, wide area IoT wireless applications.

Use a Raspberry Pi and Mozilla Open Framework to Rapidly Develop an IoT Gateway 公開日:2018-05-22

Developers can create an IoT gateway simply by loading free firmware from Mozilla into a Raspberry Pi.

Image of Antenna Polarization: What It Is and Why It Matters アンテナ偏波:アンテナ偏波の定義とそれが重要な理由

アンテナの偏波は無線通信の性能を左右する重要なファクタであり、アンテナをアプリケーションに適合させる際には考慮すべき多くの選択肢が存在します。

Bluetooth 5メッシュネットワークの迅速な実現 公開日:2018-04-18

ハードウェアモジュールとソフトウェアパッケージは、Bluetoothメッシュネットワークを迅速に実装するための完全な低電力ソリューションを開発者に提供します。