Digi-Keyマーケットプレイスによる販売促進:高品質な写真の撮影方法
良い写真が販売促進に役立つのは当然のことです。
顧客は、デジタルでデータシートを確認しなくても、完全性、材料、機能などの詳細をすぐに収集することができます。その製品写真は、ワールドワイドウェブ上で何千人とはいかないまでも、何百人もの潜在的な顧客の目に触れることになり、一言も発することなく製品をアピールする機会をもたらします。
Digi-Keyの製品写真基準は、ブランドアイデンティティを維持しながら、顧客が製品を理解するのに役立ちます。これらの基準は、Googleショッピングのような他のサイトの要件を満たし、製品マーケティングを最適化するために拡張されています。
Digi-Keyでは、製品写真を1次画像と2次画像に分類しています。1次画像は、主な製品写真やサムプリントとして表示され、マーケティングキャンペーンや広告に埋め込むことができます。2次画像(別名:追加ビュー画像)は、製品をさらに描写しつつ、基準を若干緩和しています。1次画像と2次画像の要件は、Image Guideline Document(画像ガイドライン文書)に記載されています。
|
|
DigiKey.jpのカテゴリページ内でサムプリントとして使用される1次画像。 |
|
|
DigiKey.jpの製品詳細ページに掲載されている1次画像と2次画像。 |
|
|
サードパーティの広告に使用されている1次画像。 |
Digi-Keyのマーケティング生産部門で写真のスーパーバイザを務めるアカシアは、写真撮影のステップアップに関心を持つサプライヤへの推奨事項を語ってくれました。
- 携帯電話でも優れた写真を撮影できますが、専用のデジタルカメラが欲しいという方は、CanonのEOS M6 Mark IIデジタルカメラをお試しください。優れたデジタルカメラには、広角レンズやズームレンズなど、さまざまなレンズが搭載されており、多様な部品を撮影することができます。望ましいレンズキットには、19~45mmと18~150mmのサイズが含まれます。
- 画像には純白の背景(RGB255,255,255)が必要なため、白の背景は非常に重要です。白の背景と、Neewer Photo Studio Light BoxやStudioFX Softboxなどの優れた照明を備えた専用エリアに投資しましょう。コネクタハウジングのような白い製品は、Fストップを11以上に増やし、ISOを増やしてシャッタースピードを上げるか、グレーの背景で撮影してPhotoshopやCanvaで背景を編集すると、最もきれいに表示できます。白い部品は難易度が高いため、製品の撮影に最適な方法をじっくり探してみてください。
- 写真教育に関心をお持ちのサプライヤは、photographylife.comを確認してみてください。シャッタースピード、絞り、Fストップ、ISO、構図に関する優れた記事があります。また、写真撮影のコースを提供するSkill Share(スキルシェア)もあります。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum