DigiKeyマーケットプレイスによる販売促進:優れたサプライヤマーケティングセンターの構築

当社のメーカー一覧ページに、貴社のサプライヤマーケティングセンター(SMC)が表示されます。このサプライヤ専用ページには多くの機能があり、注目製品、動画、ハイパーリンク、会社の概要や価値観の紹介を組み合わせて構成することができます。

サプライヤマーケティングセンターの編集および構築方法については、こちらをご覧ください。DigiKeyのコンテンツ管理担当スーパーバイザであるジョーイ・ラスムセンは、「画像により、見た目や雰囲気で他社との差別化を図ることができ、良い第一印象を与えることができます」と述べています。最初に目に留まるのは、ページ上部にあるヘッダバナーです。「バナーを用意されていない場合は、デフォルトのバナーをご利用いただけますが、非常に一般的なものです。サプライヤには、(ロゴや文字の入っていない)バナーを用意することをおすすめします」とジョーイは言います。量よりも質を重視し、すべての画像が鮮明でピントが合っていることを確認してください。

Digikey.comのNXPのサプライヤマーケティングセンター

サプライヤマーケティングセンターでは、ビジュアル面だけでなく、注目製品、新製品、ハイライト、コンテンツなどのプロモーションを行うことができます。コンテンツ管理チームのスーパーバイザであるケリー・カリエールは、検索エンジンでのランキングを上げるために、検索エンジン最適化(SEO)の推奨事項に従って独自に作成したコンテンツを用意することを奨励しています。インターネット上の他のソースからテキストを直接コピーすると、検索結果が打ち消され、結果としてウェブトラフィックが減少します。

ケリーは、古いコンテンツを入れ替えることでページの鮮度を保ち、サイトに再訪する顧客に新しい情報を提供することも推奨しています。繰り返しアクセスしてもらえるよう、サプライヤセンターを4~8週間ごとに更新することを目指しましょう。

サプライヤマーケティングセンターは、貴社が提供できるすべてのSKUと相互接続されるため、顧客を製品購入に誘導するためのランディングスプラッシュページとして使用することができます。SMCへのリンク方法はこちらをご覧ください。

著者について

Image of Linzee Loerzel DigiKeyのアプリケーションエンジニアリング技術者であるLindsay Foyは、2005年からDigiKeyで仕事を続けており、テクニカルコンテンツの作成だけでなく、さまざまなプロジェクトに関する技術的な質問の解決を支援しています。彼女は、Northland Community&Technical Collegeの自動化電子工学と電子部品マーケティングの両方で学位を取得しています。彼女の自由な時間に、Lindsayはミネソタマスターガードナーとしてボランティアをし、MOOCコースを受講したり、旅行しています。
More posts by Lindsay Foy
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum