ウェビナー - Arduino Proによる究極のロボット & ビルオートメーションソリューション

Portenta X8は、産業用モノのインターネットに電力を供給するために設計された高性能システムオンモジュールです。これは、組み込みLinux OSをホストするNXP® i.MX 8M Mini(4+1コア)と、Arduino環境でのリアルタイムアプリケーション向けのSTMicroelectronics STM32H7(2コア)を組み合わせたものです。機能を拡張するためのシールドボードやキャリアボードも用意されており、カスタムソリューションを開発するためのリファレンス設計として使用することもできます。
ウェビナーでは、ArduinoのプロダクトマネージャーであるMarta Barberoと、Foundries.ioのバイスプレジデントであるCasey Axeが、Portenta X8、Portenta Hat Carrier、各種Raspberry Pi HATについて取り上げます。Portenta X8、Portenta Hat Carrier、各種Raspberry Pi HATを組み合わせることで、PortentaシステムからArduino & Raspberry Piエコシステムを実現することが可能です。このエコシステムは高度な産業機器や機械に最適なモーションコントローラとなります。このユニークなセットアップは、すぐに導入可能なアプリケーションでシームレスなLinuxプロトタイピング体験を提供し、エッジ上でリアルタイムの高性能画像/音声処理を実行できます。
1時間のオンラインウェビナーは、米国中部標準時2024年1月17日午前10時(日本時間1月18日午前1時)から開催されます。ウェビナーに当日参加できない方も、終了後に録画のリンクを送らせていただきますので、是非お申し込みください。
参加のお申し込みはこちらをクリックしてください。https://event.on24.com/wcc/r/4440609/907378D0354124D3842C2B6F03050204?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum