ウェビナー - トポロジの選択は始まりに過ぎない:信頼性の高い広入力SEPICコンバータの構築

現代の電力システムが進化するにつれて、エンジニアは、入力条件が理想からかけ離れている場合でも、安定性と効率を維持するコンバータを構築することがますます難しくなっています。電源電圧の変動が激しくなり、アーキテクチャの柔軟性が高まる中、設計を不必要に複雑にすることなく、広い範囲で動作するソリューションを開発することが求められています。
多くの場合、SEPIC(シングルエンドプライマリインダクタコンバータ)トポロジが最適な選択肢となります。入力が出力電圧より高いか低いか、あるいは交差しているかに関係なく、非反転出力を維持するその能力は、予測不可能な電力環境において極めて有用です。しかし、SEPICトポロジの選択はあくまで第1歩に過ぎません。堅牢で量産に耐えうる設計を実現するには、部品の動作、電気的ストレス、そして実用的な設計上の限界について深く理解する必要があります。
Analog Devices, Inc.のスタッフアプリケーションエンジニアであるPiyu Dhaker氏と、
Yageo GroupのグローバルテクニカルマーケティングマネージャーであるSimon Ruening氏が、SEPICトポロジを第一選択肢とする要素について解説します。
主な内容
- 電気的ストレス、リップル電流、EMI、熱性能:これらの相互に関連する要素が、コンバータの信頼性と効率にどのような影響を与えるかを考察します。ある分野での設計上の決定が、別の分野で予期せぬ結果をもたらす場合があること、そしてそれらのバランスを効果的に取る方法について学びます。
- インダクタ結合戦略 & 結合コンデンサの動作:結合インダクタと非結合インダクタの選択は、SEPIC結合コンデンサの性能とともに、設計の成否を左右します。これらの部品が、ノイズ、効率、長期安定性にどのような影響を与えるのか、また、設計が量産段階に進むにつれて、なぜこれらがしばしば制約要因となるのかを学びます。
- 実用上の制約 & 実世界の部品の限界:理想化されたモデルが実際の動作条件に耐えられることは稀です。SEPIC設計における現実的な課題(部品ディレーティング、熱的余裕、レイアウト上の制約)について解説し、実際のハードウェアでこれらの課題をどのように軽減するかを説明します。
- 精密設計を実現する先進ツール: LTpowerCAD、LTspice、YSIM静電容量ツールが、いかにして設計プロセスを効率化し、シミュレーション精度を向上させ、実際の性能を確実に予測できるかをご覧ください。
このウェビナーでは、既存のシステムを改良する場合でも、ゼロから新しいパワー段を設計する場合でも、予測不可能な環境下でも確実に動作する、信頼性と効率の高いSEPICコンバータを設計するために必要な知見を提供します。
日時:米国中部夏時間2026年4月29日午前10時(日本時間2026年4月30日午前0時)
所要時間:1時間
参加登録はこちらから。イベント終了後、いつでも完全版録画を受け取ることができます。https://event.on24.com/wcc/r/5244708/69022771FF31B8B4816E9469ECDB0C68?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum