GMSL™を活用したロボティクス:高速ビジョンとリアルタイム認識

ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク (GMSL™)は、単一ケーブルでの高速かつ低遅延の動画とデータ伝送により、20年以上にわたり、自動車システムの技術革新を静かに牽引してきました。この実績ある技術は、ロボティクスを再定義し、産業用オートメーション、自律移動ロボット(AMR)、人間とロボットの協働において、よりスマートで高速かつ応答性の高いマシンを実現しています。
自律型プラットフォームの設計や産業用ワークフローの最適化など、どのようなアプリケーションにおいてもAnalog DevicesのGMSLプラットフォームは、最新のロボティクスに不可欠なスケーラビリティと信頼性を提供します。GMSLがロボティクスの未来を加速する方法を探ります。主なトピックは以下の通りです。
- GMSLの自動車からロボティクスへの拡大
- ロボットシステムと現実世界の機能の定義
- 自律行動における認識の役割
- GMSLが性能、信頼性、スケーラビリティに与える影響
- ロボティクス設計における一般的なGMSLトポロジ
- GMSLとUSB、イーサネットの比較:適切なインターフェースの選択
- 次のロボティクスプロジェクトのための統合のヒント
お見逃しなく
Analog Devicesの戦略マーケティングエンジニアのKatie Wong氏が議論をリードし、GMSLによる次世代のインテリジェントマシンの具現化方法を実演します。このウェビナーでは、ロボット技術者、システムアーキテクト、または自動化イノベーターのいずれであっても、より安全でスマートなロボットシステムを実現するためのGMSLの活用方法を深く理解することができます。
この1時間のオンラインウェビナーは、米国中部夏時間2025年8月27日(水)午前10時(日本時間8月28日(木)午前0時)から開催されます。ウェビナーに当日参加できない場合でも、終了後に録画のリンクを送らせていただきますので、是非ご登録ください。
ご登録はこちらからお願いいたします。https://event.on24.com/wcc/r/5010934/85113827BE95F6F514E025E725C9B976?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum