ウェビナー:超広入力DC/DCコンバータで時間とコストを節約する方法

ペースの速い今日のエンジニアリング業界では、「時は金なり」であり、「複雑さは敵」です。もしご自身のチームが、長い設計サイクルや膨大な部品表といった課題に直面しているのならば、今こそ電力戦略を見直す時です。役立つ情報が満載のウェビナーに是非ご参加ください。
このウェビナーが重要な理由
TRACO Powerは、現在入手可能な最も幅広い12:1入力DC/DCコンバータで新しい標準を打ち立てています。これらの超広入力ソリューションは、設計プロセスを簡素化し、部品点数を削減し、最も過酷な環境でも堅牢な性能を発揮するように設計されています。鉄道、輸送、産業用アプリケーションのいずれにおいても、このセッションでは、信頼性を保ちながら電源アーキテクチャを効率化する方法をご紹介します。
このウェビナーでは、TRACO PowerのマネージングディレクターであるMartin Tenhumberg氏が、TRACOの超広入力コンバータを使用してよりスマートで迅速な設計を行うための実用的な知見と現実的な戦略をご紹介します。複数のモデルを1つの汎用性の高いソリューションに統合することで、以下のことが可能になります。
- 在庫の複雑さを軽減
- 設計の修正を最小化
- 市場投入までの時間を加速
- システムの信頼性を向上
業界で最も信頼される専門家によるウェビナーに是非ご参加いただき、TRACO Powerの堅牢なDC/DCコンバータが、今後のプロジェクトをどのように変革できるかをご確認ください。
日時:中央ヨーロッパ夏時間2025年10月23日午前10時(日本時間10月23日午後5時)
所要時間:1時間
参加登録はこちらから。イベント終了後、いつでも完全版録画を受け取ることができます。 https://event.on24.com/wcc/r/5055974/DD8EF3D2598EA7A5B37B9FDD79928DDF?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum