USB 3.0 Type-A - Type-Aケーブル配線オプション

多くのユーザーは、USB 3.0 Type-Aオス - Type-Aオスケーブルの配線は1種類しかないと思っているかもしれません。実際、用途に応じて3種類の配線構成があります。

一般的なUSB Type-Aオス - Type-Aオスケーブル。(画像提供:Newnex)

標準USB 3.0 A - A配線

USB 3.0仕様では、USB 3.0 Standard-Aオス - USB 3.0 Standard-Aオスのケーブルアセンブリの配線は1種類のみが記載されています。このケーブルは、ホスト間の接続、たとえばオペレーティングシステムのデバッグなどに使用することを目的としています。

このような用途では、配線(表1)は次のようになります。

  • 5VのVBUSピンは、いずれかのUSBホストポートへの電流の逆流を防ぐため、接続しないでください。
  • SuperSpeed信号データペアのピン間接続は、ストレートスルーではなく、クロスオーバー接続であるため、TXペアはRXペアに接続され、RXペアはTXペアに接続されます。

表1:標準USB 3.0 A ‐ A配線。(提供:Newnex)

カスタムUSB 3.0 A ‐ A特別配線その1 - VBUSとデータペアをクロスオーバーさせた場合

ホスト間接続アプリケーションのための配線構成(上記の表1に記載)にもかかわらず、ユーザーは、ホスト - デバイス間接続アプリケーション用の一部のアダプタに接続するためにUSB 3.0 A ‐ Aケーブルを必要とすることがあります。

このような用途では、配線(表2)は次のようになります。

  • USBバス電源を供給するには、5VのVBUSを接続する必要があります。
  • Pin-to-Pin接続は SuperSpeedデータペア用にクロスオーバーされます。

表2:カスタムUSB 3.0 A ‐ A特別配線その1。(提供:Newnex)

カスタムUSB 3.0 A - A特別配線その2 - VBUSとデータペアをストレートスルーで接続

その他の特殊な用途では、ホストとデバイスを接続するために、特定のストレートスルーアダプタ(例:壁プレート用のUSB 3.0メス-メスカプラ)を使用して、USB 3.0 A - Aケーブルのすべてのワイヤ接続を、ストレートスルーで接続する必要があります。

このような用途では、配線(表3)は次のようになります。

  • USBバス電源を供給するには、5VのVBUSを接続する必要があります。
  • Pin-to-Pin接続は SuperSpeedデータペア用にストレートスルーされます。

表3:カスタムUSB 3.0 A ‐ A特別配線その2。(提供:Newnex)

まとめ

すべてのUSB 3.0 Type-A - Type-Aケーブルが同じ配線構成であるとは限りません。用途によっては、電源ピンが接続されているものもあれば、そうでないものもあります。データラインピンがクロス接続されているものもあれば、そうでないものもあります。そのため、ご注文する前にUSB 3.0 A ‐ Aケーブルに必要な配線構成を必ずご確認し、正しいケーブルを入手するようにしてください。

著者について

Image of Newnex logo

Located in Santa Clara, California, Newnex Technology Corp. is a worldwide leader of innovations for USB and other connectivity technologies for a wide range of professional industries including, medical imaging, Pro AV, machine vision, and others. Newnex designs and manufactures a comprehensive line of connectivity products from cable assemblies and active extension cables to repeaters and hubs.

More posts by Newnex
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum