はんだステンシルを使ったプロトタイピング
はんだステンシル(メタルマスク)は、自動化されたプリント回路基板アセンブリ(PCBA)プロセスで最も一般的に使用されています。アセンブリラインの一方の端にベアPCBが供給されると、はんだペーストが自動的に塗布されてから、適切なはんだパッドに部品が正確に配置されます。最後に、アセンブリ全体のはんだペーストがリフローされ、冷却されてから完成した基板が送り出されます。
生産されるアセンブリの電気接続の品質を確保するためには、はんだペーストの量と配置が重要です。はんだペーストが適切に塗布されないと、生産される基板に対し、ブリッジ接続、オープン接続、はんだボール、部品のチップ立ち、はんだ不足などの欠陥が生じる可能性があります。これらの欠陥はすべて、最終アセンブリの性能や信頼性に影響を与えます。はんだステンシルは、マスクとして機能することで適切な領域だけにペーストが塗布されるようにして、はんだペーストの塗布を簡素化します。このプロセスはシルクスクリーン印刷に似ているため、しばしば「はんだペースト印刷」と呼ばれます。
はんだステンシルは金属またはポリマー製の薄いシートで、PCBのフットプリントパッドと一致する一連の穴が空いています。標準的なフットプリントステンシルはSMDブレイクアウトボードで使用でき、多くのPCBメーカーが顧客のPCB設計に合わせたカスタムステンシルを提供しています。自動化されたPCBAシステムで使用する場合、ステンシルはフレームで固定されます。次に、ステンシルがブランクPCBの上に載せられると、自動スキージを使用してはんだペーストがステンシル全体に塗布されます。このプロセスにより、ペーストが各基板に対して均一に蒸着されます。少し練習すれば、手動でSMDをプロトタイピングする際にもステンシルがもたらす同じ利点が得られます。
はんだステンシルを使ったプロトタイピングで最善の結果を得るために、次の点に留意してください。
・すべてのカットアウトに最適な方法で流し込み、スキージで剥がされないようにするため、塗布前にはんだペーストを室温状態にする必要があります。
・PCBを頑丈なフレームに設置します。フレームの厚さとはんだ付けするPCBの厚さを一致させます。これにより、ステンシルとPCBが同一平面上に保たれ、余分なはんだがステンシルの下に漏れることを防ぎます。ステンシルの一端をテープでフレームにしっかり固定し、位置ずれや移動を防ぎます。
・スキージの角度をステンシル表面に対して45度に保ちます。ステンシルに一定の圧力をかけながら、1度の安定した動作でステンシル全体にはんだペーストを広げます。ステンシルの下にはんだが押し出されたり、パッドからはんだが剥がされたりする可能性が増すため、何度もスワイプすることは避けてください。
はんだペーストを塗布する際は、ミスをしてもあまり問題にならないことに留意してください。多くの場合、リフロー中に表面張力が小さなミスを修正してくれます。リフローの後に欠陥が見つかった場合は、手動で修正することができます。ペーストの塗布プロセスが計画通り進まない場合は、基板からすべてのペーストを取り除いて初めからやり直そうとしても、簡単ではないことに注意してください。多くの場合、このプロセスによってはんだがビアやパッドの隅に押し込まれ、リフロー中に欠陥を引き起こす可能性があります。ステンシルを使い終わったら、イソプロピルアルコールできれいに掃除してください。フラットな表面間でステンシルを挟んで保管し、破損や曲げを防止します。
SMDのプロトタイピングで、ステンシルを使用してはんだペーストを塗布することをマスターしたら、高品質なプロジェクトをより短い時間で作成することができるようになります。これにより、リフロー後のトラブルシューティングを低減しつつ、より迅速な設計反復が可能になります。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum