パワーインダクタ:新しい材料と製造技術でより高い性能を実現
電子回路の3つの受動部品(抵抗器、コンデンサ、インダクタ)のうち、原理的に最も奇妙なのはインダクタでしょう。インダクタンスは1830年代にマイケル・ファラデーによって発見されました。彼は変化する磁界が電流を誘導し得ることを明らかにし、またジョセフ・ヘンリーは独自に「自己誘導」を研究し、導体がそれ自身に電流を誘導する現象を解明しました。
電磁気学がより深く理解されるまでは、単にワイヤをコイル状に形成するだけで、その電気的特性がどのように変化するのかは謎でした。ラジオの黎明期、自作(DIY)愛好家たちは、わずか数インチの長さの棒やボール紙の筒にワイヤを数十回巻き付けた同調コイルインダクタを使って鉱石ラジオを製作していました。
インダクタの回路図記号は、その物理的外観に基づいています(図1)。インダクタのオプションには、空芯、鉄芯、可変があります。
図1:インダクタ(右)はもともと、空芯または鉄芯に巻かれたワイヤで形成されていました。対応する回路図記号(左)を示しています。(画像提供:Hackatronic.com)
インダクタンスとは、磁界によって、導体を通過する電流の変化に逆らう傾向がある導体の特性のことです。このため、インダクタは電流の流れの変化を「チョーク(抑制)」するという意味で、チョークと呼ばれることもあります。インダクタンス(L)、電圧(V)、電流(I)の変化率の関係は次の簡単な式で表されます:V = L (dI/dt)。
巻線コイルインダクタは現在も広く使用されていますが、今日の多くの回路には適していません。サイズが大きすぎる、必要な値を提供できない、望ましくない寄生特性を持つ、DC抵抗(DCR)が高すぎる、高周波数で性能が低下するなどの特性があるためです。初期のDIYラジオ愛好家の時代とは対照的に、現在では、無線周波数(RF)アプリケーション向けに1平方ミリメートル(mm2)未満の既製巻線インダクタを購入することができます。
パワーコンバータ向けの現代のインダクタ
インダクタは長年の進化を遂げてきましたが、強化されたワイヤベースのバージョンでも、現代の回路において性能とサイズの両面で不十分です。現代のパワーインダクタは、1次および2次パラメータにわたって慎重にモデル化され、完全に仕様化された精密部品であり、さまざまなアプリケーションの優先順位に応じて最適化された属性を備えています。
さらに、ベンダーは、シングルエンド1次インダクタコンバータ(SEPIC)、Cuk(発明者のSlobodan Ćukにちなんで命名)、さまざまな昇降圧構成など、スイッチモード電源トポロジの多様なニーズに対応する新材料を開発してきました。
これらのほとんどは、慎重に調整された特性を持つ高度なフェライトや粉末ベースの材料を使用しています。これらのインダクタは、インダクタのQ値(インダクタの性能に関する標準的な数値)を大幅に向上させる極めて低いDCRと、低いインダクタンスロールオフを提供します。後者は、DC電流が増加するにつれて、磁気コアの飽和によって実際のインダクタンスがどのように減少するか、つまり「ロールオフ」するかを示す指標です。これは、フィルタの応答対周波数ロールオフと多少類似しています。
電源に使用されるインダクタは、多くの場合、通常数十アンペアという比較的高い電流定格に対応する必要があります。このパラメータは単一の値で定義されるのではなく、二乗平均平方根(RMS)電流(Irms)、ピーク電流(Ipeak)、飽和電流(Isat)など複数の値で定義されます。各ベンダーは、さまざまなトポロジの優先事項に対応するため、電流定格やその他の主要パラメータの組み合わせが異なるインダクタを提供しています。
ベンダーはまた、性能や信頼性を損なうことなく、関連する熱に耐えることができる高度な材料や面実装技術(SMT)を開発してきました(図2)。シールド付きバージョンは、高感度アプリケーションにおけるRF干渉(RFI)の問題を最小限に抑えるのに役立ちます。
図2:高電力SMTインダクタは、性能を損なうことなく、驚くほど小型化されたさまざまなサイズで提供されています。(画像提供:Eaton)
コンバータ向けに最適化されたこれらのインダクタのさまざまな進化と差別化要素は、Eaton-Electronics DivisionのHCM/HPALモールドインダクタファミリに見られます。両ファミリは、堅牢性、高電流、低EMIを実現する先進的なインダクタ材料を使用し、モールド構造により幅広い電流定格にわたってソフトなインダクタンスロールオフを実現します。
HCMシリーズとHPALシリーズのデバイスは、比較的小型でありながら、さまざまなサイズが用意されています。
信頼性と堅牢性を考慮し、HCM/HPALデバイスの定格動作温度は-55~125°C(周囲温度 + 自己温度上昇)となっており、これらのデバイスには、湿度環境(湿度感度レベル(MSL)1)による表面の錆を防止するための防錆剤が含まれています。
HCMファミリは、HCM0503V2-R68-RとHCM0503V2-4R7-Rの2つの代表的な部品に見られるように、優れたIsatを実現する先進的なプレス鉄粉を使用しています。HCM0503V2-R68-Rは、680ナノヘンリー(nH)、8ミリオーム(mΩ)DCRの非シールド型インダクタで、最大1メガヘルツ(MHz)で動作します。サイズはわずか5.7 x 5.4 x 3.0mmで、電流定格は10アンペア(A)(Irms)/12A(Isat)です。HCM0503V2-4R7-Rは同じパッケージサイズですが、より高いインダクタンスが必要な場合に適しています。4.7µH、47mΩの非シールド型デバイスで、4.1A(Irms)/6A(Isat)の定格を有しています。
対照的に、HPALインダクタは合金粉末を使用することで、低コア損失を維持しながら、低DCRと高Irmsを実現しています。このシリーズのインダクタは、0.15μHから10μH、4.5Aから40Aまであり、一部のアプリケーションでは重要な機能である電磁(EMI)シールドを備えています。デバイスの例には、定格18A(Irms)および20A(Isat)の470nH、4.1mΩインダクタ「HPAL1V0630-R47-R」や、定格5A(Irms)および5.5A(Isat)の8.2µH、55mΩインダクタ「HPAL1V0630-8R2-R」があります。
図3のグラフは、HPAL1V0630-8R2-Rインダクタにおける公称インダクタンス、DC電流、温度のロールオフ関係を示しています。
図3:HPAL1V0630-8R2-Rインダクタのロールオフと関連動作特性を示します。(画像提供:Eaton)
まとめ
高度な材料、製造技術、パッケージングを使用することで、今日のインダクタは、従来の巻線コイル型から大きく進化を遂げています。小型SMTパッケージでの高密度実装、低抵抗で幅広いインダクタンスと電流定格、さらに、高度で高性能、高効率かつコンパクトな電源やコンバータに求められる多くの特性を提供します。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum