新製品発見 - Riedonの電流センサとEatonのスーパーキャパシタ
今回の「新製品発見」では、Riedon とEatonの新シリーズに焦点を当てます。まず、RiedonのSSAスマート電流センサから見ていきましょう。
このシャントベースのセンサは最大1500VDCの絶縁を提供します。また、最大1000Aの公称電流オプションもあります。このセンサは、高速応答時間と設置のしやすさにより、新しいまたは最新のテクノロジーを使用するのに理想的な選択肢となっています。
SSAシリーズは、スパイクからの強化絶縁が必要なアプリケーションで長期的な安定性を提供する、頑丈な選択肢です。
次に、EatonのHSシリーズスーパーキャパシタについて説明します。このリチウムコンデンサは、主なエネルギー蓄積として使用することも、電池と一緒に使用することもできます。このスーパーキャパシタは高電力、高信頼性で、フットプリントを節約するために小さなパッケージサイズにパックされています。これを実現するため、Eatonでは、この長寿命(最大20年)のスーパーキャパシタを使用して将来の計画を立てる際に、環境に優しい物質を使用しました。
両社の製品はどちらも、DigiKeyが販売している革新的な高品質製品の例でもあります。これらの製品はDigikey.comで在庫されており、購入可能です。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum