New Product Discoveries - Octavo Systems' System in Package and Nordic Semiconductor's Dev Kit

A System-In-Package from Octavo Systems and a development kit from Nordic Semiconductor make up the products I will be discussing in episode 4 of New Product Discoveries.

The OSD335x family of System-in-Package (SIP) devices is based upon the Texas Instruments Sitara AM335x line of microprocessors. This impressive little device is capable of running Linux. Also by handling the processor/DDR3 interface internally it gives you more time to focus on system features.

The second product that I introduce is a development kit from Nordic Semiconductor based on the NRF52840 SoC. This development kit allows you to get a jump start on development for Bluetooth 5. This is not a limitation, however, as you also have BLE, ANT, 802.15.4 and 2.4 GHz proprietary application development capabilities.

If you have questions or suggestions please let me know in the comments!

 

著者について

Image of Randy Restle

Randall Restleは、電子部品業界で40年以上の経験があります。 DigiKeyのアプリケーションエンジニアリング担当副社長を務め、現在はセミリタイアしています。彼の経験には、熟練したアプリケーションエンジニア、技術者、管理職のチームを率い、独自の先端技術製品開発の指揮が含まれています。

個人的には、デジタル信号処理、プログラマブルロジックの実装、モーションコントロールの改善、ソフトウェア設計などを追求しています。 複数の業界の特許を保有し、IEEEのシニアメンバーでもあります。 Randallは、シンシナティ大学でBSEE、MS、MBAの学位を取得しています。

More posts by Randall Restle(ランドール・レッスル)
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum