最高の最終学年卒業プロジェクトの選択方法
どうすれば夢中になれる卒業プロジェクトを見つけることができますか?製作が楽しくて価値あるものと見なされる特別なプロジェクトを見つけるために、私自身の経験を生かして、使用する顧客にとって興味深い製品を技術者が製作する意欲を高められるよう支援したいと思います。若い頃に私が魅力的で楽しいと感じた事柄を考えると、科学博覧会プロジェクトに参加した高校時代を思い出します。私は、電子機器をいじることにいつも魅力を感じていました!80年代のクリスマスに、ドン・ランカスター著の「TTLクックブック」と題する本をもらいました。この本を読み進めるうちに、555タイマ(NE555P)という回路図を見つけ、接続が非常に興味深いと思いました。コンデンサ、抵抗器、NE555P IC、ブレッドボードなどの必要な部品をすべて見つけ、実験として171~180ページに掲載されていた回路を構築し始めました。その回路を構築してLEDを出力に追加した後、それが1Hzレートで点滅する様子を見た時のことは決して忘れません。その瞬間から私は情熱に駆り立てられ、さまざまなICチップを購入して電子機器についてさらに学び、最終的には販売用製品を試作するまでになりました。
DigiKeyで働き始める直前には、マイクロプロセッサで作業することを好むようになり、旧型のMotorola 6809を使用し、アセンブリ言語を学び、ワイヤラップピンとパーフボードを使用して、実際のコンピュータボードを作成しました。LCDドットマトリクスディスプレイで実験を行い、ステッピングモータを制御することは、エンジニアリングという深夜の趣味における最高の喜びでした。

1990年代前半にマイクロコントローラが登場すると、サプライヤ担当者の1人からサンプルキットが与えられ、DigiKeyカタログに追加するためにMicrochipのPICマイクロコントローラを評価しました。同社のすべてのドキュメントを確認し、PIC16C57/JW(ウィンドウ型紫外線消去可能EPROM/MCU – 現在販売終了)で実験することにより、いくらかのアセンブリコードを記述して無事にLEDを点滅させることができました。評価終了後、DigiKeyカタログへの追加を決定しました。数年後には、顧客から寄せられるあらゆる質問に対応するため、数人の技術者を採用し始めました。
この技術者グループを立ち上げるために、トレーニングを実施する必要がありました。必要な本や理論はすべて読むことができますが、部品をいじって実験しない限り、現実的な問題や経験を顧客に伝えることは決してできません。私は幸いにもMicrochip本社を訪問し、エンジニアリング部門を見学して、同社のサポートセンターに電話してくる顧客を支援する方法を理解することができました。当時、同社の技術者が勤務時間の1/3を使用し、開発ツールを用いてさまざまなアイデアで実験を行い、PICマイクロコントローラをより使いやすくするためのアプリケーションを開発していた様子を覚えています。情熱を醸成し、技術者の意欲を高めるのは簡単ではありませんでした。
そのため、私はMicrochipを訪問した経験を活かし、在庫から部品を取り出して使用するための3時間枠を導入しました。開発ツールやブレッドボードアプリケーションの使用を開始するよう技術者に指示するのは簡単でしたが、何かが欠けていました。彼らには、自分自身や顧客に価値のある何かを達成するという目標が必要だったのです。技術者の情熱を刺激するために、彼らが何でも好きなものを設計および構築し、仕事以外で自宅に置いて使用してもらうようにしました。また一方で、関連した経験を顧客に伝えられるようにならなければなりませんでした。経験を積んでマイクロコントローラの使用方法を学ぶにつれて、顧客サポートにおけるチームの支援は、顧客がDigiKey部品を使用して製造開始を速めるのに役立ちました。
マイクロプロセッサを使用したコンピュータボードの作成から私が得た経験は、PIC16C57 MCUの使用に注目することに役立ち、Microchip製品の自社カタログへの追加を成功させ、長年にわたりDigiKeyの電気技術者を管理するという私自身のキャリアを導いてくれました。現在、私はmaker.ioで当社の製品を使用するメーカーを支援することに愛着を感じるようになっています。Arduino製品、Raspberry PI製品、および機器ハードウェアツールを活用して、製品を構築する顧客に対し精選された価値を提供しています。皆さんが卒業プロジェクトに向けて目的と情熱を見つけるには、何が自分に合っているかを知るための実験が必要です。自分自身、友達、または家族のために何を構築することに本当に興味があるかを知るためには、努力が必要です。その目的は、自分が世界に分け合うことのできるものになります。キャリアパスを前進させるのに役立つのは、どのように自分の情熱を活用して、目標を達成するかです。これらの記事リンク(maker.io)をいくつか調べ、自分の興味を刺激して最終学年プロジェクトを選択するヒントになるものを見つけるのに役立つ、さまざまなプラットフォームプロジェクトを確認してください。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum