高フレックスケーブルの早期故障の5つの理由

従来のケーブルとは対照的に、高フレックスケーブルは産業オートメーション用途で大きな屈曲に耐えることができます。しかし、高フレックスケーブルを誤った用途で使用したり、正しく設置しなかった場合、意図したとおりに使用した場合よりも劣化が早くなってしまいます。ケーブル関連のトラブルによる計画外の中断や、ケーブルの頻繁な交換は、最初から正しく行う場合よりもコストがかかります。

ロボットアームでは、高フレックスケーブルを使用することで信頼性を高め、動作寿命の延長を図っています。(画像提供:Alpha Wire)

私たちの豊富な経験に基づき、高フレックスケーブルが故障する理由のリストと、これらのシナリオを防止するための推奨事項をまとめました。

短すぎるクワイエットゾーン

クワイエットゾーン は、ケーブルトラックで支持されるケーブルの長さです。ケーブルにダメージを与えるような曲がりや屈曲が発生しないようにするために使用されます。クワイエットゾーンが短すぎると、ケーブルが過負荷にならないようにらせん状にねじれます。高フレックスケーブルでは、導体のずれや移動によってケーブルがねじれ、その結果、他の要素もずれ、ケーブルの屈曲が進むほど悪化します。

ケーブル長に合わせた最適なクワイエットゾーンを作ってください。一般に、導体数の多い重いケーブルは、導体数の少ない軽いケーブルよりも長いクワイエットゾーンが必要です。

不適切な取り扱いについて

「フレックス」と 「フレキシブル 」ケーブルの2つの用語には、標準的な定義がありません。そのため、設置時の過度な引きずりやねじれ、不注意で破損することはあっても、過酷な条件下でも耐えられると考える人が多いようです。

設置の際は、高フレックスケーブルの取り扱いに注意してください。出荷時に同梱されているメーカーの設置推奨事項に従ってください。ケーブルを引っ張ったり、引きずったりすると、不要なねじれが生じますので、ご注意ください。

トラック内の過多なケーブル

ケーブルトラックは、ケーブルの破損を防ぐためのものです。しかし、過密状態になったトラックは壊れる可能性があり、熱がこもって部品の故障にもつながります。また、トラックが「過密状態」になっていると、ケーブルが自由に動けず、不要な曲げやねじれが発生することがあります。

これを避けるために、トラックに入れる高フレックスケーブルの本数を減らしてください。ケーブルはトラックに平らに敷き、互いに重ならないようにしてください。トラックメーカーは、過密状態を回避するためのガイダンスを提供しています。

移動中の過度な磨耗

高フレックスケーブルは動くように設計されていますが、継続的な磨耗や摩擦に耐えるものではありません。フレックス定格のないケーブルの外被や絶縁体は、すぐに劣化してしまいます。

例外なく、耐摩耗性のある外被を持つ高フレックスケーブルを使用してください。これらのケーブルの外被のコーティングに使用される材料や化合物は、耐久性と柔軟性を備え、割れ、膨張、引き裂き、一般的な摩耗を防止します。

不適切なケーブルの選択

フレキシブルなケーブルを選択することは、一見、故障に対する安全策に見えますが、すべての高フレックスケーブルが同じように作られているわけではありません。デザインや構造によって、さまざまな動きをするように製造することが可能です。

アプリケーションの要件を完全に理解した上で、ケーブルを選択するようにしてください。対象物の周囲に曲げて巻きつける必要性はありますか。前後左右に動きますか。また、素材の選択もケーブルの性能に影響するため、必要な柔軟性と寿命を確保した上で、素材を選択する必要があります。

Alpha Wire の広範な高フレックスケーブルがお客様のプロジェクトの要求をどのように満たすことができるかについては、 お客様のアプリケーションについてお聞かせいただくか広範な在庫リストをDigiKeyでご覧ください。

著者について

Image of Alpha Wire's Logo

Alpha Wire designs and manufactures wire, cable, tubing, and accessories for a broad range of applications and markets to help customers solve critical production and manufacturing challenges. Combining the highest quality with legendary customer service, Alpha products mean peace of mind. Alpha Wire’s flagship line of Xtra-Guard® High-Performance cables offer superior performance in demanding environments, while the new EcoGen™ product line offers an environmentally friendly alternative to traditional PVC wire and cable. Alpha FIT® line of heat-shrink tubing and wire management offers reliable ways to seal and protect electrical and electronic wiring. With 12 product families encompassing more than 50,000 products available worldwide, Alpha is dedicated to providing the right product for every application.

More posts by Alpha Wire
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum