検索を簡単にするDigiKeyクロスリファレンスツール

長年、エンジニアや購買担当者は、昨日使用した部品に対する許容可能なクロスリファレンス部品を見つけることができる機能を、貴重な時間を使って検索し、比較してきました。

ありがたいことに、新しいクロスリファレンス部品の検索が以前より簡単になりました。DigiKey独自のクロスリファレンスツールを使用すれば、特徴が類似した代替品のリストを確認できるので、検索が難しい代替品を簡単に検索することができるのです。

このツールが役立つケースとしては、設計上重要な部品のセカンドソースを探している場合や、新しい生産終了(EOL)通知を受け取った場合、地下室で見つけた古いラジオを再生する場合などがあります。

メーカー品番を入力するだけで、クロスリファレンスツールにより、当社の豊富な代替・交換部品データベースから推奨部品が表示されます。MyDigiKeyアカウントにログインすると、すべてのパラメータ(特徴)が表示され、リストされた部品を見やすい形式で詳細に比較することが可能になります(便利な[pinout comparison(ピン配列比較)]タブも表示される場合があります)。

緑色で表示されている列のある部品があれば、特定のパラメータが元の部品と完全に一致しているので、一覧をすぐに理解して分析できるようになります。

つまり、クロスリファレンスツールを使用すれば、簡単に検索・比較・代替品購入を行えるようになるのです。

著者について

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt氏はアプリケーションエンジニアリング技術者で、2011年からDigiKeyに携わっています。彼女は、DigiKey奨学金プログラムを通じて、ノースランドコミュニティ&テクニカルカレッジのエレクトロニクステクノロジ&自動化システムで応用科学の準学士号を取得しました。彼女の現在の役割は、独自の技術プロジェクトを作成し、プロセスを文書化し、最終的にはプロジェクトのビデオメディアカバレッジの制作に参加することです。アシュリーの余暇には、好きなことと言えば - ああ、待って、お母さんにとって暇な時があるでしょうか?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum