産業環境に適したクラス最高の人間工学的なソリューション

(画像提供:Molex)

Molexは、同社の販売パートナーであるDigi-Keyを通じて、産業用オートメーション分野のお客様が高い効率性と安全性を得られるよう努めており、その一環として堅牢で高性能な、Woodheadのケーブル配線用器具、ケーブルリール、配電、ポータブル照明器具などの製品を提供しています。

Aero-Motiveバランサ、ポジショナ、リトラクタは、ほとんどのお客様がその名前を聞いてもMolexを連想させるような製品ではないかもしれませんが、作業の効率性や作業員の安全性を向上させるために重要な役割を果たしています。そして、これらの製品はDigi-Keyから購入できます。

作業員と設備をより安全で効率的に

筋骨格障害は、重労働や反復動作によって起こるもので、そこには捻挫、筋違え、断裂などの軟部組織損傷も含まれます。米国労働省によると、捻挫や筋違え、断裂が原因で何日も仕事に就けなくなった製造作業員の怪我の数は、2016年には35,110件にのぼりました。このような怪我が原因で個人個人が痛みに苦しむのに加えて、企業側にも労働者の補償費用と労働力の損失という負担が生じています。

Aero-Motiveバランサ、ポジショナ、リトラクタなどの人間工学的な工具サポート製品を使用すれば、製造や組み立て工程によくある反復動作や激しい動きによって起こる怪我を減らすことができます。これらの製品は、工具の重さを実質的になくし、作業員が工具を落としたり工具につまずいたりするリスクを解消します。さらに、Aero-Motiveポジショナを使うと、作業者が工具を持ったり置いたりする動作を繰り返す必要がなくなり、反復動作による怪我が減少します。

また、Aero-Motiveの工具サポート製品は、組み立て工程をスピードアップして作業者の体へのストレスを減らすため、作業員の効率性も高めてくれます。

委託製造業者の工場で組み立て作業員の前に小型ドライバーを吊り下げるポジショナから、60~92kgの溶接ガンの重さを実質的に帳消しにしてくれるバランサに至るまで、Aero-Motiveにはコスト効率の良いクラス最高の人間工学的に優れた製品が幅広い業種向けに揃っています。

バランサ、ポジショナ、リトラクタ

これら3種類の製品はいずれも作業員を人間工学的な側面からサポートしますが、主なAero-Motive工具サポート製品にはそれぞれ他の目的もあります。

バランサは、工具や荷重の重さを実質的になくし、作業員がより効率的に作業できるようにするとともに、疲労を軽減し生産性を高めます。

(画像提供:Molex)

ポジショナは、摩擦ブレーキを利用して工具や物体を所定の位置に保持することで、作業者による上げ下ろしの反復動作をなくします。

(画像提供:Molex)

リトラクタは、工具などの物体に力がかかっていないときにそれを定位置に引き戻し、作業員がそれを使わないときは作業員の動線から離しますが、必要なときすぐ使える状態に保ちます。

(画像提供:Molex)

用途に最適なAero-Motive工具サポート製品を選択したら、製造フロアや作業場所に設置する適切な方法を把握する必要があります。

Aero-Motive工具サポート製品でクラス最高の人間工学的サポートと安全性を得るためには、5つの簡単なステップがあります。

1.工具の総重量(ホース、液体などを含む)を測定し、荷重の重量を確かめます。

2.荷重の総重量がバランサ、リトラクタ、またはポジショナ製品の公式可搬重量の範囲の中間に該当するように、製品を選択します。

3.安全チェーンまたは安全ケーブルを使用し、バランサまたはリトラクタを通路にある別々のトロリーに固定します。

4.外部の調整メカニズムを使用して、バランサまたはリトラクタにかかるテンションを調整し、作業員の手の中で工具の重さがなくなるようにします。

5.支えの主役となるケーブルと補助的な役割を果たす支持部の保全性を日常的に監視します。

現場の設備に最適なAero-Motive製品を選ぶ

Aero-Motiveのバランサ、ポジショナ、リトラクタには、幅広い業種と用途のニーズを満たすようにさまざまなバージョンが用意されています。Aero-Motiveには、一般的な工場現場の組み立て工程、自動車の車体やパワートレインの組み立てライン、民生用/家庭用機器の工場、または電気機器、医療機器、重機の製造といった幅広い分野に対応する、効率性と人間工学的に優れたソリューションがあります。

以下の表は、各Aero-Motiveシリーズがどの用途に適しているかを示したものです。

(画像提供:Molex)

Aero-Motiveの工具サポート製品は専用のスプリングを使用しており、競合他社の類似製品に比べて寿命が長く性能も優れています。過酷な産業環境で優れた耐久性を発揮するAero-Motiveのバランサ、ポジショナ、リトラクタは、クラス最高の人間工学的な設計が高く評価されており、長期にわたり信頼性を維持します。

Molex Aero-Motive工具サポート製品の利点を最大限に活かし、安全性や効率性を危うくする環境に別れを告げましょう。

著者について

Image of Remus Hotca

Remus V. Hotca氏は、Molexの工業製品グループの一部であるツールサポート製品のグローバル製品マネージャであり、ツールサポート製品に関連するすべての活動を監督しています。2000年にMolexに入社し、それ以来、一般産業用アセンブリプロセス、BiW(Body in White、カーボディの組み立て検証)、およびパワートレインの領域で、人間工学および安全ソリューションを提供する氏の能力は、大手OEMの間で高い評価を得てきました。

More posts by Remus Hotca(レームス・ホトカ)氏
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum