バッテリ充電のジレンマ

ポータブルデバイス、特に携帯電話がより強力になり、ますます多くの機能を組み込んでいる中で、バッテリへの需要も増大しています。私の観察では、使い切ったバッテリを復活させるために携帯電話を充電する必要なく、丸一日持ちこたえられたらラッキーです。実際は、デバイスが一日の残りの時間持続できるくらい十分に充電されるまで、私たちは充電コードに束縛されます。
幸いにも、今日ほぼ普遍的に使用されているリチウムイオンバッテリは、適切な充電技術を利用することでより速く充電できます。注意すべき事項がいくつかありますが、現在のリチウムイオンバッテリケミストリでは、充電時間を大幅に減らすことができます。(詳細は、DigiKeyの記事『リチウムイオンバッテリの高速充電への設計者ガイド』をご覧ください。)これにより、電源コードに束縛される時間が短縮されるため、中断を最小限に抑えて通常の作業に戻ることができます。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum