引き続き成長が見込まれる車載用エレクトロニクス
現在の車載用エレクトロニクス市場は堅調に推移しており、当面はこの傾向が続くと思われます。市場に出回る電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)の台数や種類が増え、安全性・コネクティビティ・エンターテイメント機能に対する消費者の関心も高まっていることから、その成長に拍車がかかる一方だからです。
しかし、同時に、世界的なパンデミックとそれに伴うサプライチェーンの遅延や自動車販売の落ち込みにより、自動車メーカーにとって状況が厳しくもなりました。国際自動車工業連合会(OICA)によると、世界の自動車生産台数は2019年の9,170万台に対し、2020年は7,760万台と15%超減少しています。また、中国が電気自動車やモータ向けのパワーエレクトロニクスを輸出する世界的な製造拠点であることから、米中貿易摩擦による影響にも多大なものがあります。それでも、ハイテクを駆使した電子自動車産業は、今後数年間、非常にバラ色になるだろうと予測されています。
エレクトロニクスを多用する自動車への需要は爆発的に増加することが予想されます。最新統計を検討してみましょう。アナリストによると、EV(商用車から電動スクータまでを含むセグメント)の売上高は2022年に558億1,000万ドルとなり、この数字は今後7年間で年率29.4%で成長するため、2029年には5,704億7,000万ドルに達するとされています1。台数ベースでは、2022年の推定154万台から 2029年には762万台に達し、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は25.7%となる見通しです。助けとなる政府の政策や規制、環境への配慮、電動モビリティの受け入れ拡大などが、自律走行車に対する将来的な期待とともに、EVの採用を後押ししています。
自動車OEMはエレクトロニクスがお好き
自動車メーカーの目標としては、エンターテイメントだけでなく、コストと排出ガスの削減、効率化、安全性向上など、エレクトロニクスを戦略的に活用することでサポートできるさまざまなものがあります。そのため、現代の自動車とその配電(電気・電子信号/情報の分配)系統(EEDS)には、いろいろな種類の部品が使われています。部品メーカー各社は、高度な機能を備えると同時に極端な温度環境にも耐えられるような、カスタマイズ可能な電子設計を提供しています。
マイクロコントローラが2019年の部品市場全体の4分の1超と最大の割合を占めているのは、驚くべきことではありません2。また、「マイクロコントローラは今後数年間で最も高い年間成長率を記録するだろう」と研究者たちは述べています。「カーピュター」(カー + コンピュータ)、エンジンマネジメントエンジン管理、イグニッション、ラジオ、テレマティクス、先進運転支援システム(ADAS)、セーフティシステム、電子燃料噴射、エアバッグ、エンターテイメントシステムなどのシステムを含む電子的装備が、車内に散りばめられているからです。
図1:運転者や同乗者の安全性と快適性を高めるために、自動車メーカーは今後もエレクトロニクスの数を増やしていくでしょう。(画像提供:Precedent Research)
アナリストたちは、車載用エレクトロニクスの成長を告げる、以下の統計を示しています。
- 昨年出荷された自動車の5台中4台に、コネクテッドテクノロジーが搭載されていた
- 世界の車載用エレクトロニクス市場は、2019年から2029年にかけて倍増する3
- 世界の自動車市場は年率7%超で成長し、2027年には4,156億ドルに達する見込みである4
- 車載用電子部品におけるセンサセグメントは、2029年まで前年比10%増で成長する
図2:センサが最も大きく伸びると見込まれていますが、他のエレクトロニクスカテゴリも今後10年で倍増する可能性が高まっています。(画像提供:Fact.MR)
自動車市場が電気自動車、ひいては自律走行車の普及によって成長しようとする中で、いくつかの阻害要因が残されています。具体的には、自動車のシステムは複雑化しているため、自動車の交換・メンテナンスコストが増加するという点です。また、いくつかのシステムに法外なコストがかかる可能性がある点です。たとえば、「ADASは高コストなため採用が抑制される可能性がある」とアナリストは予想しています5。
市場調査会社の間で意見が一致することは通常ほとんどありませんが、「車載用エレクトロニクス市場が当面7%超の成長率を維持するだろう」という見込みについては認識が一致しています。このようなトレンドが、より安全・効率的で機能の豊富な自動車を求める消費者ニーズによって後押しされているためです。
リファレンス:
3:https://www.factmr.com/report/4656/automotive-electronics-market
4:https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-electronics-market-4191
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum