ポテンショメータの完全ガイド
2023-05-31
ポテンショメータは、「ポット」と呼ばれ、電気エンジニアリングの分野では基本的な部品です。電気信号の制御や計測に重要な役割を果たし、回路とそれらが関わる物理的な世界との間にダイナミックなインターフェースを提供する多用途デバイスです。オーディオシステムからロボットまで、ポテンショメータはさまざまな用途で活躍し、その分野においてはなくてはならない存在となっています。
この記事では、ポテンショメータの基本原理、構造、内部構造から、さらに詳しく解説していきます。その後、市販されているさまざまなタイプのポテンショメータ、そしてポテンショメータ、加減抵抗器、エンコーダの違い、主な設計上の考慮点と仕様について説明します。
ポテンショメータの基礎
ポテンショメータは、抵抗器をベースにした部品で、その抵抗値を手動で変更できる機械的調整機構を備えています。抵抗値が固定されている固定抵抗器に対して、ポテンショメータは可変抵抗器として機能します。
分圧器として動作し、回路内の電圧出力を調整するとともに、電位を正確に測定することから、ポテンショメータと呼ばれます。ポテンショメータは、抵抗体に沿ってワイパーの位置を調整することで、連続的に変化する電圧出力信号を生成します。ポテンショメータは受動部品であり、動作に電源や追加回路を必要としないことが重要です。
図1:ロータリポテンショメータの標準的な内部構造。(画像提供: Same Sky)
物体の抵抗はさまざまな要因に左右されますが、その重要な要因のひとつに長さがあります。他のすべてのパラメータが一定である場合、物体の抵抗はその長さに正比例します。つまり、同じ材料で同じ断面積の物でも、長さが20cmのものは、長さが40cmのものに比べて抵抗が半分になります。ポテンショメータは、この原理を利用して、出力を調整することができます。
ポテンショメータの出力調整は、均一な抵抗素子に沿って摺動する接点の直線または回転位置を変えることにより、電流が流れる経路を変更することで実現されます。入力電圧は抵抗素子の全長にわたって印加され、出力電圧は固定された抵抗体と摺動または回転する接点との間の電位差として得られます。抵抗素子に沿った可動接点の位置によって、入力電圧が回路に印加される範囲が決まります。
なお、ポテンショメータが通常、1ワットを超える電力を直接制御するために使用されることはありません。この制限は、過度の発熱が発生するため、デバイス自体が入力電力を放熱する必要があるということに起因しています。その代わりに、ポテンショメータは、電力を調整するために、他の部品が利用するアナログ信号を調整するために利用されます。例えば、基本的な調光器は、ポテンショメータでTRIAC(交流用三極素子)を制御し、その結果、光の明るさが連続的に変化します。
ポテンショメータのタイプ
ポテンショメータには、主にアナログとデジタルの2つの形態があります。この記事では、出力の操作と制御を機械的要素に依存するアナログポテンショメータに主眼を置いています。アナログポテンショメータは、さらにリニア型とロータリ型に分類されます。
ロータリポテンショメータは、回転するノブとシャフトがワイパー素子に接続され、角度を動かすことができます。このワイパー素子が抵抗素子に沿ってスライドすることで、抵抗値を変化させ、それに伴って出力を調整することが可能です。シャフトを回すことで、抵抗値や出力を適切に変化させることができます。さらに、物理的なシャフトを無くして、ドライバーなどの外部工具でワイパーを動かすシャフトレスポテンショメータもあります。これらは一般にトリマポテンショメータまたはトリマと呼ばれています。
一方、リニアポテンショメータは、スライド機構による直線運動によって抵抗体と接触します。この直線運動により、抵抗値を変化させることで出力を調整することができます。
図2:リニアポテンショメータとロータリポテンショメータの比較。(画像提供:Same Sky)
アナログのポテンショメータとは対照的に、デジタルまたは電子ポテンショメータは、出力を制御するためにデジタル信号を使用しており、機械的な動きは必要ありません。
ポテンショメータ対加減抵抗器およびエンコーダの比較
本質的に、ポテンショメータと加減抵抗器の主な違いは、想定された用途と端子形状にあります。ポテンショメータは主に電圧制御に使われる3端子デバイスで、加減抵抗器は電流制御に使われる2端子デバイスです。ただし、ポテンショメータは片方の端子を非接続にすることで、加減抵抗器として使用することができることは注目に値します。
これに対し、加減抵抗器は回路内の電流の流れを調整することに特化したものです。一般的に2つの端子を持ち、高ワット数で巻線構造であることが特徴です。加減抵抗器は、ランプやモータなどの機器に流れる電流を制御する高電流用途でよく使われています。ヘビーデューティワイヤのコイルを内蔵し、抵抗素子に沿ってスライド素子の位置を調整することで、抵抗値を段階的に変化させることができます。加減抵抗器は、ポテンショメータと異なり、抵抗値ではなく、電力処理能力を元に規定されています。
図3:ポテンショメータおよび加減抵抗器の回路図。(画像提供:Same Sky)
次に、ロータリエンコーダとポテンショメータに関してですが、どちらも軸の回転を検知するものですが、動作原理が異なり、複雑さも異なり、設定も異なります。以下で、この2つのデバイスの違いについて掘り下げていきます。
- 動作原理:
- ポテンショメータ:ポテンショメータは主にアナログデバイスですが、デジタルデバイスも存在します。軸の回転に伴う抵抗値の変化を利用して、位置を表示したり、電圧レベルを調整したりします。
- ロータリエンコーダ:ロータリエンコーダは、2値論理を利用してシャフトの角度位置や動きをエンコードし、デジタル信号として出力するデジタル機器です。静電容量式、光学式、磁気式などのセンシング技術を採用するのが一般的です。
- 複雑な設定:
- ポテンショメータ:ポテンショメータは、一般的にセットアップや接続が簡単なのが特徴です。複雑なシグナルコンディショニングを必要とせず、容易に回路に組み込むことができます。
- ロータリエンコーダ:ロータリエンコーダはデジタル機器であるため、デジタル出力信号を処理し解釈するために、シグナルコンディショニング、デコーディング、インターフェースコンポーネントなどの追加回路が必要です。
- 入力範囲および分解能:
- ポテンショメータ:ポテンショメータは、そのアナログ的な性質から、無段階の入力が可能です。滑らかで連続的な値の範囲を提供し、正確な制御を可能にします。また、電圧を非線形に分割することも可能で、応答曲線をカスタマイズすることができます。
- ロータリエンコーダ:ロータリエンコーダは連続回転が可能で、極めて高い分解能でフィードバックが得られます。デジタル形式で正確な位置や動きの情報を提供し、高分解能の制御やフィードバックを可能にします。特に、精密なモータ制御や位置精度が要求される用途で有利になります。
- アプリケーションの検討:
- ポテンショメータ:ポテンショメータは、オーディオシステムの音量調整や校正処理の微調整など、アナログ制御が必要な用途でよく使われます。
- ロータリエンコーダ:ロータリエンコーダは、正確なデジタルフィードバック、高分解能、正確な位置検出が重要な産業用、オートメーション用、ロボット用アプリケーションに適しています。モータ制御システムや精密な角度測定が必要なアプリケーションに最適です。
ポテンショメータのテーパ
ポテンショメータのテーパとは、デバイスのアーマチュアが回転したり、ワイパーが抵抗素子に沿ってスライドすることによって抵抗値がどのように変化するかを指します。ポテンショメータのテーパには、大きく分けて線形と対数(オーディオテーパとも呼ばれる)の2種類があります。
線形テーパを持つポテンショメータでは、アーマチュアの位置と抵抗値の関係は直線的です。つまり、アーマチュアやスライドが中間位置にあるとき、可変抵抗はポテンショメータのフルスケール抵抗の半分になります。線形テーパのポテンショメータは、可動範囲内で抵抗値が均一に変化するのが特徴です。
対数テーパのポテンショメータは、音に対して人間の耳が対数的に感じやすいことを模倣した非線形の応答が可能です。このテーパは、音量調節をよりバランスよく感じるために、音量コントロールなどのオーディオ機器によく使われています。対数テーパでは、回転始めの小さな変化で音量の変化が大きくなり、一方で回転後半の大きな変化で音量の変化が小さくなります。また、逆対数ポテンショメータもあり、主に反時計回りで動作するオーディオコントロールに使用されています。
その他の主な仕様
ここでは、ポテンショメータを選択する際に考慮すべきその他の主要なパラメータを以下に紹介します。
- 抵抗値:抵抗素子の一方の端子から他方の端子までの全長にわたる抵抗値を表します。例えば、ポテンショメーターの定格が2kΩ(キロオーム)であれば、その軌道にかかる抵抗が、2kΩの値を持つ固定抵抗と同等であることを意味します。
- 定格電力:最大電力は、ポテンショメータが過熱や故障を防ぐために扱える電力量を示しています。
- 分解能:ポテンショメータの抵抗値の増分変化幅の精度を指します。一般的には全抵抗値に対する割合で表され、抵抗素子上のワイパーを少しずつ動かすことによる抵抗値の最小の検出可能な変化を表します。
- 摺動ノイズ:ポテンショメータ内部の接触部分が動く際に発生する電子ノイズのことです。このノイズは、目的の信号の精度を妨げたり、不要なアーチファクトを発生させたりします。
- 温度係数:動作温度の変化により、ポテンショメータの抵抗値がどのように変化するかを示します。温度係数が低いポテンショメータは、広い温度範囲で抵抗値が安定し、異なる温度条件下でも安定した性能を保証します。
- 機械的寿命:ポテンショメータがその性能仕様を維持したまま耐えられるサイクル数で、期待される寿命を示します。
まとめ
ポテンショメータは、シンプルなデザイン、手頃な価格、広い抵抗範囲、簡単な操作、実証済みの技術など、さまざまな利点があります。電子および電気システムにおける直線運動や回転運動の電圧制御、計測、精密なセンシングのための信頼性の高いデバイスとして活躍しています。しかし、帯域幅の制限、電流処理能力、機械的な摩耗、電気ノイズの発生の可能性など、その限界を考慮することが重要です。
とはいえ、広く普及しているのは、その信頼性と多様な要件に対応する能力によるものです。Same Skyは、さまざまなプロジェクトの特定のニーズに対応するため、ロータリポテンショメータとトリマポテンショメータの包括的なセレクションを提供します。
免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。