プラグアンドプレイ対応3.5インチIPS HDMI TFTで小型ディスプレイの統合を加速
DigiKeyの北米担当編集者の提供
2026-01-15
産業用制御、医療機器、その他の小型システム向けにディスプレイを選択する設計者は、より多くの情報をより小型画面に収めつつ、視認性、操作性、信頼性の向上を図る必要があります。同時に、開発を加速させながらコスト削減を図る必要もあります。
従来の選択肢では、サイズ、解像度、輝度、産業用性能の適切な組み合わせを見つけること自体が困難でした。さらに、統合の容易さという課題も生じていました。小型の産業用ディスプレイは通常、パネルまたはモジュールとして提供されますが、これらを使用するには、設計者が低レベルドライバ、バックライト、電磁妨害(EMI)対策など、多大な労力を費やす必要があります。
本記事では、小型システム開発において設計者が直面する課題を簡単に説明します。続いて、Newhaven Displayの3.5インチ高視認性プラグアンドプレイディスプレイを紹介し、迅速な統合と導入を実現する方法を紹介します。
小型高解像度ディスプレイへの需要の高まり
従来、小型機器は低解像度の画面で十分でした。機能が限られていたこれらの従来システムには、シンプルなメニューと基本的なインジケータさえあれば十分でした。しかし、最新の機器には、洗練されたユーザーエクスペリエンスで複雑なデータを表示できる高解像度ディスプレイが求められています。
こうした変化は、モノのインターネット(IoT)接続や高度な分析機能などの導入によって推進されてきました。ポータブル診断ツールや測定機器を例に考えてみましょう。これらのデバイスは、単に測定値を表示するだけにとどまりません。詳細な性能分析を表示し、問題解決時には、視覚的なガイダンスを表示しなければなりません。
プラットフォームの進化も解像度の要求を加速させています。従来の組み込みリアルタイムOS(RTOS)環境が、Linux、Windows Embedded、Raspberry Piなどの最新のプラットフォームに取って代わられるにつれ、設計者は実用的な制約に直面しています。最新のオペレーティングシステムは、少なくとも640 × 480のディスプレイ解像度を必要としますが、小型機器向けの従来型ディスプレイではこれを実現できません。
開発の観点からは、高解像度化により、デスクトップ、タブレット、あるいは大型ディスプレイを搭載した組み込みシステム向けに開発されたユーザーインターフェースフレームワーク、ウィジェット、およびアイコンライブラリを再利用することが現実的になります。この再利用により、個別対応の低レベルなGUI作業を回避しながら、製品ファミリ間で一貫したブランディングと動作を保証することが可能となります。
従来の小型ディスプレイが統合を複雑化する理由
こうした要求に応えるため、設計者は、小型ディスプレイで一般的な320 × 240の解像度から、鮮明で応答性の高い640 × 480のTFT(薄膜トランジスタ)ディスプレイへと移行しています。これには正確な色再現と広い視野角を実現するIPS(in-plane switching)などの技術が採用されています。この画素数が4倍になることで、優れたユーザーインターフェースを実現できますが、同時に相互に関連する2つの課題も生じます。
5インチ未満の高解像度ディスプレイは、通常、24ビットRGB、LVDS、MIPI-DSIなどのインターフェースを介してアクセスするベアパネルとして提供されます。これらのパネルを統合するには、設計者は高速回路設計、複雑なケーブル配線、高周波信号によるEMIに対処しなければなりません。同様に、小型ディスプレイには「基本機能のみ」のバックライトが付属していることが多く、設計者はLEDドライバを調達し、調光制御を実装する必要があります。
ソフト面では、ベアパネルには標準化された検出機能が欠けています。設計者はディスプレイのタイミングを手動で設定し、タッチ入力やバックライト制御用のカスタムドライバを開発しなければなりません。この作業には、通常製品チームでは必要としない特殊なグラフィックスやOSの専門知識が求められ、試験、製造、フィールドサービスも複雑化します。
HDMIおよびUSBによる小型ディスプレイ統合の簡素化
Newhaven Displayの3.5インチIPS HDMI TFTディスプレイ(図1)は、640 × 480パネル、高輝度バックライトドライバ、EMIシールド、およびオプションの静電容量式タッチを完全なディスプレイアセンブリに統合することで、これらの課題を解決します。228ピクセル/インチ(PPI)の画素密度を備えたこれらのパネルは、従来のようなハードウェア設計上の問題を抱えることなく、情報量の多いヒューマンマシンインターフェース(HMI)に必要な解像度を提供します。
図1:鮮明な640 × 480パネルを完全なプラグアンドプレイアセンブリに統合した3.5インチIPS HDMI TFTディスプレイを示しています。(画像提供:Newhaven Display)
HDMIビデオインターフェースソフトウェアにより、システムの立ち上げが効率化されます。ホストシステムの観点から見ると、ディスプレイは、カスタムタイミングテーブルを必要とする未知のベアパネルではなく、標準的なHDMIモニタとして動作します。標準的なHDMIモニタと同様に、本インターフェースは拡張ディスプレイ識別データ(EDID)を使用して640 × 480モードを通知し、Windows、Linux、およびRaspberry Piのような一般的なシングルボードコンピュータ(SBC)プラットフォームでの自動検出を可能にします。これにより、低レベルのグラフィックドライバ作業が不要となり、解像度設定ミスのリスクを最小限に抑えることができます。
タッチ対応のNHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU(図2)は、標準インターフェースの理念を、その投影型静電容量式(PCAP)タッチ入力にも拡張しています。ここでは、Micro-USBコネクタが、静電容量方式のタッチ入力に5V電源とタッチデータの両方を供給します。タッチコントローラは、WindowsやLinux上で標準のUSBヒューマンインターフェースデバイス(USB-HID)として認識されるため、ベンダー固有のカーネルモジュールを必要とせず、オペレーティングシステムが自動的に独自のドライバをインストールします。
図2:NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTUは、鮮明な640 × 480パネルをEMIシールドで保護された高周波部品を含む完全なディスプレイアセンブリに統合しています。(画像提供:Newhaven Display、筆者修正)
また、このモジュールは、アセンブリプロセス全体を簡素化します。ベアパネルの場合、設計者は、複数の統合段階に直面します。具体的には、カスタムフレームにTFTガラスを取り付け、単体のドライバ基板を筐体内の別の場所に固定し、繊細なリボンケーブルを使用して部品間を配線し、ディスクリートLEDドライバ回路用のスペースを確保する必要があります。3.5インチIPS HDMI TFTは、これを四隅の取り付け穴を備えた単一のアセンブリに簡素化します。
2本のケーブル(ビデオ用HDMIと電源およびタッチ用Micro-USB)構成により、脆弱なフレキシブル回路を標準ケーブルに置き換え、コネクタはプリント回路基板(プリント基板)の一辺に沿って配置されているため、配線が容易です。統合されたEMIシールドにより、筐体レベルでの対策要件がさらに軽減されます。
IPS技術による太陽光下での視認性の実現
IPSを採用した本ディスプレイは、従来のねじれネマティック(TN)パネルや垂直配向(VA)パネルと比較して、優れた光学性能を発揮します。IPSは全方向で85°の広い視野角を実現し、どの位置から見ても一貫した色とコントラストを維持します。静電容量式モデルの標準輝度は810カンデラ/平方メートル(cd/m²)であり、高照度環境下での使用をサポートします。これにより、屋外や産業環境での携帯型計測器、制御パネル、その他のアプリケーションの明瞭な視認性を実現します。
非タッチモデルのNHD-3.5-HDMI-HR-RSXP(図3)は、全体的なアーキテクチャは同じですが、PCAPオーバーレイは省略されています。これにより、950cd/m²というより明るい表示が可能になり、物理ボタンやその他の外部制御による入力が行われるアプリケーションにおいて、さらに優れた太陽光下での視認性を提供します。非タッチモデルの消費電流もわずかに低くなっています(標準値460ミリアンペア(mA)対490mA)。HDMIおよびUSB接続は維持されており、USBは電源供給のみを提供します。
図3:NHD-3.5-HDMI-HR-RSXPは、静電容量式タッチの代わりにベゼル開口部を備えた640 × 480ディスプレイを事前に統合しています。(画像提供:Newhaven Display、筆者修正)
両モデルとも、動作温度は-20°C~+70°C、保管温度は-30°C~+80°Cと規定されています。検証試験には、熱サイクル試験、振動試験、および空気中±8kV・接触中±4kVの静電気放電試験が含まれます。これらの特性により、設計者が独自のディスプレイレベルでの認定を実施する必要なく、産業用、輸送用、および軽度の屋外環境での導入が可能です。
ハードウェアとソフトウェアのセットアップを迅速に開始する方法
ハードウェアレベルでは、統合は主に3つのインターフェースを中心に構成されています(図4)。HDMI Type Aコネクタがビデオ入力を提供し、USB Micro-Bコネクタが5Vを供給ます。また静電容量式モデルでは、USB-HIDタッチデータも伝送します。小型端子台にはバックライトドライバ制御ピンが出ており、単純なイネーブル信号、あるいは5kHz~100kHzのパルス幅変調波形のいずれかを受け付けます。ステータスLEDは、電源、HDMIリンク検出、および静電容量方式バージョンにおけるタッチ操作を表示し、起動時の設定や現場でのトラブルシューティングをサポートします。
図4:3.5インチIPS HDMI TFTの主な特長には、HDMI(1)およびUSB Micro-B(2)インターフェース、HDMI、DC電源、タッチ検出用LEDインジケータ(3~5)、バックライト端子台(6)などがあります。(画像提供:Newhaven Display)
Windows 10および11の両OSにおいて、本ディスプレイは自動的に汎用HDMIモニタとして検出されます。静電容量式モデルは、USBリンク接続と同時にUSB-HIDタッチデバイスとして認識されます。専用ドライバのインストールは不要で、標準のディスプレイ設定およびタッチキャリブレーションツールを使用できます。
Linuxベースのシステムでは通常、同様の方法でHDMIおよびEDIDによる自動モード検出が行われます。ほとんどの構成において、本モジュールは標準的なHDMIディスプレイとして認識され、システムは自動的に640 × 480モードを選択します。Raspberry Piなどのプラットフォームについては、ユーザーガイドに、必要に応じて希望のモードとタイミングを強制設定するための設定例が記載されています。静電容量方式のタッチ入力は、標準的なLinux入力サブシステムを介してUSB-HIDデバイスとして公開されるため、一般的なグラフィカルフレームワークとの統合が容易です。
内蔵のLEDドライバ制御ピンにより、別途ドライバ回路を追加することなくバックライトの輝度調整が可能です。単純なオン/オフ制御にはスタティックロジックレベルが使用でき、パルス幅変調入力により低照度環境での輝度調整やアイドル時の消費電力削減を実現します。この方式により、メイン基板上のディスクリート高電圧LEDドライバ設計に伴うスイッチングノイズやレイアウトの複雑さを回避できます。
まとめ
小型機器の設計者でディスプレイを必要とする場合、多くの統合課題、コスト課題、市場投入までの時間的課題に直面しますが、Newhaven Displayの3.5インチIPS HDMI TFTモジュールはこれらの課題を解決します。本製品は、640 × 480の解像度、太陽光下でも視認性の高いIPS光学系、標準HDMIおよびUSB-HIDインターフェース、統合バックライトドライバ、EMIシールド、産業用環境仕様を、高度に統合されたプラグアンドプレイパッケージに集約しています。
免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。