記事 & ブログ

充放電可能なTDKのCeraCharge™全固体電池 – IoTアプリケーションのための新技術

リチウムイオンバッテリにともなう安全性の問題を回避しながら、ポータブルデバイスに確実に給電する必要がありますか?TDKのCeraCharge™がそのソリューションとして役立ちます。

PoE(Power-over-Ethernet) - 新しいIEEE 802.3bt規格によるIoTアプリケーション向け技術の強化 公開日:2020-06-16

PoE IEEE 802.3bt規格には、IoTアプリケーションにとって大きな利点があります。

KEMET’s New Thermorite® Temperature Sensor with Built-In ON/OFF Reed Switch 公開日:2020-05-27

The RTD temperature sensor can provide precise, accurate, and repeatable readings with appropriate current-drive and voltage-reading circuitry.

Power-over-Ethernet(PoE)入門 公開日:2020-05-13

1本のケーブルを使用して電力とデータを組み合わせることにより、Ethernetネットワークを効率的に設置できます。

水晶が起動しない理由と、そのMCU自体との意外な関係

いつも起動していたはずのタイミング水晶が、なぜか起動しません。このブログではその理由と対策を見つけます。

発振器におけるスタンバイ(ST)と出力イネーブル(OE)の違い

多くの発振器では、ピン1が、出力イネーブル(OE)またはイネーブル/ディスエーブル(E/D)と呼ばれる機能のために予約されています。このブログでは、これらの機能について説明します。