Radiocrafts

RIIM™ IPメッシュネットワークとRIIMダッシュボード
Radiocraftsの産業グレードアクセスネットワークを作成するためのRIIM™ IPメッシュネットワークは、RIIMダッシュボードを使用してモニタおよび分析できます。

RC1180-MBUS3 RF Module
Radiocrafts' world-leading 868 MHz Wireless M-Bus module is being used by many of the top-tier companies in the metering industry, with an installation base of more than 2 million units.

RC1882CEF-MIOTY1 RF Module
MIOTY is a low-power, wide-area network (LPWAN) protocol that was designed to have the best-in-class reliability and scalability of all available LPWAN technologies today to support massive industrial and commercial IoT deployments.
Tools and Support
最近のPTM
Radiocrafts について
Radiocraftsは、さまざまなワイヤレス短距離アプリケーションで使用するための高性能、高品質、およびコスト効率の高い標準RFモジュールを設計、製造、販売しています。これらのモジュールの使い易さは、短期間の開発と迅速な生産立ち上げにより、市場での成功を促進し、投資やリスクを削減するのに役立ちます。