• Preferred Supplier

Bourns, Inc.

製品カテゴリ

Image of Bourns Automotive Gate Driver

HVMA03F4A-LP8S - 高電圧アプリケーション用薄型絶縁トランス

Bournsは、ゲートドライブおよび高電圧バッテリ管理システム用に設計された薄型絶縁トランスを発表しました。このトランスは沿面距離が長く、小型のアプリケーションの安全性と性能を高めます。

Image of Bourns Thermal Protection MOV 1220

1220シリーズ - 高度な温度安全性を備えた小型サージ保護

Bournsの新しいサージ保護デバイスは、小型のPCBフォームファクタで堅牢なサージ抑制を実現します。厳しい電力サージから精密機器を保護し、熱暴走を防止する高度な熱保護機能を備えています。

Image of Bourns SSA Series

SSA-2シリーズ アナログシャントセンサ - Riedon™ products by Bourns

Riedon™ products by Bournsの新しいシャントセンサは、卓越した動作安定性で高精度の電流センシングを提供します。浮遊磁界に強く、ユニポーラ電源をサポートしているため、バッテリシステム、再生可能エネルギー、産業用アプリケーションに最適です。

ツールとサポート

おすすめ動画

Bourns® Braking Resistors
Bourns® Braking Resistors
Bourns® SRP-CL Power Inductors for DDR5 Applications
Bourns® SRP-CL Power Inductors for DDR5 Applications
Network Resiliency
Network Resiliency
Single Pair Ethernet 10BASET-T1S
Single Pair Ethernet 10BASET-T1S
すべてを閲覧

最近のPTM

Image of Bourns Inc. Mini-Breaker for Overtemperature Protection in Heater Applications
5 minutes
Mini-Breakers: Overtemperature Protection for Heater Applications
Bourns mini-breakers are a combination of two common circuit protection technologies: a PTC and a bimetal switch, providing several advantages over either technology on its own.
Bourns' Mini-breaker Thermal Cut Off (TCO) Devices
5 minutes
Mini-breaker Thermal Cut Off (TCO) Devices
This presentation will introduce the range of mini-breakers, explain their construction, and review their applications and advantages. It will also explain the part numbering system and talk about how to select the most suitable part.
Image of Bourns' Magnetics SRP Series Shielded Power Inductors
5 minutes
Magnetics SRP Series Shielded Power Inductors
Bourns' SRP series power inductors are designed for high current applications and low radiation in a compact size.
Image of Bourns' GMOV Hybrid Overvoltage Protection Component
5 minutes
GMOV™ Hybrid Overvoltage Protection Component
Bourns' GMOV™ component combines the technology of an MOV and GDT with FLAT® technology to resolve premature MOV degradation and failure.
Image of Bourns BPS110 BPS120 and BPS130 Pressure Sensors
5 minutes
Pressure Sensor Overview
The Bourns Precision Sensor (BPS) portfolio has dependable sensors for every type of pressure, from precision, ultra low pressure to high temperatures and harsh environments.
BPS230-SM
5 minutes
BPS230 Humidity Sensor
This presentation will provide an overview of the BPS230 Humidity Sensor from Bourns®.
すべてを閲覧

Bourns, Inc. について

Bourns, Inc.は、Marlan & Rosemary Bourns(ボーンズ)夫妻によって1947年に設立されて以来、電子部品および統合ソリューションの設計、製造および販売でエレクトロニクス業界をリードしてきた企業です。Bournsは、産業イノベーターとして、コンピュータ、電気通信、車載用およびポータブル電子機器などの高成長の産業を対象にして、製品開発を行っています。

Bournsは、1952年にTrimpot®製品ラインを導入して、同社の歴史の初めに製品やサービスの質、価値、革新のベンチマークを確立しました。これは、世界初の特許取得済みのトリミングポテンショメータでした。Bournsの卓越性へのこだわりによる、製品とサービスの絶え間ない向上は、世界規模で顧客の要望を満たしています。Bournsの理念は、世界中のお客様のための製品品質、信頼できる配送および最高の全体的価値の上に成り立っています。グローバルな製造および顧客サポート能力の維持に加えて、Bournsは、お客様の変化し続けるニーズを満たすために、技術開発および製造能力の拡大に多額の投資を行っています。この継続的な投資を通じて、Bournsは、部品の小型化への傾向を推進しています。同社の品質への取り組みは、QS 9000およびISO 9001/2000認証に適合する、同社の製造事業で実証されています。

「DigiKeyとの32年以上にわたる長いパートナーシップに感謝しています。業界で最も急成長している電子部品ディストリビュータの1社であるDigiKeyとの提携により、顧客基盤が拡大し、当社の高度な製品とアプリケーションソリューションに対する需要が高まっています。Bournsは、DigiKeyをトップクラスの販売パートナーとして何度も表彰してきました。この関係は私たちが最も重視し、大切にしているものです」とBourns, Inc.のワールドワイドセールス担当シニアバイスプレジデントであるJames Harrington氏は述べています。