環境保全、環境教育、廃棄物削減へのDigi-Keyの取り組み

社長からのご挨拶

Digi-Keyはミネソタ州北西部に所在する大手企業として、当社の企業活動が共有資源に及ぼす潜在的な影響や、それゆえに環境管理を推進する責任を長い間、認識してきました。Digi-Keyが成長し続ける中で、当社は、電子部品業界で卓越した顧客サービスの提供を継続しつつ、当社の事業活動が環境に与える影響を最小限に抑えることに全力を尽くしてまいります。

Dave Doherty
Digi-Key Electronics 社長

 

環境方針/社是

Digi-Keyは、当社の企業活動が環境に与える影響を最小限に抑えること、そして国内および国外の適用される関連環境法令のすべてに遵守することに注力しています。この取り組みを達成するために、Digi-Keyは下記の事項を行う環境管理システムを維持します。

  • 企業資源の効率利用の最大化、汚染防止、廃棄物削減への取り組み
  • お客様、仕入先、および従業員の環境意識の向上
  • 経営陣による全面的なサポートと年次見直し
  • 国内および国外の全法令への遵守を監視、そして遵守を保証
  • 主要な環境指標の特定と監視
  • 継続的改善の実現

グリーンマグプログラム

プラスチック使用量削減のためのDigi-Keyの継続的な取り組みの一環として、当社は新入社員にマグプログラムを用意しています。各社員は、Digi-Keyでのキャリアをスタートする際に新しいマグカップを受け取ります。各休憩室には、複数の製氷機および給水器が設置されています。ボトル入りの水を購入する代わりに、社員は、プラスチックのボトルまたは使い捨てのカップを使用せずに、水もしくはコーヒーでマグカップを満たすことができます。3,300名の社員がこれを行うことで、膨大な量のプラスチックや発泡スチロールが埋め立てされずに済みます。

RoHSに対する方針

RoHSアイコン

Digi-Keyは、欧州連合のRoHS2指令2011/65/EUを認識し、支持しています。メーカー公認ディストリビュータとして、Digi-Keyは、当社が販売する製品の材料の内容や、これらの製品を作るために使用される製造プロセスに関してメーカーから提供された情報および資料を提供することができます。

Digi-Keyは、当社のウェブサイト、見積もり、納品リストやインボイスにRoHSステータスを表示いたします。当社はまた、単一または複数の部品のRoHSステータスを入手するのに使用できるRoHSステータスの確認ツールを提供しています。

この部品はRoHS対応品です。RoHS対応 - これらの部品は、RoHS指令の一部として免除の下に対応している部品を含み、RoHS 2011/65/EU指令に準拠しています。

この部品はRoHS非対応ですRoHS非対応 - これらの部品は、2011/65/EU指令に非対応です。

RoHS BYEXおよびREACHステータス未定 - これらの部品は対象範囲外なので、RoHS指令の対象ではありません。これには、ほとんどの電池、ツールおよび開発/評価キット/ボードが含まれます。

当社の知る限り、2013年1月1日現在、当社のシステムにRoHS対応として掲載されている製品はRoHS 2011/65/EU指令に対応しています。Digi-Keyが提供するRoHSステータス情報は、メーカーよりDigi-Keyに提供される情報のみに基づいております。Digi-Keyでは、こうした情報の正確さについて責任を持つことはできません。

Digi-Keyは、RoHS対応品およびRoHS非対応品を含む、非常に幅広い製品を販売しています。

お客様には、製品の環境適合性を十分にご検討いただき、お客様のご判断に基づいて製品を選択されますようお願いいたします。

RoHS2指令に関する詳細情報については、欧州委員会のウェブサイトをご覧ください。

RoHS2に関するご質問は、電子メールでEnvironmental@DigiKey.com宛てにご送信ください。

REACHに対する方針

Digi-Keyは、欧州連合のREACH規則(EC No 1907/2006)を認識し、支持しています。メーカー公認ディストリビュータとして、Digi-Keyは、当社が販売する製品の材料の内容や、これらの製品を作るために使用される製造プロセスに関してメーカーから提供された情報および資料を提供することができます。

当社は、当社の仕入先によるREACH規則への準拠に対する認識を高めるために、当社の仕入先を積極的に調査しています。

Digi-Keyは、高懸念物質(SVHC)に関する製品のREACHへの準拠状況を示すために、REACHステータスのアイコンと日付を表示します。アイコンとREACHステータスに関する説明は以下の通りです。該当する場合は、アイコンの横にステータスの日付が記載されます。Digi-Keyが提供するREACHステータス情報は、メーカーよりDigi-Keyに提供される情報のみに基づいております。Digi-Keyでは、こうした情報の正確さについて責任を持つことはできません。

REACHの影響なしREACHの影響なし – この製品と梱包には、欧州化学物質庁(ECHA)が高懸念物質(SVHC)と指定した物質が一切含まれていません。

REACHの影響ありREACHの影響あり – この製品には、欧州化学物質庁(ECHA)が高懸念物質(SVHC)と指定した物質が含まれています。この部品をご注文になる前にご検討いただく必要があるかもしれません。

REACHステータス未定 – この製品はREACHステータスに分類されていません。

Digi-Keyは非常に幅広い製品を販売しており、当社が取り扱う全製品のREACHステータスが現時点で決定されているわけではありません。

お客様には、製品の環境適合性を十分にご検討いただき、お客様のご判断に基づいて製品を選択されますようお願いいたします。

REACH規則に関する詳細情報については、ECHAのウェブサイトをご覧ください。

REACHに関するご質問は、電子メールでEnvironmental@DigiKey.com宛てにご送信ください。

カリフォルニア州法プロポジション65

Digi-Keyは、2018年8月に発効するCAプロポジション65規制の更新について認識しています。現在、更新された規制をレビューし、サプライチェーンと協働して、適用されるすべてのCAプロポジション65規則を継続的に遵守するようにしています。

Digi-Keyは、現行のCAプロポジション65規制に準拠して、メーカーが当社に提供するCAプロポジション65の情報および警告を引き続き通告します。

CAプロポジション65に関する追加情報は次のウェブサイトにあります:https://www.p65warnings.ca.gov/

CAプロポジション65に関するご質問は、電子メールでEnvironmental@DigiKey.com宛てにご送信ください。

カタログの削減

Digi-Keyカタログの画像

2010年4月、Digi-Keyは印刷カタログ制作の廃止を決定しました。2008年、Digi-Keyが印刷したカタログ部数は450万部でした。1部あたり4.5ポンドの重さのカタログを廃止したことにより、紙の使用量を2,025万ポンド低減し、結果として木の消費量を毎年172,000本以上も削減しています。当社では、印刷カタログに代わり、ユーザーフレンドリーなカタログをオンラインで提供しています。日々更新されるオンラインカタログにより、お客様はDigi-Keyで入手可能な最新製品に瞬時にアクセスできます。

スマートで環境に優しい梱包

Digi-Key出荷用ボックス

2008年、Digi-Keyは大きな事業拡大に関わる難題の解決に取り組んでいました。この課題は、やりがいがあり、かつ克服すべきものでした。こうした難題の1つが梱包サイズでした。当社で最も一般的なボックスサイズは、9" x 9" x 4"のタイプでした。このボックスサイズはご注文の約65%の製品を収めることができ、梱包の安全強度に優れており、お客様からのクレーム頻度はほぼゼロでした。このような中で、ボックスサイズをさらに削減しつつも、梱包の完全性、低いクレーム頻度、顧客満足を維持できるのかどうかとの懸念の声が上がりました。

リサイクル画像

その懸念は無用だったのです。当社の段ボール箱メーカーと協力し、世界中どこにでも出荷可能で、なおかつ梱包の完全性を維持し、サイズを9" x 9" x 2"にまで削減したボックスの作成に成功しました。配送業者の梱包密度を40%高めつつも、当社が1日に出荷する13,000個の梱包を移動するのに必要なフィーダ航空機とトレーラの数を低減させることができたため、これは多面的な勝利でした。この再設計されたボックスの完成に伴い、ボックスの質を犠牲にせずに、ボックス内で使用するリサイクル材を増やし、持続可能な林業イニシアティブ(Sustainable Forestry Initiative)(SFI)認証を獲得することができました。この減少から得られた最大の勝利は、標準サイズを2ポンドの寸法重量ファクタから1ポンドまで低減することによって、空輸や国際サービスを必要とするすべてのお客様に節約を提供することができたことです。

森林のアイコン

Digi-Keyはまた、梱包内緩衝材にGeamiと呼ばれる紙材を使っています。Geamiは、100%リサイクル、堆肥化および生物分解できる持続可能な保護梱包ソリューションであり、また、SFI認証を受けています。

このイニシアチブの勝者は環境とお客様だったのです。Digi-Keyは効率と環境意識の向上を継続していきます。

紛争鉱物に対する方針

Digi-Keyは、紛争鉱物に関するドッド・フランク消費者保護法、セクション1502を認識しています。紛争鉱物には、コンゴ民主共和国(DRC)および周辺国から供給される以下のミネラルが含まれています。

  • スズ石(錫)
  • コロンバイト-タンタライト(タンタル)
  • 鉄マンガン重石(タングステン)

メーカー公認ディストリビュータとして、当社はメーカーによって提供された場合、責任ミネラルイニシアティブ紛争鉱物報告テンプレート(CFSI CMRT)を提供できます。

Digi-Keyは、別の会社が製造する製品に関する材料の内容への何らかの請求、またはRMI CMRTへの証明をすることができません。

ECIAメンバー企業からのCMRTへのリンクは次のウェブサイトにあります:https://www.ecianow.org/industry-issues/conflict-materials/member-company-information/

紛争鉱物に関するご質問は、電子メールでEnvironmental@DigiKey.com宛てにご送信ください。

水銀

メーカー公認ディストリビュータとして、Digi-Keyは、当社が販売する製品の材料の内容や、これらの製品を作るために使用される製造プロセスに関してメーカーから提供された情報および資料を提供することができます。

Digi-Keyは、当社が販売する製品に水銀を意図的に追加したり、曝したりしません。

Digi-Keyは水銀を含む製品を在庫し、これらの製品は、当社のウェブサイト、見積もり、パックリストや請求書に水銀が含まれると指定し、適切な廃棄に関する注意事項を含めています。

紛争鉱物に関するご質問は、電子メールでEnvironmental@DigiKey.com宛てにご送信ください。

材料組成に対する方針

メーカー公認ディストリビュータとして、Digi-Keyは、当社が販売する製品の材料の内容や、これらの製品を作るために使用される製造プロセスに関してメーカーから提供された情報および資料を提供することができます。

材料組成情報の例には、下記の事項が含まれます。
  • FMD(Full Material Declaration:フルマテリアル申告)
  • レアアース
  • ハロゲン
  • ラテックス
  • 赤リン
  • アスベスト

材料組成に関するご質問は、電子メールでEnvironmental@DigiKey.com宛てにご送信ください。