窒化ガリウム電源デバイス

ECPのGaN FETおよびIC

GaN First Time Right™設計プロセス

1. 設計例を参照

アプリケーションに特化した窒化ガリウム評価ボードを選択

窒化ガリウム(GaN)FETやICを設計するエンジニアは、実証済みの応用例から学ぶことで、開発を加速し、信頼性の高い結果を得ることができます。EPCのGaN First Time Right™️設計例では、高効率電力変換のベストプラクティスを示す詳細な回路図、レイアウト、性能データを提供しています。DC-DCコンバータ、モータドライブ、ソーラーインバータの開発にかかわらず、これらのリファレンス設計は、電力密度、スイッチング速度、熱性能を最大化する方法を示しており、窒化ガリウム設計を最初から正しく行ううえで役立ちます。

DC-DC変換評価ボード設計例

降圧コンバータ

昇圧コンバータ

昇圧または降圧コンバータ

LLC、フルブリッジコンバータ

窒化ガリウム対応モータ駆動設計例

LiDAR評価ボード設計例

2. 適切な窒化ガリウムデバイスを選択

以下のツールを使用してデバイスを選択

この記事を読んで、スイッチング電力変換器のデバイスの選択と比較にRDS(on)を使ってはいけない理由を学んでください。

クロスリファレンス検索ツール

クロスリファレンス検索では、設計者が現在使用しているSi MOSFETを網羅的な部品データベースから検索し、EPCのGaN FET製品と比較することで、適切な窒化ガリウムデバイスを選択することができます。

降圧コンバータ用GaN FET選択ツール

降圧コンバータ用GaN FET選択ツールを使用して、お客様のニーズに最適なGaN FETを見つけることができます。このツールは降圧コンバータに使用され、モータ駆動などの様々なハードスイッチングアプリケーションに適しており、最適な性能と効率を確保できます。

昇圧コンバータ用GaN FET選択ツール

昇圧コンバータ用GaN FET選択ツールを使用して、お客様のニーズに最適なGaN FETを見つけることができます。このツールは昇圧コンバータに使用され、モータ駆動などの様々なハードスイッチングアプリケーションに適しており、最適な性能と効率を確保できます。

GaN FET熱計算ツールを使ったソリューションのシミュレーション

アプリケーションに適したデバイスをいくつか見つけたら、GaN FET熱計算ツールを使って、そのデバイスが熱環境でどのように動作するかを評価できます。損失が決まれば、熱ソリューションの最適化が可能になります。

パッケージングオプションを検討

EPCのGaN FETおよびICは、チップスケールパッケージ(CSP)およびプラスチッククワッドフラットノーリード(PQFN)パッケージで提供されます。CSPとPQFNのどちらを選択するかは、アプリケーションの特定の要件に依存します。CSPは、サイズに制約のある高電力密度のアプリケーションに適しています。PQFNパッケージは、高性能と製造の容易さのバランスを提供します。

チップスケールパッケージングの利点

プラスチッククアッドフラットノーリードの利点

信頼性を考慮

製品の信頼性は、適切なデバイスを選択する際の重要な検討事項です。eGaN®デバイスは、2010年3月より量産を開始しており、実験室でのテストと量産顧客アプリケーションの両方で非常に高い信頼性が実証されており、フィールドでの信頼性の高さは注目に値します。

EPCは広範な信頼性テストプログラムを実施しており、その結果を定期的に公表しています。最新の信頼性レポートについては、信頼性リソースのページをご覧ください。

主な信頼性トピック

  • ゲートストレスとドレインストレスに対する物理学ベースの寿命モデル
  • 安全動作領域
  • 短絡耐性
  • 機械的応力
  • 熱機械的応力
  • アプリケーション固有のデバイス寿命を正確に予測するテストツーフェイル手法

3. モータドライバとコントローラ

窒化ガリウム電力変換システムにおいて、堅牢で高性能な設計を実現するためには、適切な窒化ガリウムドライバやコントローラを選択することが重要です。EPCのGaN First Time Right™️設計フレームワークのこのセクションでは、互換性のあるゲートドライバ、コントローラアーキテクチャ(降圧、昇圧、ハーフブリッジ、同期整流)、およびデッドタイム、伝搬遅延、ゲート保護などの選択基準に関する詳細なガイダンスをご覧いただけます。窒化ガリウム対応のシステムで効率、信頼性、速度を最大化するドライバとコントローラの統合を支援するため、各推奨はテスト済みのリファレンス設計と豊富なアプリケーションデータに裏付けられています。

降圧および昇圧コンバータ向け窒化ガリウムコントローラ

同期整流器向け窒化ガリウムコントローラ

ローサイドゲートドライバ

ハーフブリッジゲートドライバIC

高信頼性アプリケーション向け窒化ガリウム IC

シリコンMOSFET用に設計されたコントローラやゲートドライバでGaN FETを使用する方法を学びましょう。

状況によっては、設計者は汎用のゲートドライバやコントローラを使う場合があるかもしれません。これはしばしば可能ですが(EPC9153降圧コンバータの例)、以下のような調査すべき点がいくつかあります:

  1. ハイサイドブートストラップ電圧「クランプ」 - ブートストラップ電源駆動ハーフブリッジドライバのローサイドFET逆電流伝導用(逆伝導電圧は2.5Vにも達し、ブートストラップコンデンサを7V以上に充電可能)。
  2. EPCのeGaN FETは、ターンオン電圧5.0~5.5V、ただし4.5V以下、ターンオフ電圧0Vで駆動する必要があります。したがって、ドライバの不足電圧ロックアウト(UVLO)をチェックする必要があり、ディセーブル時3.6V、イネーブル時4.0Vの範囲にすることを推奨します。
  3. 窒化ガリウムデバイスは非常に高速にスイッチングするため、ゲートドライバはこのような高いdv/dtに耐えられる必要があり、>100 V/nsの能力が推奨されます。
  4. 最小デッドタイムは、デッドタイム損失を最小化するのに十分低くあるべきで、理想的には20~40nsの範囲です:効率を最大化するデッドタイムの最適化
  5. 下部FETと並列な小型で低コストのショットキーダイオードが必要になるかもしれません。例として、ボードEPC9153降圧コンバータを参照してください。

設計要件を満たすモノリシック窒化ガリウム集積回路を特定してください。

4. 回路図とレイアウト

設計を始めるための回路図の検索とダウンロード

EPCはすべての評価ボードの回路図を公開しており、重要な部品をすべて含む設計や、最適なスイッチング性能をサポートするレイアウトを簡単にコピー&ペーストできます。増え続ける設計リストからご興味のある評価ボードを選択し、部品表、ガーバーファイルを備えた回路図を見つけて、設計を開始してください。

GaN FETの回路図記号

EPCでは、GaN FETに標準的なMOSFET記号を使用することで、設計者の利便性を高めています。エンハンスメントモードの窒化ガリウムトランジスタは、シリコンパワーMOSFETのようなp-nボディダイオードはありませんが、パワーMOSFETのダイオードと同様に逆方向に導通します。しかし、エンハンスメントモードの窒化ガリウムトランジスタでは、伝導に関与する少数キャリアが存在しないため、逆回復電荷は発生しません。QRRはゼロであり、これはパワーMOSFETと比較して大きな利点です

推奨レイアウト戦略でデザインを強化

GaN First Time Right™ PCBレイアウトルールウェビナーでは、窒化ガリウムベースの設計を最初から成功させるための重要なガイドラインについて説明します。このウェビナーでは、寄生インダクタンスがコンバータの性能にどのような影響を与えるかを示し、ECPのGaN FETに最適なPCBを設計するためのベストプラクティスを推奨します。DC/DCコンバータとモータドライブの両方のアプリケーションが分析の対象になります。窒化ガリウム対応のコンバータおよびモータドライブ設計において、よくある落とし穴を回避し、最適な性能を達成する方法を学びましょう。このウェビナーは、窒化ガリウムを初めて扱う方にも、すでにお持ちのレイアウト技術に磨きをかけたい方にも、初回を成功させるためのヒントが満載です。

窒化ガリウムトランジスタは一般にパワーMOSFETのように動作しますが、スイッチング速度と電力密度がはるかに高いため、レイアウトの考慮が非常に重要であり、パワーループとゲートループの主なレイアウト寄生インダクタンスを最小限に抑えるよう注意しなければなりません:

eGaN FETによるPCBレイアウトの最適化(WP010)の推奨設計では、最初の内層をパワーループのリターンパスとして利用しています。このリターンパスは、トップレイヤのパワーループの真下に位置するため、物理的なループサイズを最小にすることができます。このコンセプトのバリエーションは、バスコンデンサをハイサイドデバイスの隣、ローサイドデバイスの隣、あるいはローサイドデバイスとハイサイドデバイスの間に配置することで実現できますが、いずれの場合も、ループはデバイスの真下の内層で閉じられます。同様のコンセプトがゲートループにも採用されており、リターンゲートループはONゲート抵抗とOFFゲート抵抗の直下に配置されています。

さらに、パワーループとゲートループの共通ソースインダクタンスを最小化するため、パワーループとゲートループは互いに垂直にレイアウトされ、ゲートパッドに最も近いソースパッドに隣接するビアは、ゲートドライバのリターンパスのケルビン接続として使用されます。

トップキャップのレイアウト

  • 中間層1のGNDリターン→Q1(HS)ドレインでのビア使用禁止
  • Q2(LS)に接続されたGNDプレーン→LSに最適な熱性能

ミドルキャップのレイアウト

  • Q1(HS)に接続されたVINプレーンとQ2(LS)に接続されたGNDプレーン
  • 完全なビアとより広がったデバイス→LSとHSに最高の熱性能
  • 埋設スイッチノード

ボトムキャップのレイアウト

  • 中間層1でのVINリターン→Q2(LS)ソースでのビア使用禁止
  • Q1(HS)に接続されたVINプレーン→HSに最適な熱性能

eGaN® FETの従来レイアウトと最適レイアウト、およびSi MOSFETベンチマークのスイッチング波形を図10に示します。eGaN® FETの両設計は、Si MOSFETベンチマークと比較してスイッチング速度が大幅に向上しています。従来のレイアウトのeGaN® FETでは、高いスイッチング速度とループインダクタンスが相まって、大きな電圧スパイクが発生します。最適レイアウトのeGaN® FETは、40VのSi MOSFETベンチマークと比較して、電圧オーバーシュートを40%低減し、同時にスイッチングを5倍高速化します。

窒化ガリウムデバイスの効果的な並列化のためのガイドライン

高電力アプリケーションでは、複数のトランジスタを並列に配置し、それらを単一デバイスとして動作させる必要があるかもしれません。窒化ガリウムデバイスの並列性が極めて高い理由:

  • RDS(ON)は正の温度係数を持つため、ON状態では各デバイスの温度に応じて電流は自己均衡化を達成
  • GaN FETのQGは、同等のSi MOSFETよりもはるかに低いため、ゲートドライバの要件と損失は最小限に抑制
  • GaN FETのVTHは、Si MOSFETの強い負の温度係数に比べ、温度に対して非常に安定し、これによりスイッチングイベント中でも良好な電流共有が実現

しかし、動的な条件下で良好な電流共有を確保するためには、レイアウトに注意を払うことも重要です:

4つのデバイスを並列に配置したレイアウト例:EPC90135:100V、45A並列評価ボード

eGaN FETフットプリント設計のベストプラクティス

多くのEPC部品は、400μmまでのファインピッチを使用したWLCSP(Wafer Level Chip Scale Package)で提供されています。これは、窒化ガリウムデバイスの一貫した信頼性の高いアセンブリには、適切なPCBフットプリント設計が不可欠であることを意味します。詳細な推奨事項は、How2AppNote008 - PCBフットプリントeGaN FET ICを設計するに記載されており、推奨ランドパターン(ソルダーマスク開口部)とステンシル設計は各データシートに記載されています。EPCは、すべてのEPCフットプリントを備えたAltiumライブラリも提供します。ビデオフットプリント設計 - PCB CADシステム非依存では、CADに依存しない独自のフットプリントの作成方法を詳しく説明しています。

EPCが、NSMD(Non-Solder Mask Defined)パッドよりもSMD(Solder Mask Deined)パッドの使用を推奨する2つの理由:

  • SMD(Solder Mask Defined)フットプリントは、低インダクタンスを実現し、リフロー時のアライメントを改善します。
  • NSMD(Non-Solder Mask Defined)フットプリントは、リフロー時にダイの位置がずれる可能性が高く、銅の有効接触面積を減少させ、はんだ接合とデバイスの通電能力を低下させます。

EPCが推奨するシルクスクリーンのデザインは以下の通り:

  • 部品形状の輪郭を描く4つのコーナー登録マーク。
  • 開いた細い破線で描かれた線: 部品を囲む実線の長方形。これにより、リフロープロセス中にフラックスがダイから流れ出るのを防ぎ、フラックスダムを作成して部品の下にフラックスを閉じ込めることができます。
  • 一意のピン1識別子。

回路図とレイアウトが完成した時点で、EPCチームによる設計のレビューをご希望の場合は、info@epc-co.comまでご依頼ください。

5. 損失計算

今すぐ損失を計算

降圧コンバータ用GaN FET選択ツールは、ハードスイッチング降圧コンバータにおけるすべてのEPC FETとその損失を比較することができます。この基本回路ブロックは、モータドライブなど、ほとんどのハードスイッチングアプリケーションに使用できます。

お客様は、伝導損失やスイッチング損失などの損失の主な要因を考慮して、特定のトポロジと変調技術に基づいた独自のシンプルな計算ツールを開発することもできます。一般的なハーフブリッジハードスイッチングコンバータの場合、スイッチング損失は、ハードスイッチング損失の計算に示すように、データシートのパラメータのみに基づいて計算できます。

窒化ガリウムデバイスによる電気的性能のシミュレーション

窒化ガリウムデバイスを実際に使用することなくシミュレーションできることは、設計プロセスにおいて非常に重要なステップです。より詳細な電気シミュレーションのために、EPCは物理ベースと現象論的関数のハイブリッドを利用し、導電率と閾値パラメータの温度効果など、許容可能なシミュレーションと収束特性を持つ小型のスパイスモデルを実現しています。これらはEPCデバイスモデルのページでご覧いただけます。また、EPCデバイスモデルを使用した回路シミュレーションでは、これらのモデルについて詳しく説明しています。サポートしているモデル形式には、P-SPICE、LTSPICE、TSPICE、SIMPLIS/SIMetrix、Spectreがあります。また、モデルページにはSTEP、サーマルモデル、EPC Altiumライブラリも含まれています。

熱シミュレーションによって設計を最適化

GaN FET熱計算ツールによって、損失が決定された時点で、熱ソリューションの最適化が可能になります。

6. 熱管理

効率的な熱管理技術を導入

熱性能

熱抵抗は、ディスクリート電源デバイスの能力を決定する大きな要因です。デバイスの熱特性から、ユーザーアプリケーションの最大消費電力と最大電流の両方を導き出すことができます。

熱コンセプト

シンプルでコスト効率の良い熱管理戦略は、GaN FETからの熱伝導を改善し、熱性能を最適化します。基板側冷却と裏面冷却戦略の影響は、How2AppNote012 - eGaNコンバータからさらなるパワーを引き出す方法で分析されています。要約をここに示します。

高度なヒートシンク設計で電力を最大化

ECPのGaN FETは、高電力密度設計において放熱能力を最大化するために、両面冷却を利用できる点に注意することが重要です。これについては、How2AppNote012 - eGaNコンバータからさらなるパワーを引き出す方法で詳しく取り上げています。

プレミアム熱伝導材料で冷却を最適化

熱伝導材料(TIM)は、トップサイド冷却を使用する場合、冷却システムの重要な部分となります。窒化ガリウムデバイスは非常に小さいため、効果的な冷却はヒートシンクの熱拡散効果に依存しますが、TIM層はその恩恵を受けません。TIM層は面積が小さいため、結果的に全体のRth,J-Aに大きく寄与することになり、高熱伝導性材料の使用は非常に効果的です。TIM層には、EPC GaN FETの上部がソース電位に接続されているため、GaNデバイスをヒートシンクから電気的に分離するという、非常に重要な2番目の役割もあります。

EPCは、設計者がTIM素材を探す際に役立つ情報を集めました:

TIMパッド

メーカー モデル タイプ 導電率(W/m.K) 特性と応用
T-Global Technology TG A1780、A1660、A1450、A1250、A6200 サーマルパッド 17.8、16.5、14.5、12.6、6.2 高い圧縮性とコンプライアンス
アプリケーション電気自動車、5G、自動操縦システム

信頼性テスト熱エージング125°C 1000時間
信頼性テスト熱HAST* 85°C-85%RH 1000時間
信頼性テスト熱サイクル:-40°C~120°C 500サイクル

LiPoly T-WORK9000
T-WORK8000
T-WORK7000
ギャップフィラーパッド 20
15
13
高い圧縮率、極めて低い熱インピーダンス

信頼性テスト熱エージング70、150°C、低温 -60°C
信頼性テスト熱HAST* 60°C-90%RH 最大1000時間
信頼性テスト熱サイクル -40°C~125°C 最大500サイクル

Bergquist TGP12000ULM
TGP10000ULM
TGP7000ULM
ギャップフィラーパッド 12
10
7
ハイコンプライアンス、低圧縮応力、超低弾性率
自動車に関するアプリケーションノート
Parker Chomerics THERM-A-GAP 976
THERM-A-GAP 974
ギャップフィラーパッド 6.5
6
車載用電子制御ユニット
Wakefield-Vette ulTIMiFluxTM サーマルパッド 15、12、10、8、6、5、3 非常に柔らかく、自然な粘着性。
アプリケーション:半導体ヒートシンク、熱画像処理機器、軍用電子製品、カーナビゲーション機器、
通信および電源装置
AITechnologies Cool-GAPFILL® ギャップフィラーパッド >8 自動車に関するオンラインアプリケーションノート

*高加速温湿度ストレステスト(HAST)

TIMコンパウンドとグリース

メーカー モデル タイプ 導電率(W/m.K) 特性と応用
Bergquist LIQUIFORM TLF 6000HG 1
LIQUIFORM TLF 6000HG 1
プレキュアジェル(使い捨て) 6
3.8
優れた化学的安定性と機械的安定性
LiPoly SH-PUTTY3-100 シリコングリース(不要) 8 高圧縮および低応力アプリケーション
T-Global TG-PP10
TG-N909
TG-NSP80
耐熱パテ(使い捨て) 10
9
8.3
対象アプリケーション:ECU、電源モジュール
Parker Chomerics THERM-A-GAP Gel 75
THERM-A-GAP TC50
シリコーンジェル(使い捨て) 7.5
5
車載用電子制御ユニット(ECU)、電源および半導体、電源モジュール
Laird Technologies - Thermal Materials Tputty™ 607 一液式ギャップフィラー(使い捨て) 6.4 熱サイクル安定性、低いガス抜け性
Jones 21~390 サーマルジェル 9 アプリケーション:メモリモジュール、家庭用および小規模オフィス用ネットワーク機器、大容量記憶装置、カーエレクトロニクス...
AITechnologies COOL-Grease®
COOL-SILVERTM(バルク非導電性)
電気絶縁性TIMグリース 10(ダイヤモンド入り)
>12
https://www.aitechnology.com/products/automotive-adhesives-and-tims/

GaN FET計算ツールで熱管理を改善

GaN FET熱計算ツールを使用することで、熱設計をさらに最適化できます。GaN FET熱計算ツールによって、損失が決定された時点で、熱ソリューションの最適化が可能になります。

7. アセンブリ

窒化ガリウムデバイスのアセンブリを成功させるためのガイドライン

高い信頼性を確保し、eGaNデバイスから最大限の性能を引き出すためには、いくつかの簡単なPCB設計とアセンブリのガイドラインに従うことが重要です。チップスケールパッケージに関するこれらのガイドラインの詳細は、eGaN FETと集積回路のアセンブリに記載されています。QFNパッケージ窒化ガリウムトランジスタおよびICのはんだステンシル設計ガイドラインについては、PQFN 窒化ガリウムデバイスの信頼性の高いアセンブリのためのはんだステンシル設計ガイドラインを参照してください。

視覚特性

新しい生産プロセスを開始するときは、入荷時の目視検査を実施するのが一般的です。このプロセスを簡素化するため、お客様への出荷前にすべてのデバイスが満たさなければならない視覚的基準など、EPCのFETおよびICの物理的特性の詳細な説明は、エンハンスメントモードGaN FETおよびIC視覚特性ガイドに記載されています。

8. 測定

GaN FETはSi MOSFETよりもはるかに高速なスイッチングが可能です。

15Aでのスイッチノードの比較(48Vin、12Voutの降圧コンバータ)

これは、測定段階での課題の原因となります。

詳細については、AN023高速窒化ガリウムトランジスタの高精度測定をご覧ください。

ヒントとコツ

GaN FETの高性能化は、高速回路のための優れた測定技術の必要性を強調しています。

  1. グランドループは、スプリングクリップを使用することで最小化すること
  2. プロービングの位置は、テスト対象のデバイスにできる限り近づけておくこと

プローブの接地方法の例

「近」および「遠」プロービング位置の例

プロービング技術と測定ポイントの選択による影響

帯域幅の要件

帯域幅が十分でないスコープやプローブを使用した場合、一般的なコンバータの実際の波形を正確に測定することはできません。一般的なコンバータでは500MHzの帯域幅が推奨され、LiDARのような特殊なアプリケーションでは少なくとも1GHzが必要です。

プローブ/システムの帯域幅が捕捉波形に与える影響(EPC9080対応ボード)

差動プローブ

特に興味深いのは、典型的なハーフブリッジ構成におけるハイサイドゲートの測定です。帯域幅と測定セットアップに関する前述の要件に加え、この測定にはさらなる要件があります:

  1. ガルバニック絶縁:ハイサイドゲートを再構成するために数学チャンネルを使用することができますが、この方法は2つのプローブ間のノイズやミスマッチの影響を受けやすくなっています。差動プローブを推奨
  2. 大規模コモンモード除去比(CMMR)
  3. コモンモード定格電圧>入力電圧(降圧)または出力電圧(昇圧)
  4. 大きな入力インピーダンス、好ましくは、>10MΩ || <2pF

テスト機器メーカーは、これに適した高性能差動プローブを開発しました:たとえば、Tektronix IsoVu、LeCroy DL-ISO、PMK Fireflyプローブなどです。

ダブルパルス測定

この測定方法は、半導体デバイスのスイッチング損失を直接測定するために、スコープの演算機能を使って瞬間的な電圧波形と電流波形を掛け合わせ、それを積分することで行うのが一般的です。これまでの方法は電圧の測定には適用できますが、電流の測定にはさらなる課題があります:

  • 帯域幅要件:アクティブ電流センサは、必要な精度と帯域幅の確保に苦労するため、電流シャントが依然として推奨される方法
  • 電流シャントは、電源ループを中断してセンサを挿入する必要があります。電力ループインダクタンスの増加は測定結果に大きな変化をもたらす可能可能性あり

これらの理由から、EPCはダブルパルステストを推奨しておらず、むしろSpiceモデル(より高い精度が必要な場合は較正済みモデル)を利用します:EPCデバイスモデル

テスト機器メーカーはこのトピックに取り組んでいます。例えば、記事低電圧小型フォームファクタGaN FETの正確な特性評価を参照してください。

関連コンテンツ

Buck Converters

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
BD REF DESIGN 48V/12V DC-DCEPC9195BD REF DESIGN 48V/12V DC-DC9 - 即時詳細を表示
DCDC 48-12V/DUAL PHASE BUCK CONVEPC9158DCDC 48-12V/DUAL PHASE BUCK CONV24 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC2218EPC9157KITEVAL BOARD FOR EPC221821 - 即時詳細を表示
DCDC 9-24V/DUALOUT 15A SYNC/BUCKEPC9160DCDC 9-24V/DUALOUT 15A SYNC/BUCK10 - 即時詳細を表示

Boost Converters

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
DCDC 500W DUAL PH/SYNCBOOST CONVEPC9166DCDC 500W DUAL PH/SYNCBOOST CONV10 - 即時詳細を表示

Buck or Boost Converters

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC2302EPC9165KITEVAL BOARD FOR EPC230220 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC23104EPC91106EVAL BOARD FOR EPC2310417 - 即時詳細を表示

LLC full-bridge Converters

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
REF DESN 1/8BRICK DCDC 1.2KW GANEPC9174KITREF DESN 1/8BRICK DCDC 1.2KW GAN20 - 即時詳細を表示

GaN-based Motor Drive Design Examples

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC2619EPC9193KITEVAL BOARD FOR EPC261923 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC2619EPC9193HCKITEVAL BOARD FOR EPC261910 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC23102EPC9176KITEVAL BOARD FOR EPC2310216 - 即時詳細を表示
BD REF GAN MOTOR CNTRLR/DRIVEREPC9173KITBD REF GAN MOTOR CNTRLR/DRIVER21 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC2302EPC9194KITEVAL BOARD FOR EPC23027 - 即時詳細を表示
BD REF 3PH BLDC MOTR DRV 150ARMSEPC9186KITBD REF 3PH BLDC MOTR DRV 150ARMS29 - 即時詳細を表示

Lidar Evaluation Board Design Examples

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC9144EPC9144EVAL BOARD FOR EPC914425 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC21601EPC9154EVAL BOARD FOR EPC2160136 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC21603EPC9156EVAL BOARD FOR EPC2160317 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC21701EPC9172EVAL BOARD FOR EPC217010 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC2252EPC9179EVAL BOARD FOR EPC225229 - 即時詳細を表示
BD DEMO LIDAR HI CURENT EPC2204AEPC9181BD DEMO LIDAR HI CURENT EPC2204A13 - 即時詳細を表示
BD DEMO LIDAR HI CURENT EPC2218AEPC9180BD DEMO LIDAR HI CURENT EPC2218A4 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR EPC2034CEPC9150EVAL BOARD FOR EPC2034C33 - 即時詳細を表示

GaN Controllers for Buck and Boost Converters

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
75V, SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLERMIC2128YML-TR75V, SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER1974 - 即時詳細を表示
100V DUAL SYNC BUCK CONTROLLERLTC7890RUJM#PBF100V DUAL SYNC BUCK CONTROLLER475 - 即時詳細を表示
IC REG BUCKLTC7891RUFDM#TRPBFIC REG BUCK3427 - 即時詳細を表示
80V SYNC DUAL BUCK PWM CONTROLLEISL81806FRTZ-T80V SYNC DUAL BUCK PWM CONTROLLE4473 - 即時
21000 - 工場在庫品
詳細を表示
80V SYNCHRONOUS DUAL BOOST PWM CISL81807FRTZ-T80V SYNCHRONOUS DUAL BOOST PWM C4979 - 即時
39000 - 工場在庫品
詳細を表示
75V, DUAL PHASE ADVANCED COT PWMMIC2132YML-TR75V, DUAL PHASE ADVANCED COT PWM1 - 即時詳細を表示
IC REG CTRLR BUCK-BOOST WQFN-40RT6190GGQWIC REG CTRLR BUCK-BOOST WQFN-401289 - 即時詳細を表示
IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28LT8390AEUFD#TRPBFIC REG CTRLR BUCK-BOOST 281633 - 即時詳細を表示
IC REG CTRLR BUCK 24VGFNLM5141QRGETQ1IC REG CTRLR BUCK 24VGFN1207 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR LM5140Q1LM5140RWGEVMEVAL BOARD FOR LM5140Q14 - 即時詳細を表示
IC MCU 16BIT 32KB FLASH 28SSOPDSPIC33CK32MP102-I/SSIC MCU 16BIT 32KB FLASH 28SSOP1663 - 即時詳細を表示
IC REG CTRLR SYNC BUCK 60V 20QFNLTC7800EUDC#TRPBFIC REG CTRLR SYNC BUCK 60V 20QFN1752 - 即時詳細を表示
IC REG CTRLR BUCK 16QFNISL8117AFRZIC REG CTRLR BUCK 16QFN22 - 即時詳細を表示
IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFNTPS40400RHLRIC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN2221 - 即時詳細を表示
IC, 2-CELL TO 5-CELL, NVDC DUAL-BQ25770GREERIC, 2-CELL TO 5-CELL, NVDC DUAL-2698 - 即時詳細を表示
IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 32VQFNTPS53632GRSMTIC REG CTRLR HALF-BRIDGE 32VQFN185 - 即時
20000 - Marketplace
詳細を表示
IC REG BUCK CTLR 36QFNNCP81118MNTWGIC REG BUCK CTLR 36QFN0 - 即時
125000 - Marketplace
詳細を表示

GaN Controllers for Synchronous Rectifiers

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
SECONDARY SIDE SYNCHRONOUNCP4306AAAZZZADR2GSECONDARY SIDE SYNCHRONOU11680 - 即時詳細を表示
IC SECONDARY SIDE CTRLR 8WDFNNCP43080DMTTWGIC SECONDARY SIDE CTRLR 8WDFN2485 - 即時詳細を表示
IC GATE DRVR LOW-SIDE 6SONUCD7138DRSTIC GATE DRVR LOW-SIDE 6SON580 - 即時
1000 - Marketplace
詳細を表示
IC CTRLR SYNC RECT SC-74TEA1993TS/1HIC CTRLR SYNC RECT SC-742892 - 即時詳細を表示
IC CTRLR SYNC RECT 8SOICTEA1995T/1JIC CTRLR SYNC RECT 8SOIC5049 - 即時詳細を表示

Low-Side GaN Gate Drivers

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
DIGITAL ISO 3KV 1CH GT DVR DSO81EDB7275FXUMA1DIGITAL ISO 3KV 1CH GT DVR DSO813283 - 即時詳細を表示
EVAL BOARD FOR LMG1025-Q1LMG1025-Q1EVMEVAL BOARD FOR LMG1025-Q110 - 即時詳細を表示

Half-Bridge GaN Gate Drivers

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
DGTL ISO 3KV 2CH GATE DVR DSO142EDB7259YXUMA1DGTL ISO 3KV 2CH GATE DVR DSO142671 - 即時詳細を表示
DGTL ISO 5.7KV 2CH GT DVR DSO142EDR7259XXUMA1DGTL ISO 5.7KV 2CH GT DVR DSO140 - 即時詳細を表示
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 15QFNNCP51810AMNTWGIC GATE DRVR HALF-BRIDGE 15QFN1235 - 即時詳細を表示
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12WLCSPUP1966EIC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12WLCSP196216 - 即時詳細を表示
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 16SOICADUM4221ARIZIC GATE DRVR HALF-BRIDGE 16SOIC81 - 即時詳細を表示
HALF-BRIDGE GAN MOSFET DRIVERMP8699BGC-PHALF-BRIDGE GAN MOSFET DRIVER0 - 即時詳細を表示
IC HALF BRIDGE DRVR 5.5A/6A 16SOSTDRIVEG600IC HALF BRIDGE DRVR 5.5A/6A 16SO511 - 即時詳細を表示

GaN ICs for High Reliability Applications

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
SINGLE LOW SIDE DRIVERFBS-GAM01P-C-PSESINGLE LOW SIDE DRIVER47 - 即時詳細を表示
DUAL HIGH & LOW SIDE DRIVERFBS-GAM02P-C-PSEDUAL HIGH & LOW SIDE DRIVER9 - 即時詳細を表示

monolithic GaN integrated circuit

画像メーカー品番商品概要入手可能な数量詳細を表示
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12WLCSPUP1966EIC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12WLCSP196216 - 即時詳細を表示
IC GAN LASER DRVR 80VEPC21701IC GAN LASER DRVR 80V33004 - 即時詳細を表示
IC LASER DRVR 40V 10A LVDSLOGICEPC21603IC LASER DRVR 40V 10A LVDSLOGIC7674 - 即時詳細を表示
IC LASER DRVER 40V 10A 3.3VLOGICEPC21601IC LASER DRVER 40V 10A 3.3VLOGIC9908 - 即時詳細を表示
IC HALF BRIDGE DRVR 12.5A 12LGAEPC2152IC HALF BRIDGE DRVR 12.5A 12LGA8369 - 即時詳細を表示
TRANS GAN 100V EPOWER STAGEEPC23101ENGRTTRANS GAN 100V EPOWER STAGE4586 - 即時詳細を表示
IC HALF BRIDGE DRIVER 15A 13WQFNEPC23104ENGRTIC HALF BRIDGE DRIVER 15A 13WQFN23333 - 即時詳細を表示
IC HALF BRIDGE DRIVER 35A 13WQFNEPC23102IC HALF BRIDGE DRIVER 35A 13WQFN5929 - 即時詳細を表示