DigiKeyとLabsLand、Prism4遠隔エンジニアリングハードウェアシステムをリリース

提携プロジェクトにより、遠隔エンジニアリングの評価と学習を実現するハードウェアとソフトウェアのソリューションを提供

シーフリバーフォールズ , ミネソタ州 , 米国 - 2024年 04月 11日

DigiKey and LabsLand Release Prism4 Remote Engineering Hardware System

半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータのリーダーであるDigiKeyは対話型のリアルタイム遠隔ハードウェアシステムをより迅速かつ効率的に構築するためのモジュール構造のLabsLand Prism4を独占的にリリースすると発表しました。

Prism4はカメラ、モジュール型ライト、評価ボードを使用した遠隔ハードウェアシステムをサポートするよう設計されています。このプラットフォームはクリック機構とスライド機構を使用してデバイスを取り付けることができるPhase Dockワークベンチベースセットも付属しています。

Prism4はフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、対象のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラなど、さまざまなテクノロジーに対応した、すぐに出荷可能なPrism4ハードウェアシステムを取り付けることができます。また、拡張性の高いシステム設計により、他分野の遠隔ラボの構築もサポートしており、実機を使った遠隔教育やトレーニングなど、さまざまな用途に利用可能です。

DigiKeyのテクニカルマーケティング担当シニアディレクタのDavid Sandysは「LabsLandは、24時間365日、国を問わずハードウェアプラットフォームを遠隔操作できる驚異的な技術を開発しました」と述べ、さらに「DigiKeyはPrism4の設計と販売でLabsLandと提携し、この度、リアルタイムの評価と教育に役立つこの技術ソリューションを世界の学生、学校、エンジニア、設計者に提供できることになりました」と語りました。

LabsLandの創設者兼CEOのPablo Orduna氏は「新機能が加わり、拡張性と堅牢性が向上したPrism4の発売を機にDigiKeyとの関係が新たなレベルに達したことを嬉しく思います」と述べ、さらに「DigiKeyのおかげで、実際の機器や装置を備えた実在のラボにどこからでもアクセスできるようにするという私たちの使命を追求し続けることができます」と語りました。

LabsLand遠隔エンジニアリングハードウェアシステムはもともと教育現場向けに開発されており、これを導入すればエンジニア、学生、教育者は価格面で断念することの多いハードウェアソリューションやソフトウェアソリューションにアクセスすることができます。Prism4がDigiKeyを通じて開発、リリースされることにより、エンジニア、設計者、サプライヤは新製品のデモンストレーション、評価、製品テスト、設計に向けて遠隔エンジニアリングプラットフォームを利用することが可能になり、エンジニアは購入前にハードウェアを試すことができるようになります。また、ソフトウェアエンジニアがこのプラットフォームを使用すれば、コーディングの学習や開発を行い、シミュレーターではなく実機を使用して遠隔ターゲットをプログラムすることが可能です。Prism4ハードウェアシステムを導入すればターゲットプラットフォームの制御とやり取りが可能になり、リアルタイムのビデオフィードバックを受け取って結果を確認できます。

DigiKeyは設計統合サービスプロバイダーと提携して設計プロセスを急ピッチで進め、Phase Dock、LabsLandと協力して最終製品を完成させました。

Prism4について詳しくはDigiKeyウェブサイトをご覧ください。

LabsLandについて

LabsLandは遠隔ラボプラットフォームとして、高等教育(大学とコミュニティカレッジ)、技術的専門教育、学校、あらゆる年齢層の個人を対象に、遠隔ラボネットワークへのアクセスを提供します。また、設計や開発、すぐに使える遠隔ラボ機器の提供など、遠隔ハードウェアシステムの関連サービスも提供しています。詳細については、labsland.com をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは、世界をリードする電子部品とオートメーション製品のグローバルディストリビュータです。およそ3,000社の一流メーカーの部品を1,750万点以上取り揃え、業界屈指の幅広いカテゴリと豊富な選択肢を網羅した製品ラインアップをご用意するとともに、世界中への即日出荷にも対応しています。プロジェクトのあらゆる段階を効率化する革新的なデジタルソリューションや設計ツール、スムーズな購入プロセスを提供し、エンジニア、設計者、実装担当者、購買担当者から厚い信頼を得ています。DigiKeyが提供するエレクトロニクス製品のディストリビューション、自動化ソリューション、設計リソースの詳細については、digikey.com/digikey.jpFacebookXYouTubeInstagramLinkedInでご覧いただけます。

  • このプレスリリースに関するお問い合わせ先
  • 株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
  • 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
  • Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
  • digi-key@pds-international.com