ウェビナー:シングルペアEthernetで、センサからクラウドへのネットワークを簡素化

今こそ、SPEの専門知識を深め、日々のエンジニアリング、設計、インテグレーション業務で実用的な価値に変える絶好の機会です。シングルペアEthernet(SPE)は、平衡ペアのネイティブEthernetをフィールドレベルにもたらすことで、産業用接続を再構築しています。Power over Data Line(PoDL)により、SPEは1本のケーブルでデータと電力の両方を供給できるため、マシン設計が劇的に簡素化されます。

SPEは、産業オートメーション全体の最適化とイノベーションのための基盤技術として急速に普及しています。こうした背景を受け、Weidmüllerは3名の専門家を通じて高度なSPEに関するディスカッションを主導します。SPE事業開発マネージャーのSimon Seereiner氏、産業用Ethernet製品マネージャーのBasma Ahmed氏、産業用Ethernet製品マネージャーのPJ Ochoa氏が、アーキテクチャの簡素化、ゲートウェイの削減、そしてOTデバイスとITシステム間のシームレスかつ安全な通信の実現についてご紹介します。

このウェビナーで学べること

SPEのビジネスケース

  • SPEが重要な理由:SPEが現代のデータ駆動型工場のニーズをどのようにサポートしているかを理解しましょう。
  • 真のエンドツーエンドEthernet:センサ、アクチュエータ、ドライブ、ロボット、コンベヤ、モジュール式マシンセルが、レガシーフィールドバスレイヤの負担なしに、Ethernetを介してどのように相互接続するかをご覧ください。
  • 規格とエコシステムの明確化:急速に拡大するSPE規格の状況をご紹介します。これにより、自信を持ってコンポーネントを選択し、構築を開始できるようになります。

SPEの技術的ケース

  • SPEの基礎:SPEとPoDLが、配線、導入、およびモジュール式マシン設計をいかに簡素化するかを学びます。
  • IT/OTの融合:SPEがいかにセキュリティと診断を強化し、デバイスのライフサイクルにおける保守性を向上させるかをご覧ください。
  • コンプライアンスの要点:物理レイヤ、コネクタおよびケーブルに関する要件、さらに今後の動向について理解します。
  • 利用可能なコンポーネント:PHY、コントローラ、スイッチ、コネクタ、ケーブル、開発キットなど、現在のオプションと、実際の工場環境での選択方法についてご説明します。

このセッションが終了する頃には、シングルペアEthernetの戦略的価値と技術的基盤の両方を明確に理解し、次なるイノベーションやシステムアップグレードにSPEを適用し始めることができます。

SPEの導入を加速させる準備はできていますか?是非ウェビナーにご参加ください。

日時:米国中部夏時間2026年3月26日午前10時(日本時間2026年3月27日午前0時)

所要時間:1時間

参加登録はこちらから。イベント終了後、いつでも完全版録画を受け取ることができます。

https://event.on24.com/wcc/r/5203656/F86BA00C1131C0AD313C9EFB216EA063?partnerref=blog

著者について

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum