ウェビナー - EMC対応電源:DC/DCコンバータのEMI低減

電磁両立性(EMC)規格は、電気システムや電子回路における電磁妨害(EMI)の許容限度を規定しています。これらの基準を満たすことは手間のかかる努力であり、各国のコンプライアンス機関によって異なる場合があります。このウェビナーでは、EMIの課題に真正面から取り組み、EMC試験を初回で成功させるための知識と方法を提供します。

Wurth Elektronikのフィールドアプリケーションエンジニア兼ビジネス開発マネージャであるLorandt Foelkel氏とTexas InstrumentsのシステムエンジニアであるBjörn Görner氏が、EMIを大幅に低減し、設計性能を向上させる適切な集積回路を選択する手順を参加者に紹介します。より少ない労力とリソースでEMC試験に合格するための、時間を節約する実証済みの戦略とベストプラクティスをご覧ください。参加者はまた、簡略化された選択プロセスを用いて、最適なストレージインダクタの選択についても学びます。

この1時間のオンラインウェビナーは米国中部夏時間2024年5月14日(火)午前10時(日本時間5月15日(水)午前0時)から開催されます。ウェビナーに当日参加できない方も、終了後に録画のリンクを送らせていただきますので、是非ご登録下さい。

ご登録はこちらからお願いいたします。https://event.on24.com/wcc/r/4539991/40AD3C7012ACB314B5EF4BBCCDCAC346

著者について

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum