コネクタ製品の選択における認証の重要性
製品選択段階において、電気コネクタおよび電力伝送ソリューションの認証は極めて重要です。試験および認証済みの製品は、操作と製品の安全性、信頼性、互換性を保証します。
図1:コネクタ認証は安全性、信頼性、互換性を保証します。(画像提供:Ouneva)
認証の重要性
Ounevaのコネクタ製品と配電ソリューションは、試験および認証済みです。認証プロセスには重要な利点がありますが、その中から3つを選び、以下でご紹介します。
- 安全性:認証製品は、通常の製品使用における機械的および電気的要件を上回る、規格で定義された試験を受けています。これにより、製品に大きな機械的ストレスがかかったり、短時間の電気的短絡が発生したりするような例外的な場合でも、製品の安全性が確保されます。試験を行うことで、電気火災、感電、その他の危険のリスクを最小限に抑えます。
- 信頼性:製品は、設計された環境下で何十年にもわたって確実に動作しなければなりません。試験において、製品の機械的・電気的特性は、潜在的なリスク要因を特定するために、加速スケジュールで製品を経年変化させることによってテストされます。認証により、コネクタが温度変動、湿度、または取り付けベースの振動など、さまざまな環境変数に耐えられるよう試験されていることが保証されます。
- 互換性:認証製品は、業界全体の要件を満たすように設計されています。これにより、異なる製品が、さまざまなシステムやデバイスと特性面で互換性を持つことが保証されます。互換性のある製品は、さまざまなフォールト状態や、システムやデバイス全体への損傷のリスクを最小限に抑えます。
各種認証の例
さまざまな認証は、国内レベルまたは国際レベルで取得可能です。Ouneva製品の認証は、製品に表示されたFIまたはULマークで確認できます。よく知られている認証機関には、UL(Underwriters Laboratories)、IEC(International Electrotechnical Commission)、CSA(Canadian Standards Association)などがあります。異なる市場で販売される製品は、各国の規格に基づいて異なる認証が必要となる場合があるため、製品を選ぶ際には、対象市場の要件に注意を払うことが大切です。
図2:Ounevaの製品は、FI(左の例)およびUL(右の例)の認証を取得しています。(画像提供:Ouneva)
ULおよびIECは世界的な認証です。カナダでの使用を目的とした製品には、CSA認証が必要です。異なる電気ネットワーク、電力、システムには、異なる認証も必要となります。ULおよびIECマークは、製品が厳格な国際規格に従って試験されたことを保証します。
安全製品には、RoHSマークも必要です。これにより、製品に人の健康や自然環境に有害な化学物質や金属が含まれていないことが保証されます。
図3:Ounevaコネクタブロックの認証例。(画像提供:Ouneva)
認証済みコネクタを使用するメリット
- 安心感:コネクタの購入者とユーザーは、製品が業界の要件に従って試験されており、高品質で安全に使用できることを確信できます。
- リスクの低減:過酷な条件下で製品を試験することで、フォールト状態やシステムへの損傷のリスクを最小限に抑えます。設置は信頼性が高く、安全です。
- 長期的なコスト削減:認証済みコネクタの購入価格は若干高くなる場合がありますが、製品の耐用年数と接続の信頼性により、製品のライフサイクルにわたってコスト削減につながります。
Ounevaのコネクタ製品と認証
Ounevaの製品は常に、信頼できる一流のパートナーを通じて試験され、認証されています。 製品の安全性は、設置や使用の容易さに加え、同社の製品における最も重要な特徴です。設置が容易であるということは、安全な設置を意味します。製品がどの規格に基づいて認証されているかについては、製品情報でいつでもご確認いただけます。個々の製品の詳細については、必要に応じて製品サポートにお問い合わせください。
まとめ
認証済みのコネクタ製品は、操作の安全性、信頼性、およびさまざまなシステムやデバイスとの互換性を保証します。Ounevaでは、高額な費用がかかる可能性や、場合によっては危険な状況に陥ることを避けるため、ご購入の決定前に製品の認証書をご確認いただくことを推奨しています。
DigiKeyのサプライヤページで、同社の製品をご覧ください。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum