無停電電源装置の実情
パワーラインの過渡状態から電子システムを保護し、中断なしに電子システムの動作を続行することがますます重要になっています。この要件は、電源問題に起因するダウンタイムが生産時間や収益の損失をもたらす可能性があるビジネスおよび産業セクタでは特に重要です。
電源保護が不可欠である特定の領域の1つはネットワーク機器です。ほとんどの企業は、オンライン注文の受注や顧客サービス、場合によっては生産ラインの監視や稼働など、日々のビジネス活動を行うために情報技術(IT)インフラストラクチャに依存しています。このタイプの装置の電源保護は、ほとんどの場合、無停電電源装置(UPS)システムによって提供されます。
UPSの最も重要な用途は、主電源に障害が発生したときに短期のバッテリバックアップ電力を供給することです。ただし、ほとんどのUPSシステムは、電源に関連する次のようなさまざまな問題を補償することができます。
- ラインパワーの完全な喪失 – 前述したように、UPSの主機能は、バックアップ電力の供給です。停電は、短期または長期のイベントになる可能性があります。適切なUPSシステムは、通常のネットワーク動作をサポートするのに十分な電力を短期間供給して、重要なデータを保存およびバックアップするための時間をサーバとオペレータに与える必要があります。長期間の停電の場合、ディーゼル発電機などの補完電源が必要です。一般に、病院、重要なサービス施設、大企業のみが発電機を設置できる余裕があります。
- パワーラインサージ – 短期間の高電圧過渡現象として説明される電力サージは、共有パワーライン上の大型装置による電力過渡、回路ブレーカのトリッピング、または落雷に起因する可能性があります。電力サージが重大である場合、パワーライン上の保護されていない装置が損傷する可能性があります。ほとんどのUPSシステムは、パワーラインサージを抑制してダウンストリームの装置を保護するように設計されています。
- ブラウンアウト – ブラウンアウトとは、瞬間的な、場合によっては長引くライン電圧降下であり、通常、白熱照明が薄暗くなります。そのため、「ブラウンアウト」という用語が使用されます。UPSは、典型的なブラウンアウトの際に一定の出力電圧を維持し、この状況においても装置が正常に動作できるようにします。
- 単一障害点 – 病院や大企業など、電源システムの信頼性を維持することが非常に重要になる場所では、非常に大型の単一のUPSが単一障害点になる可能性があり、UPSに問題がある場合、サイト全体がダウンします。信頼性を高めるために、より小型の多くのUPSシステムを統合して、1つの非常に大型のUPSに相当する電源保護を実現することができます。
UPSとは
簡単に言えば、UPSは、ラインパワーに障害が発生したときに緊急電力を供給するデバイスです。UPSは、1つ以上のバッテリおよび制御回路を使用して電力を供給します。スタンバイ発電機とは異なり、UPSシステムは、ダウンストリームデバイスにバックアップ電力をほぼ瞬時に供給し、入力電力の中断をほとんど排除します。ただし、UPSバッテリはバックアップ電力を限られた時間(通常、5~15分)だけ供給できます。この時間は、UPSのバックアップ実行時間と呼ばれます。この実行時間中に、二次電源を接続したり、保護されているデバイスを適切にシャットダウンしたりできます。したがって、UPSは、ラインパワーの復旧を待機しているときに、連続動作のために電力を供給することを目的としていません。
UPSの入手
UPSを探している場合、Digi-Key Electronicsから始めるのが最適です。Digi-Keyでは、Tripp Liteなどのさまざまなサプライヤが提供している広範な電源保護デバイスを見つけることができます。Tripp Liteは、定格180W~3750WのUPSシステムを提供しています。多くのユニットには、重要な装置向けのUPSで保護されたアウトレットと重要性の低い装置向けのサージ保護のみのアウトレットの両方が含まれています。RJ11、RJ45、およびタイプF同軸ケーブルなど、保護されたデータ/メディアライン接続を備えたユニットもあります。
Tripp Liteは、ビジネスおよび産業用のラックマウントUPSシステムだけでなく、オフィスと家庭の両方で使えるデスクトップモデルも提供しています。
Tripp LiteのSMART5000TEL3UラックマウントUPS(左)は、3750Wのバックアップ電力を最大8.5分間供給でき、INTERNET350UデスクトップUPS(右)はPCを最大12分間サポートできます。(画像提供:Tripp Lite)
Tripp Liteは、サージ保護のみが必要なユーザー向けに、ラックマウントバージョンおよびデスクトップ/床/壁に設置できるバージョンが入手できる広範なサージ保護装置を提供しており、ビジネス/産業と家庭/オフィスの両方で使用できます。「最高の耐用期間保証」を提供しているサージ保護装置(とUPSシステム)の場合、Tripp Liteは、適切に接続されているときにサージによって損傷した装置(指定されている数量まで)を修理または交換します。国際的な互換性があるユニットもいくつか用意されています。
Tripp LiteのISOBAR12ULTRAサージ保護装置(左)は3840ジュールの保護等級と12個のアウトレット(前面に2個と背面に10個)を、TLP606サージ保護装置(右)は790ジュールの保護等級と6個のアウトレットをそれぞれ備えています。(画像提供:Tripp Lite)
まとめると、現代のビジネスおよび産業環境では、データの整合性、生産の稼働時間、および効率を維持するために、電源保護が不可欠になっています。したがって、重要なデバイスのためにUPSシステムやサージ保護装置に投資することが必須です。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum