ヒューズの問題のテストと特定

ヒューズとは何ですか?ヒューズは、電力サージや他の過電流状態の場合に自己破壊するように設計された小さなデバイスです。誰が何故そのようなデバイスを作りますか?単純に、回路の残りの部分を保存するために配置されます。ヒューズを交換することは、壊れてしまった可能性の高い回路全体を交換することと比較して、非常に安価です。

ヒューズは交換が必要な非常に一般的な部品であるため、目的をより詳細に把握し、テストして診断し、様々な形状やサイズで様々なスタイルを表示することが有益であると考えました。

ステップ1:吹き飛んだヒューズを識別します。

ヒューズを回路から取り外すことができる場合は、ヒューズを切断したかどうかを判断する最も簡単な方法は導通テストです。マルチメータを使用して、連続性または抵抗設定を選択します。ビープ音が聞こえるまで、または0オームになるまで、リード線を一緒に触れることで、メータが正常に機能していることを確認します。さて、回路の電源を切った後、ヒューズの両側にリード線を置き、同じビープ音が聞こえ、メータの抵抗値が非常に低い場合、ヒューズは良好です。ビープ音が聞こえず、マルチメータがOLと表示されている場合は、ヒューズが切れています。

ヒューズをテストする別の方法は、デジタルマルチメータを使ってその両端の電圧を測定する方法です。これは、ヒューズを回路から簡単に取り外すことができない場合に役立ちます。これを行うには、回路の電源を入れたままにし、電圧を測定するようにメータを切り替えます。DC回路はDC、AC回路はACを選択してください。危険な電圧から身を守るために、適切な予防策を講じてください。ヒューズの両側にメータのリード線を置きます。指示された電圧がほとんどまたはまったくない場合、ヒューズは良好です。しかし、電圧差(通常は全電源電圧)がある場合、ヒューズは不良です。

ステップ2:ヒューズを交換します。

悪いヒューズを同じ仕様のものに交換することがベストプラクティスです。知っておくべきことの一つは、ヒューズが高速か遅延かどうかです。遅延ヒューズは、ほとんどの場合、高速または遅延で置き換えることができますが、逆の方法では全くありえません。誘導回路には遅延ヒューズが使用されています。例として、モータ起動があります。モータは低電流用に定格されていますが、起動時には最初ははるかに高い電流が流れます。遅延ヒューズを使用すると、短時間の間、高電流の許容値を許容しますが、長時間の使用ではありません。このような状況では、高速ヒューズがあれば、電流定格を上回るとすぐに切れてしまいます。最初にそこにあったものと同じものを使用することが最善です。

まだ質問があるか、またはヒューズにわたっての支援が必要ですか?下のビデオを見てから、TechForumのポストにお越しください。

著者について

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt氏はアプリケーションエンジニアリング技術者で、2011年からDigiKeyに携わっています。彼女は、DigiKey奨学金プログラムを通じて、ノースランドコミュニティ&テクニカルカレッジのエレクトロニクステクノロジ&自動化システムで応用科学の準学士号を取得しました。彼女の現在の役割は、独自の技術プロジェクトを作成し、プロセスを文書化し、最終的にはプロジェクトのビデオメディアカバレッジの制作に参加することです。アシュリーの余暇には、好きなことと言えば - ああ、待って、お母さんにとって暇な時があるでしょうか?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum