TE Connectivityのプッシュグリップワイヤコネクタで、ワイヤの継ぎ合わせを素早く簡単に

最近私は、しばらく前から家内のリクエストの1つであったホームプロジェクトのために、TE Connectivityプッシュグリップワイヤコネクタを使いました。天井に取り付けられた照明を、新しい埋め込み式のLED照明に取り替えるためです。このプロジェクトの大部分は、スペースが非常に限られた屋根裏部屋で行われるので、再配線にあまり時間をかけたくありませんでした。従来、ワイヤ継ぎにはワイヤナット式のコネクタを使っていましたが、このタイプは決して好きになれません。それが最強の接続方法とは思えなかったし、数本のワイヤを継ぎ合わせるための最良の選択肢でもないので、他にどのような方法があるか調べてみました。Digi-Keyのウェブサイトを手早く検索したところ、すぐにワイヤ継ぎの選択肢がたくさん見つかりましたが、ある製品の画像が私の注意を引きました。

Digi-Key品番A124576-ND(画像提供:TE Connectivity)

製品の仕様を確認したところ、ワイヤゲージが私が使用する22〜12AWGワイヤに合うことがわかりました。このコネクタは絶縁されており、2〜6本のワイヤ接続バージョンが入手できます。これらはサイズによって色分けされており、調光スイッチボックスでグランド線とコモン線を分けておくと便利です。私は、ポークイン式終端がワイヤ継ぎの非常に堅実な方法であることを身に染みて知ったので、ワイヤを押し込む前に接続が正しいか確認してください。押し込み式ですが、使用した14AWG単線を接続するのに要した力はごくわずかで、その力で接続を前方に曲げ、どっぷりと深い位置での絶縁が素早くかつ簡単できました。

ワイヤの継ぎ合わせを必要とするプロジェクトがあり、工具不要で信頼性が高く使いやすいソリューションを探しているなら、Digi-KeyでTE Connectivityのプッシュグリップワイヤコネクタのシリーズをチェックしてみてください。

著者について

Image of Dan Mapes

Content StrategyのマネージャであるDaniel Mapesは、2005年からDigiKeyに所属しています。彼はノースランドコミュニティ&テクニカルカレッジから産業エレクトロニクスの応用科学の学士号を取得しました。彼の現在の役割は、製品の選択においてお客様を支援するために有用なコンテンツの作成を支援することです。余暇には、青少年のバスケットボールを指導し、家族と一緒にアウトドアを楽しんでいます。

More posts by Dan Mapes
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum