頑丈な延長コードで電圧降下を低減
一般的に50フィート以上の長い延長コードを使って機器を使用する場合、電気がより長い距離を通過するため、電圧降下が懸念されます。この問題は、ワット数の低い機器や低負荷用の機器では無視できることが多いですが、高負荷用の機器では顕著になります。
電圧降下を軽減するため、AC Connectorsは、通常20アンペアで使用される12ゲージワイヤのヘビーデューティケーブルと、通常30アンペアで使用される10ゲージワイヤのスーパーデューティケーブルを設計しました。その頑丈な構造にもかかわらず、これらのケーブルは通常の家庭用として設計されており、電流は最大15アンペアに制限されています。
(画像提供:AC Connectors)
機器の消費ワット数が多いほど、長距離での電圧降下が大きくなることに注意する必要があります。このことは、電圧降下を最小限に抑えるために、より高いワイヤゲージを使用することの重要性を強調しています。AC Connectorsのコードは、電動工具、庭仕事、電気自動車のトリクル充電などの用途に優れています。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum