はんだウィックの使い方と使うタイミング
皆さんのはんだ付けが完璧で、はんだ付けプロジェクトでしくじったことがなければ、それは素晴らしいことです。残念ながら、現実はそう行きません。小さなプロジェクトでは、はんだウィックやはんだ吸取編組線を使えば、急場を凌げます。

これがどのようなものかと言うと、通常、ゲージサイズが18~42AWGの銅線の編組片で、ブリッジ接合部や部品を取り外すためにできるだけ多くのはんだを取り除く必要がある場合に理想的な手段を提供します。はんだ吸取ポンプの使用は、両手がふさがるのでやっかいであったり、作業をやや困難にすることがあります。また、はんだウィックを上手に使用したときのように、不要なはんだを効率よく除去することもできません。
はんだウィックの使い方は、ウィックの端を取り除きたいはんだの上に置き、加熱したはんだごての先をそこに置くだけです。編組片が加熱されると、はんだがその中に「染み込む」ように吸収されます。その作用は、はんだがはんだウィックの芯に吸い上げられるように見えるでしょう。これは、密集した小さな接合部にも使えます。ウィックの端を角度を付けて斜めにカットすると、小さく緻密な接合ポイントでも作業が行えます。

はんだウィックがはんだで完全に飽和し(上記のように)、さらに除去する必要がある場合は、飽和した部分をカットして作業を続けます。不要なはんだをすべて取り除いたら、使用済みの部分を切り落とし、次回また使用できるようにします。ただし、除去するはんだが大量にある場合は、この手法は最適ではありません。そのような場合には、最初にはんだ吸取ステーションかポンプを使用し、それからはんだウィックで片付けるのが良いでしょう。
はんだウィックは、フラックスの有無にかかわらず、あるいは複数の種類のフラックスが用いられる場合でも使用できます。フラックスは加熱される表面をきれいにし、その結果、はんだの流れを良くするのを助けます。コーティングされていないはんだウィック、またはコーティングされているが古くなったはんだウィックを使用する場合は、はんだウィックにフラックスを加えることをお勧めします。フラックスとその種類の詳細については、こちらのブログを参照してください。
まとめると、はんだウィックはあらゆる作業に適したツールではありませんが、迅速な修正を行うために、手元に置いておきたい非常に優れたアイテムです。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum