スピーカ選びの完全ガイド
2024-09-16
スピーカはオーディオシステムにおいて重要であり、電気信号をユーザーが体感できる可聴音波に変換するトランスデューサとして機能します。音響再生におけるその役割を十分に理解するためには、その動作の背後にある工学的原理と、関連する主要コンポーネントを十分に理解することが必要です。この記事では、基本的な動作原理、重要な仕様、設計上の注意点、コーンや磁石の種類など、スピーカ技術について詳しく説明しています。
スピーカの基本
スピーカの音の生成は、電磁気学と機械的運動の原理を利用し、慎重に設計されたプロセスによって行われます。すべては、再生すべきオーディオコンテンツを表現する電気信号から始まります。この信号は、スマートフォン、ノートパソコン、電気インパルスを発生するように設計されたその他のオーディオ機器など、さまざまなソースから来る可能性があります。それが歌のメロディーであれ、ポッドキャストの明瞭さであれ、映画の没入効果であれ、この信号はスピーカが作り出そうとしている聴覚体験の電気回路図の役割を果たします。
スピーカの心臓部には、ボイスコイルと永久磁石という重要な部品があります。ボイスコイルは通常、きつく巻かれたワイヤで、柔軟なコーンまたは振動板に接続されています。このコイルが永久磁石を取り囲み、音の生成の核となります。電気信号がスピーカのワイヤを通ると、ボイスコイルに通電し、電磁力によって一連の動作が開始されます。電流はコイルの周囲に磁界を発生させ、その極性は変化する電気信号に応じて変化します。
スピーカの動作は、これらの磁界の相互作用で決まります。磁界が変動すると、反発と吸引が交互に起こり、ボイスコイルとそれに取り付けられたコーンが前後に激しく動きます。コーンのこの振動運動は、周囲の空気分子と相互作用し、コーンの動きと調和して振動します。
この振動は空気中に圧力波を発生させ、人間の耳に届くまで伝わり、脳が音として認識します。これにより、電気信号を豊かな聴覚体験へと変換する、音の知覚プロセスが完成します。
図1:スピーカの動作原理。(画像提供:Same Sky)
スピーカを分解して構造を調べると、コーン、ボイスコイル、プレート、磁石、フレームとヨーク、プリント回路基板(PCB)など、音を出すために一緒に動作するいくつかの重要な部品があることがわかります。以下の図は、分解状態(図2)と組み立て状態(図3)のスピーカの内部構造を示しています。
図2:スピーカの分解図。(画像提供:Same Sky)
図3:スピーカ部品の組み立て図。(画像提供:Same Sky)
重要なスピーカの仕様と考慮点
スピーカの操作と実証された構造に関する基本的な理解を深めた上で、スピーカを選ぶ際には、いくつかの重要な仕様と性能基準を考慮することが重要です。これらのパラメータは、スピーカが望ましいオーディオ性能と信頼性基準を満たすために極めて重要です。
- 音圧レベル(dB):音圧レベル(SPL)は、空気中の音波の強さを数値化したもので、基本的に音の大きさを表します。音源からの距離と環境条件の両方がSPLに影響します。デシベル(dB)はSPLを測定するための標準単位です。SPLを理解することは、スピーカの設計だけでなく、さまざまな環境における騒音レベルを評価するためにも必要不可欠ですし、ノイズの抑制と規制においてもとても重要なことです。
- 最大入力(W):この仕様は、スピーカが永久的な損傷を受けることなく短時間入力可能な最大電力を示します。
- 公称入力(W):公称入力ワット数とは、スピーカが長時間の連続使用で安全に動作できる電力量のことです。これは、通常の使用条件下でスピーカの寿命と信頼性を確保するための重要な要素です。
- インピーダンス(オーム):アンプからスピーカに流れる電流に対して測定される抵抗を意味します。インピーダンスが低いと、スピーカの消費電力が大きくなるため、スピーカのインピーダンスとアンプのインピーダンスを整合させることが重要です。適切なインピーダンス整合は、最適な性能、効率的な電力伝送、そして機器の損傷を防ぎながら高忠実度のオーディオ再生を維持するために極めて重要です。
- 共振周波数(Hz):スピーカが最も効率よく振動する周波数で、スピーカの低域応答を知ることができます。共振周波数を理解することは、異なるスピーカの性能、特に低域の性能を比較する上で役立ちます。
- サイズ(mm):スピーカの物理的サイズは、その周波数帯域に直接影響します。小型のスピーカは高い周波数に最適化され、一方で大型のスピーカは低い周波数に最適化されています。この関係は、深みのある低音やクリアな中音域のボーカルなど、特定のオーディオ出力用にシステムを設計する際に重要な鍵となります。
- トータルQ: トータルQとして知られるThiele-Smallパラメータは、スピーカの理想的なエンクロージャタイプを選択するための幅広い基準として機能します。トータルQ値が0.4以下の場合、スピーカは通気口付きエンクロージャに最適であることを示しています。0.4~0.7は密閉型エンクロージャを推奨します。0.7以上はフリーエア、セミオープンバック、または無限バッフルのセットアップに適したスピーカであることを示します。ただし、これらのガイドラインには例外があり、望ましいオーディオ性能を達成するためには、設計に関連するすべてのパラメータを評価することが重要です。
- 保護等級:スピーカには、過酷な環境での湿気や汚染に対応するため、さまざまなIP等級(Ingress Protection)定格があります。
- 取り付けスタイル:スピーカは、アプリケーションのニーズに応じて、スルーホール、ワイヤリード、スプリング端子など、さまざまな接続スタイルが使用できます。
図4:一般的なスピーカの接続構成。(画像提供:Same Sky)
スピーカの測定およびテスト
前述した主要な仕様に基づいてスピーカを選択すると、そのスピーカが設計に適切に組み込まれ、仕様通りの性能を発揮することを確認するために、追加の測定とテストを実施することが重要です。Same Skyのオーディオ設計サービスは、以下に示すような主要な測定とテストをサポートします。
- 周波数応答:スピーカが可聴周波数帯域の全帯域をどの程度再生するかを視覚的に表現します。オーディオの周波数レンジと共振周波数に関するSame Skyの2つのブログ記事では、周波数応答チャートについてより詳しく説明しています。
- ステップ周波数スイープ:より詳細な周波数特性を分析するために、エイリアスの周波数をターゲットにします。
- レベルとゲイン:スピーカのエネルギー出力能力を決定します。デバイスの出力レベルをデバイスの入力レベルで割った測定値です。
- 全高調波歪み+ノイズ(THD+N):高調波歪みは、不要なトーンがオーディオ信号に加わることで発生し、音質を劣化させます。THD+Nは、性能を示す単一の数字で、広く理解され、受け入れられています。
- 位相:波形と基準信号間の時間のずれを表します。オーディオ設計における2つの主要な位相測定は、デバイスの入出力位相と、システム内の複数のスピーカ間の適切な同期を保証するチャンネル間位相です。
- ビリつき音(Rub&Buzz):低周波刺激に反応して生成される高周波高調波製品を検出し、不要なノイズの原因となる欠陥を特定するのに役立ちます。
- Thiele-Small パラメータ:テスト中のラウドスピーカの複素インピーダンスを測定し、スピーカの低域性能を定義する電気機械パラメータを提供します。トータルQを含むThiele-Smallパラメータは、スピーカがエンクロージャとどのように相互作用するかを表すため、スピーカエンクロージャの設計や製造テストに不可欠です。
- インピーダンス:スピーカのインピーダンスを測定することは、アンプからのオーディオのようなAC信号の流れに対するスピーカの抵抗を理解する上でとても重要です。インピーダンスはオームの単位で測定され、スピーカがアンプからどれだけの電力を引き出せるか、またどれだけ効率よく動作するかに影響します。
スピーカコーンおよび磁石タイプ
スピーカコーンの素材は音質に大きく影響します。データは有用ですが、傾聴やテストによって評価するほうが重要です。耐久性は素材によって異なり、プラスチックが最も耐久性が高く、次に紙と布、そして発泡材が続きます。寿命は、湿度、環境、アプリケーションによって左右されます。ここでは、一般的なコーン材料の概要について説明します。
- プラスチック製:耐久性に優れ、粉塵や水に強く、精密な製造公差により歪みを低減し、音質を向上させます。コストは厚みや製造技術によって異なります。
- 紙および布:素晴らしい音と自己減衰を提供しますが、湿度に影響されることがあります。木質繊維に添加物を加えて作られ、軽量であることから大型スピーカによく使われます。
- 発砲材:単独で使用されることはまれで、金属や紙などの素材と組み合わせることで内部損失を高め、より自然な音を実現します。
磁石のタイプも、スピーカの構造と性能において極めて重要な要素です。ここでは、スピーカでよく使われるタイプを以下にまとめました。
- フェライト:低コストで耐久性があり、耐食性に優れていますが、重くポータブル使用には向きません。最大能力に近いパフォーマンスを発揮します。
- AlNiCo:クラシックな音色で、割れにくいですがとても高価です。現在ではあまり見かけなくなりましたが、ハイエンドのアプリケーションで使用されています。
- ネオジム(NdFeB):軽く、高い磁界強度を持っていますので、小型で高SPLのスピーカに最適です。周波数特性は良いですが、割れやすいです。
- サマリウムコバルト:高価ですが、耐腐食性と温度安定性に優れています。強度が弱く、割れやすいです。
まとめ
スピーカのメカニズムを理解することで、エンジニアは没入感のあるオーディオ体験を生み出すことができます。この記事では、適切なスピーカを選択するために必要なさまざまなコンポーネントと仕様を紹介しました。しかし、これらのパラメータをしっかりと把握していても、最終設計における徹底的なテストと測定は極めて重要です。Same Skyは、このプロセスを支援するために、ミニチュアスピーカや標準スピーカ、オーディオ設計サービスを提供しています。
免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。