スペースに制約のある設計に小型配線システムの利点を活用

著者 Kenton Williston氏

DigiKeyの北米担当編集者の提供

電子システムの小型化が進み、機能密度が高まる中、設計者は堅牢な相互接続の実現という課題に直面しています。特に産業、医療、軍事/航空宇宙分野では、コネクタは小型でありながら、振動、熱サイクル、その他のストレスに耐えられる必要があります。これらの課題に対応するため、設計者は信頼性とスペース効率を両立する小型の相互接続ソリューションを必要としています。

この記事では、このような相互接続に求められる主要な要件、具体的には端子密度、堅牢な嵌合機構、耐熱性、信号および電源容量などについて説明します。そして、Samtecの多用途コネクタエコシステムを紹介し、これらの要件を満たすための活用方法を示します。

小型なレイアウトにおけるコネクタ設計および配線設計

スペースに制約のある設計でコネクタを選択する際の出発点として、コンタクトピッチと呼ばれるコンタクトの間隔が重要です。一般的にピッチが狭いほどコネクタは小型になります。

また、複数のコネクタスタイルが利用可能であることも、非常に価値があります。たとえば、狭いスペースに配線するには、1列コネクタが最適ですが、2列コネクタはよりコンタクト密度を高めることができます。同様に、プリント回路基板(プリント基板)にヘッダを垂直または水平方向に実装できる機能は、狭いクリアランスを回避する際に便利です。

リボンケーブルとディスクリートワイヤの選択も検討すべきポイントです。それぞれに利点がありますが、ディスクリートワイヤソリューションは、より多くの配線オプションを提供できます。これは、単一のケーブルアセンブリにより、デバイス内の複数の位置から配線を集約しなければならない、分岐した相互接続を必要とするアプリケーションでは特に重要です(図1)。

配線の集約を単純化するために使用されるディスクリートワイヤシステムの画像図1:配線の集約と単一アセンブリでの複数コネクタタイプの使用を簡素化するために使用されるディスクリートワイヤシステム。(画像提供:Samtec)

ディスクリートワイヤのもう1つの利点は、単一のアセンブリ内で複数のコネクタを使用して、さまざまなコンポーネントやサブシステムの要件に対応できることです。ディスクリートワイヤは、アセンブリ内で電源線と信号線を組み合わせる柔軟性も有しており、各配線の目的を識別するために色分けを使用するオプションもあります。

厳しい条件下でのコネクタの保持力および熱的互換性

相互接続の信頼性に対する主な脅威の1つは、コネクタが動作中に想定外で外れてしまうことです。大規模なシステムでは、ネジ、ファスナー、ナットなどの固定方法により、機械的ストレス下での外れを防ぐことができます。しかし、小規模なシステムでは、こうしたオプションを実際に使用するためのスペースが不足していることがよくあります。

こうした課題は、頻繁に着脱が行われるシステムではさらに深刻になります。メンテナンスの必要性、現場でのアップグレード、再構成など、取り付けと取り外しの繰り返しには、安全で使いやすい保持方法が求められます。

このような懸念に対処するためには、通常、小型のラッチ機構が必要です。これは、工具や2次的な固定金具なしで、手でコネクタに取り付けと取り外しが確実にできる必要があります。

材料の選択も重要な考慮事項です。コネクタハウジングとワイヤの絶縁は、想定される動作温度範囲や適用される安全基準または規制要件を含む、アプリケーションの環境条件に適したものでなければなりません。

小型化された相互接続における電源供給および信号の完全性

スペースに制約のある設計では、サイズが最優先の考慮事項ですが、小型化されたコネクタは依然として電気的要件を満たす必要があります。ファインピッチのコンタクトであっても、相互接続は優れた信号品質と電源供給に十分な電流および電圧レベルを確保する必要があります。

これらの考慮事項により、コンタクトおよび端子の設計がさらに重要になります。その形状は信頼性の高い接触面を確保し、材料は腐食に耐え、時間経過に伴う信号の完全性を維持する必要があります。デュアルリーフ設計は、広い温度範囲と振動プロファイルにおいて安定した接触圧力を維持するのに特に有効です。これは、過酷な環境下での信号の切断や電源の遮断を防止するために必要です。

スペース制約のあるシステム向けの高性能相互接続プラットフォーム

SamtecのMicro Mateディスクリートワイヤシステムは、スペースに制約のあるアプリケーションに対応することを目的として設計されています。Micro Mateプラットフォームの最大の特長は、1ミリメートル(mm)のコンタクトピッチで、これにより、製品全体で小型のコネクタフットプリントを実現しています。ケーブル対基板、ケーブル対ケーブル、ケーブル対パネルアプリケーションに対応し、幅広い柔軟な設計が可能です。このファミリの主な特長は以下の通りです。

  • 合計2~40のコンタクトを備えた1列または2列の構成で、多様な信号およびI/O密度の要件に対応可能
  • 機械的ストレスの厳しい環境での確実な嵌合が可能なシングルまたはデュアルラッチ機構
  • 定格電圧は最大250VACおよび353VDC、定格電流は1コンタクトあたり最大2.7Aで、信号伝送と中程度の電源供給の両方をサポート
  • 厳しい環境下でも安定したコネクティビティと高い信号品質を実現する金メッキのデュアルリーフコンタクトシステム
  • ハロゲンフリーまたは高温アプリケーションとの互換性性を高めるためのテフロンフッ素樹脂被覆のオプション

標準的なケーブルアセンブリに加え、Samtecはカスタム配線用のコンポーネントレベルソリューションを提供しています。これらのソリューションは、アプリケーション固有の設計において、スペース効率と配線の柔軟性を最大化する、カスタマイズされたアセンブリの設計をサポートします。

統合を簡素化する既製アセンブリ

Micro Mateケーブル対ケーブルソリューションの代表的な例として、S1SS-08-28-GF-06.00-L1(図2)が挙げられます。これは8極、1列のアセンブリで、両端が長方形のソケットで終端されています。

工具不要のポジティブラッチロック機構を特長とする、SamtecのS1SS-08-28-GF-06.00-L1の画像図2:S1SS-08-28-GF-06.00-L1は、工具不要のポジティブラッチロック機構を備え、堅牢な接続を保証します。(画像提供:Samtec)

このソリューションの注目すべき特長は、コネクタハウジングに組み込まれた頑丈な工具不要のポジティブラッチロック機構です。このラッチは、過酷な使用条件下でも信頼性の高い接続を保証します。また、定期的なメンテナンス時に手動で取り外しが可能なため、ネジやファスナーを使用する必要がなく、工具の使用が困難な狭いスペースでは特に有用です。

ケーブルアセンブリは、統合されたロックランプを備えたさまざまなMicro Mateヘッダとの嵌合が可能で、確実な接続を保証します。一例として、T1M-08-F-SV-Lがあります(図3)。この水平型、表面実装、薄型ヘッダは、基板端での取り付けをサポートし、プリント基板上の垂直方向の高さを最小限に抑えます。絶縁高さはわずか5.51mmで、この構成は機械的堅牢性を損なうことなく、基板と基板の間隔を狭くすることができます。

水平型、表面実装ソリューションであるSamtec T1M-08-F-SV-Lヘッダの画像図3:T1M-08-F-SV-Lヘッダは、垂直スペースが限られているアプリケーション向けの水平型表面実装ソリューションです。(画像提供:Samtec)

工具不要のパネル実装ソリューション

パネル実装型の相互接続は、取り付けネジやその他のファスナーを使用できないシナリオにおいて、さらなる課題が生じます。そこで、スナップインタブがこの問題を解決します。

たとえば、T1PST-05-28-GF-02.0-A-T3(図4)ケーブルからパネルへのアセンブリは、強化されたソケットに統合されたスナップインタブを備え、コネクタをパネルの開口部に自己固定でき、専用の保持部品が不要です。パネル厚は、0.033~0.090インチに対応しています。

Samtec T1PST-05-28-GF-02.0-A-T3 ケーブル対パネルアセンブリの画像図4:T1PST-05-28-GF-02.0-A-T3は、スナップイン相互接続設計を採用しており、工具不要で迅速なパネル取り付けが可能です。(画像提供:Samtec)

ファスナーが不要になるため、設計者は、パネルの貴重なスペースをインジケータ、ボタン、スイッチなどの他の機能要素のための活用できます。このアセンブリは、Micro Mateプラットフォームの汎用性を示しています。この構成では、ケーブルはオプションのテフロンフッ素樹脂で被覆されており、-40°C~+125°Cの温度範囲に対応し、高温環境やハロゲンフリーのアプリケーションでの使用が可能です。

カスタム相互接続アセンブリおよびツーリングサポート

既製のアセンブリは、多くの相互接続要件に便利なソリューションを提供しますが、スペース制約のある設計では、カスタム構成が必要になる場合があります。たとえば、アプリケーションによっては、スペースの有効活用のため、分岐したケーブル配線や1列と2列のピンレイアウトの変更が必要になる場合があります。これらの技術は、ハンドヘルド診断ツールやドローンのサブシステムなどの複雑なエンクロージャにおいて、不規則なスペースや他の電気機械部品の周囲に配線する必要がある場合に特に有用です。

カスタム要件に対応するため、技術者がMicro Mateアセンブリをゼロから作製したり、既存のアセンブリをニーズに合わせて変更したりできるコンポーネントレベルソリューションを提供しています。その一例が、IDT1-05(図5)のハウジングプラグです。この2列ソリューションは、コンタクト密度を最大化するように設計されています。

Samtec IDT1-05ハウジングプラグの画像図5:IDT1-05ハウジングプラグを使用すると、2列レイアウトで10本の配線を持つカスタムアセンブリを作製できます。(画像提供:Samtec)

カスタム設計では、工場組み立て製品と同じ金メッキコンタクトを使用しています。TC37R-01-GF(図6)コンタクトのように、0.076マイクロメートル(μm)の金メッキを施した広い嵌合面を備え、低電気抵抗と長期信頼性を実現しています。

Samtec TC37R-01-GFコンタクトの画像図6:TC37R-01-GFコンタクトは、低電気抵抗と信頼性を実現する金メッキのデュアルリーフ設計を採用しています。(画像提供:Samtec)

安定した接続品質を維持するためには、適切な工具の使用が不可欠です。Micro Mate ファミリ用の手動式クリンパツールCAT-HT-309-2830-12(図7)は、技術者が工場組み立て製品と同等の機械的および電気的完全性を備えた28または30AWGワイヤを使用してカスタムアセンブリを製造するのに役立ちます。

Samtec CAT-HT-309-2830-12手動式クリンパツールの画像図7:CAT-HT-309-2830-12手動式クリンパツールは、28AWGまたは30AWGワイヤを使用したMicro Mate相互接続の信頼性の高い手動アセンブリをサポートします。(画像提供:Samtec)

まとめ

スペースに制約のあるシステムでは、小型化、耐久性、電気容量のバランスがとれた相互接続が必要です。Micro Mateディスクリートワイヤプラットフォームは、1mmピッチの小型化ソリューションでこれらのニーズに対応します。内部サブシステムの接続やパネルインターフェースでも、このプラットフォームは柔軟で高性能な配線設計をサポートする幅広いオプションを提供します。

DigiKey logo

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。

著者について

Image of Kenton Williston

Kenton Williston氏

Kenton Williston氏は2000年に電気工学の学士号を取得し、プロセッサベンチマークアナリストとしてキャリアをスタートさせました。その後、EE Timesグループの編集者として、エレクトロニクス業界を対象とした複数の出版物やカンファレンスの立ち上げや指導に携わりました。

出版者について

DigiKeyの北米担当編集者