産業用モータドライブにおける電力抵抗器選択のヒント

著者 Kenton Williston氏

DigiKeyの北米担当編集者の提供

産業機械の電力密度が高まるにつれ、誤動作や過熱、生産ライン全体を停止させる致命的な故障のリスクが高まっています。効率要件を満たしながらこれらのリスクを軽減するために、設計者は複数の問題に対処する抵抗器を必要としています。突入電流やフォールト事象を制限しなければならないもの、回生エネルギーを消散させなければならないもの、コンパクトなエンクロージャで信頼性の高い熱性能を提供しなければならないものもあります。

つまり、適切な抵抗器を選択することは、信頼性の高い産業用モータドライブシステムを設計する上で非常に重要な要素となっています。

この記事では、産業機械の設計者が直面する課題と、それに対応する抵抗器技術について解説します。その後、Ohmiteの幅広い製品ラインアップの中から、一般的なブレーキや過渡保護のシナリオにおいてこれらの課題に対処するために設計者が活用できる代表的な抵抗器をご紹介します。

突入電流制限とサージ保護のためのパルスエネルギー吸収

産業用モータドライブでは、抵抗器が過渡的な高エネルギー事象に頻繁にさらされます。可変周波数ドライブ(VFD)のプリチャージステージはその好例です。このステージがオンになると、DCバスコンデンサが電源に対してほぼ短絡状態となり、急激な突入電流のスパイクが発生します。プリチャージ経路に電流制限抵抗器がない場合、このスパイクにより上流の保護回路がトリップしたり、ドライブの絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)が損傷したりする可能性があります。

同様の高エネルギーパルス要件は、故障エネルギー吸収、クローバ回路、電源保護ステージでも発生します。これらすべてのケースにおいて、抵抗器は機械的な劣化を招くことなく、短時間ではあるものの大きなエネルギーパルスを吸収し、このプロセスを多くの動作サイクルにわたって繰り返し実行できるようにする必要があります。

OhmiteのPulsEater Aシリーズ セラミック複合抵抗器は、この役割のために特別に設計されています。非誘導性のバルクセラミック構造は、抵抗器本体全体にエネルギーを均一に分散させ、従来の巻線抵抗器を損傷させる可能性のあるワイヤ疲労のリスクを低減します。その同じ非誘導構造は、高速電流過渡時の寄生電圧スパイクの低減にも役立ちます。これは、スイッチングエッジが急峻になる保護回路において有用です。

Aシリーズは、抵抗値1.0Ω~15kΩ、連続定格2.0W~5.5W、インパルス定格1,000V~2,500V、シングルインパルスエネルギー容量250J~2,800Jをカバーしています。この範囲により、設計者は特定の保護回路のバス電圧とエネルギープロファイルに合わせて製品を選択することができます。

たとえば、3.3ΩのAY33GKE(図1)は、システムのインピーダンスと静電容量にもよりますが、一般的な600VDCバスでのピーク突入電流をおよそ180A(I = V/R)に制限することができます。これは、コンデンサバンクを素早く充電するには十分高い値ですが、上流のコンタクタやIGBTを保護するには低い値です。2,000Vのインパルス定格により、標準的な産業用バス電圧をはるかに上回る余裕が確保されており、また、1,400Jのシングルインパルスエネルギー定格により、一般的な充電サイクルにおいて十分なマージンが確保されています。

画像:Ohmite AY33GKE抵抗器図1:AY33GKE抵抗器はバルクセラミック構造を採用し、最大1,400Jのシングルインパルスエネルギーを吸収します。(画像提供:Ohmite)

AY33GKEの連続定格電力が4.5Wと比較的低いことは注目に値します。これは、ターゲットとする過渡アプリケーションには十分です。たとえば、VFDのプリチャージサイクルが完了すると、抵抗器はバイパスされ、エネルギーを消費する必要がなくなります。

コンパクトなドライブエンクロージャにおける低インダクタンスダイナミックブレーキ

VFDがモータを減速させると、モータは発電機として機能し、回生エネルギーをDCバスに戻します。チョッパー回路がこのエネルギーをブレーキ抵抗器にシャントし、高周波で電流をオン・オフします。ブレーキ抵抗器に大きな寄生インダクタンスがある場合、こうした急激な電流の遷移により電圧スパイクが発生し、チョッパーIGBTを損傷する恐れがあります。同時に、現代の制御キャビネットは小型化が進んでおり、設計者にとっては、かさばる対流冷却式の抵抗器バンクを設置する物理的なスペースが少なくなっています。

TAP800シリーズ 厚膜平面抵抗器は、この両方の懸念に対応します。抵抗素子は高アルミナセラミック基板上に作られており、この基板は熱伝導を効率的にするために底面が金属化されています。平面的なフォームファクタは、熱をシャーシまたは冷却プレートに直接オフロードし、従来の対流冷却式抵抗器が適合しないエンクロージャでも、高ワット数のダイナミックブレーキを可能にします。また、この平面構造は寄生インダクタンスと容量を最小限に抑えるため、高周波パルス負荷時の性能を安定させます。

TAP800シリーズは、1Ωから10kΩまでの抵抗値をカバーしており、同シリーズのすべての製品は、適切なヒートシンクを装着すれば、800Wの連続電力に対応します。この広い範囲により、単一の抵抗器プラットフォームで、幅広い駆動電圧や電力レベルのブレーキ回路に対応することが可能になります。

TAP800K390E(図2)はその代表的な例です。390Ωで、液冷または空冷ヒートシンクに取り付けた場合、800Wの連続消費電力定格を有しています。ダイナミックブレーキにとって重要な仕様は、80ナノヘンリー(nH)のインダクタンスであり、このインダクタンスは、高速IGBTスイッチングがチョッパー回路全体に破壊的な電圧過渡現象を引き起こさないことを保証します。

画像:Ohmite TAP800K390E厚膜平面抵抗器図2:TAP800K390Eは伝導冷却用に設計された厚膜平面抵抗器です。(画像提供:Ohmite)

また、TAP800K390Eは、通電中のDCバスと接地された取り付け面との間に、堅牢な電気的絶縁を提供します。最大動作電圧5,000VDC、10ピコクーロン(pC)未満で4kVRMSの部分放電定格を持ち、長期的な信頼性のために設計されています。これらの仕様により、絶縁が経年劣化することなく、現代の産業用ドライブに特有の反復的な高電圧ストレスとスイッチング過渡現象に耐えることが保証されます。

高慣性負荷用のヘビーデューティダイナミックブレーキ

モータドライブのアプリケーションによっては、コンパクトなパッケージングよりも、エネルギーハンドリング能力を重視するものもあります。その例としては、産業用クレーン、遠心分離機、および高負荷の下りコンベアなどが挙げられます。これらの場合、負荷を減速させることでモータは発電機として機能し、大量の運動エネルギーをドライブに戻します。このような場合、ブレーキ抵抗器は激しいサージに耐え、熱蓄積を避けるためにサイクル間で素早く冷却しなければなりません。

OhmiteのCorrib280シリーズ 抵抗器は、まさにこのような高電流、低抵抗の用途向けに設計されています。このシリーズは、管状セラミックコア上に波状の抵抗線を巻き付け、それをガラス質エナメルコーティングで固定した構造で構成されています。この構造にはいくつかの目的があります。リブ付きワイヤは表面積を増やして熱放散を促進します。また、セラミックコアとエナメルコーティングは、熱伝達効率を高めると同時に機械的耐久性も向上させます。さらに、中空コア構造は抵抗器本体を通る空気の流れを可能にして受動的冷却を実現します。

Corrib280シリーズは、35ワットから1,500ワットまでの連続定格電力で提供されており、300ワットモデルでは0.10Ωという低い抵抗値を実現しています。このため設計者は、特定のバス電圧、ブレーキ電流、物理的なスペース制約に抵抗器を適合させることができ、高い柔軟性を得ることができます。

C300KR50E(図3)はその代表的な例です。0.5Ωの抵抗値と300Wの連続フリーエア定格を提供します。ブレーキ用途においてさらに重要な点として、Corrib280シリーズは、公称ワット数の10倍の過負荷に5秒間耐えることが可能です。C300KR50Eの場合、これは最大3,000Wの短時間パルスに相当します。

画像:Ohmite C300KR50Eシャーシマウント抵抗器図3:C300KR50Eは、中空コアに巻かれた波状の抵抗線を使用し、熱質量と空冷を最大化します。(画像提供:Ohmite)

コンパクトな伝導冷却式ブレーキ・負荷抵抗器

小型機械、無人搬送車(AGV)、制御キャビネットの改造では、制約の多い物理的スペースにブレーキ抵抗器や負荷抵抗器が必要になることがよくあります。このような狭いエンクロージャでは、従来の自然空冷では放熱が不十分になることがよくあります。実際に、標準的な巻線抵抗器から発生する熱は、周囲の部品を簡単に損傷させる可能性があります。これに対処するため、設計者は伝導冷却を用いて、熱エネルギーを機械のシャーシ、キャビネットの壁、または専用の冷却プレートに放散させることができます。

OhmiteのArcol HSシリーズ 抵抗器は、このようなシナリオのために特別に設計されています。これらの巻線抵抗器は、ヒートシンクへの熱伝導性に最適化された平坦な取り付け面を持つフィン付きアルミハウジングを特徴としています。このファミリは、10~300ワットの定格電力、0.005Ω~100kΩの抵抗値をカバーしています。寄生インダクタンスの影響を受けやすい設計向けに、非誘導型のバリエーションもご用意しています。

伝導冷却を用いることで、このアーキテクチャは従来の空冷式抵抗器よりも大幅に高い電力密度を達成することができます。たとえば、ヒートシンクに取り付けた場合、HS100シリーズは100Wの電力を消費できます。これに対し、同じシリーズのヒートシンクなしの定格電力はわずか30ワットです。

HS100 R47 J(図4)はその代表的な部品です。0.47Ωという低抵抗は、短時間の激しい減速と長時間の走行が交互に繰り返されるAGVや小型サーボドライブのブレーキプロファイルに適しています。100ワットの連続定格は、この種のデューティサイクルで平均化されたブレーキエネルギーを放散するのに十分な容量を提供します。フィン付きアルミハウジングは、ヒートシンク取り付け用に設計されています。

画像:Ohmite HS100 R47 Jシャーシマウント抵抗器図4:HS100 R47 Jは、ヒートシンクに取り付けるために設計されたフィン付きアルミハウジングを採用しています。(画像提供:Ohmite)

まとめ

高電力の産業用機械の設計者は、効率性の要件を満たしつつ、誤動作、過熱、および致命的な故障のリスクを低減する必要があります。用途に合わせて慎重に選択すれば、Ohmiteの抵抗器ソリューションは、突入電流やフォールト事象の軽減から、コンパクトなエンクロージャでの信頼性の高い熱性能の提供まで、複数の課題に対処し、過酷な動作条件下でも堅牢な性能を実現します。

DigiKey logo

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。

著者について

Image of Kenton Williston

Kenton Williston氏

Kenton Williston氏は2000年に電気工学の学士号を取得し、プロセッサベンチマークアナリストとしてキャリアをスタートさせました。その後、EE Timesグループの編集者として、エレクトロニクス業界を対象とした複数の出版物やカンファレンスの立ち上げや指導に携わりました。

出版者について

DigiKeyの北米担当編集者