• Preferred Supplier

Vishay / ESTA ビシェイ

Vishay / ESTA ビシェイについて

Vishay ESTAは、様々なパワーコンデンサを網羅した製品ラインナップを提供している数少ないメーカーの一つです。これらのデバイスは、高調波制御、省エネルギー、電圧安定化を目的としていて費用対効果が高いほか、信頼性も高くて環境に悪影響を与えず、最も過酷な条件下で使用できます。Vishay ESTAパワーコンデンサは、幅広い発電アプリケーションに対応しています。そのような「グリーン」アプリケーションの例としては、オンショア & オフショアの風力タービンや太陽熱発電所での発電があります。

Vishay ESTAパワーコンデンサは、送配電網の性能を向上させるために、高/中/低電圧送配電網での送配電に使用されます。これらのコンデンサは効率的に動作するので、CO2削減を促進し、長距離HVDCの送電損を低減するのに役立ちます。同社のパワーコンデンサは、トラクションドライブや産業用ドライブのRFIフィルタや電圧 & 周波数コンバータにも使用されています。Vishay ESTAコンデンサは最高の品質基準を用いて製造されており、どのようなアプリケーションでもすぐに使用できます。