Tensility International Corporation
製品カテゴリ
最近のPTM
Tensility International Corporation について
Tensilityは、カスタムケーブルアセンブリの会社で、技術者、OEM企業、および全世界への供給を支援します。Tensilityのビジネス手法およびビジネス哲学は、ケーブルそのものの持つ特性、すなわち強度、純度、および柔軟性に基づいています。
Tensilityの中核をなす強みは、2種類の主要製品ライン、DCパワーケーブルとオーディオケーブルにあります。DigiKeyの取り扱うTensilityのケーブルは、最も標準的な用途をカバーしています。しかし、Tensilityはお客様の用途に応じて特別に設計されたケーブルの作成を専門としています。ケーブル長が合わない場合、あるいはコネクタの付け替えが必要な場合など、Tensilityはどのような用途にも、それぞれにぴったりのケーブルを実現するプロセスを提供します。
Tensilityは、カスタマイズされたオーバーモールド成形のワイヤハーネスから、非常に複雑なアセンブリまで、より専門的なケーブルも幅広く提供しています。DigiKeyのコネクタ製品を充実する専用ケーブルを含めて、各製品は注文に応じて生産されており、お客様のニーズを理解し、それに合った製品を生産することはTensilityの最優先事項です。