• Preferred Supplier

MoSys

最近のPTM

Image of Peraso Accelerator Bandwidth Engine: High Performance/High Bandwidth
10 minutes
Accelerator Bandwidth Engine: High Performance/High Bandwidth
This presentation will briefly review the accelerator engine product family offered by Peraso.
Image of Peraso's QUAZAR-QPR8 Bandwidth Engine Memory Architecture
5 minutes
Bandwidth Engine Memory Architecture
Peraso's partitioned, parallel array memories deliver the high capacity and low power of embedded DRAM with the performance and ease of use of traditional (6T) SRAM.
すべてを閲覧

ツールとサポート

MoSys について

MoSys, Inc.は、20年近くにわたりメモリベースの製品を開発してきました。それは、1-T(トランジスタ)メモリIPの開発から始まりました。1 T-SRAMは、SRAMに近いアクセス速度を備えていますが、RLDRAMに近い密度をサポートします。多くのメモリメーカーがワンサイズであらゆる用途に対応できると考えており、メモリの速度や密度の性能に注目しています。MoSysのメモリ進化の一環として、多くのシステムで実行される一般的なタスクを特定し、これをインテリジェントなインメモリ機能としてメモリに追加し、より高速に実行することができます。このようにして、アクセラレータエンジンのファミリが作り上げられました。

これらのアクセラレータエンジンは大容量の高速メモリであり、オプションのインメモリアクセラレータ機能を備えていますが、機能の使われ方は、高レベルのパフォーマンスが必要なアプリケーションによって異なります。各アクセラレータエンジンは、1)576Mbまたは1.152Gbの大容量メモリ、3.2nsのtRC、2)BURSTおよびRMWを含む、高速組み込みインメモリ機能(インテリジェンス)、3)MoSysが提供する高帯域幅RTLコントローラの機能の組み合わせになります。

Blazarファミリのアクセラレータエンジンは、競合他社製品では提供できないソフトウェアおよびハードウェアのオプションを含む、アクセラレーションオプションをシステムアーキテクトや設計者に提供します。