Digi-Key社とMEMSIC、世界販売契約締結を発表
Digi-Key社とMEMSIC、世界販売契約締結を発表
THIEF RIVER FALLS, Minnesota, USA - 2013年 03月 07日
米国ミネソタ州シーフリバーフォールズ:電子部品の品揃え、入手性、および納期遵守力で業界をリードする電子部品のグローバルディストリビュータDigi-Key社は、本日、MEMSセンサコンポーネント、高性能な慣性システム、そして最先端のワイヤレスセンサネットワークのリーディングプロバイダであるMEMSICとの世界販売契約締結を発表した。
「技術により多機能と省スペースを両立させる取り組みが進む中で、MEMSの利用は急速に拡大しています」と、Digi-Key社のグローバル半導体製品担当副社長であるマーク・ザック氏は述べている。
「ICとMEMSの機能を統合することで、MEMSICは当社のお客様に設計上の高まるニーズを満たす独特な製品を提供しています。MEMSICとパートナーシップを結ぶことは我々の喜びとするところです。」
MEMSICは、標準の集積回路(IC)製造プロセスを使用して統合型マイクロエレクトロメカニカルセンサ(MEMS)の設計と製造を行っている。同社では、独自の熱ベースのMEMS技術と先進のアナログミックスドシグナル処理回路を単一のチップに組み合わせている。これにより、MEMSICは、従来のプロセスの大半よりも大幅に低コストで、高性能な加速度センサやその他MEMSデバイスを製造することができる。
「Digi-Keyは、卓越したサービスや、新規設計に必要な部品がすぐに入手できることで、世界中の設計技術者から高い評価を得ています」と、MEMSICのマーケティング担当副社長であるジョン・ニュートン氏は述べている。「MEMSICがDigi-Keyのパートナーになることを喜ばしく思います。この販売契約締結により、最新のセンサ技術を求める設計技術者に対して、MEMSICの世界的な販路を大きく拡大できると確信しています。」
MEMSICによるMEMS製品の全ラインナップは、Digi-Key社の国際取引サイトから購入可能である。
Digi-Key社について
ミネソタ州シーフリバーフォールズに拠点を置くDigi-Key社は、試作および設計段階、量産段階のいずれにおいても、電子部品を卓越したサービスとともにグローバルに提供し、650社以上の一流メーカーから提供される300万点以上の製品を取り扱っている。 100万点以上の在庫と、オンラインリソースの見応えある品揃えで、Digi-Key社は常に前向きな姿勢を保ちながら、業界で最も幅広い電子部品の在庫を有し、最高のサービスを顧客に提供するという取り組みを強化している。 さらに詳しい情報やDigi-Key社の幅広い提供製品には、Digi-Key社のウェブサイトからアクセスが可能。
MEMSIC Inc.について
マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置くMEMSIC Inc.(NASDAQ:MEMS)は、車載用、民生用、産業用および航空宇宙用にわたる実世界の多種多様なアプリケーションに向けたMEMSセンサコンポーネント、高性能な慣性システムや最先端のワイヤレスセンサネットワークを供給するリーディングカンパニーである。最先端の技術とミックスドシグナル処理回路を組み合わせた同社独自のアプローチにより、業界をリードするレベルのアプリケーションサポートを提供する。
|
Digi-Key社に関する記事の問い合わせ |
Most Recent Press Releases
DigiKey、電子工作コンテストを日本で初開催
2026-04-21