DigiKeyツールバーのエンドユーザーライセンス契約
随時アップデートされる、DigiKeyのダウンロード可能なツールバー(以下「ツールバー」)は、お客様のインターネットブラウザと一緒に動作して、digikey.comおよび関連ウェブサイトを所有し運営するDigiKeyが提供するサービスにお客様が容易にアクセスできることを意図しています。 本契約に記載されている「当社」という用語はすべて、DigiKeyを意味するものとします。 本契約に記載されている「お客様」という用語はすべて、ツールバーがインストールされるコンピュータを合法的に所有する所有者もしくは個人、またはその所有者の許可の有無を問わず、そのコンピュータを使用するすべての個人を意味するものとします。 ツールバーをダウンロードし、インストールまたは使用することで、お客様はこのエンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」)の条件に従うことに同意したと見なされます。
1. ツールバーの機能
ツールバーには、お客様のDigiKeyウェブサイトの使用を向上させることを目的としたさまざまな機能にアクセスするために使用できるインタラクティブなボタン(以下「ツールバーサービス」)があります。 当社は、お客様への通知の有無を問わず、ツールバーサービスの変更、追加、または削除を随時行うことができます。 ツールバーをダウンロードし、インストールし、および使用することで、お客様はツールバーサービスのすべての変更に同意したと見なされます。 ツールバーはお客様のインターネットブラウザとともに動作し、ツールバーサービスはお客様のインターネットブラウザまたは他のソフトウェアの機能を変更することができます。 ツールバーをダウンロードし、インストールまたは使用することで、お客様は、ツールバーがシステムに行ったすべての変更に同意したと見なされます。 ツールバーは、Internet Explorerバージョン5.5以降およびFirefoxバージョン2.0以降のインターネットブラウザとともに動作するように最適化されています。
2. ツールバーの使用
ツールバーは、お客様がDigiKeyウェブサイトのサービスおよび機能にアクセスする際の使用のみに利用可能であり、その他一切の目的で使用するものではありません。 お客様は、DigiKeyウェブサイトの運営もしくは機能、または(DigiKeyツールバーを含む)DigiKeyウェブサイトを通じて提供されるすべてのサービスを妨害する可能性があるいかなる方法によっても、ツールバーを使用できないものとします。 お客様は、すべての他者によるDigiKeyウェブサイトまたはサービスの使用および享受を妨害する可能性があるいかなる方法によっても、ツールバーを使用できないものとします。 お客様は、ボット、メタスパイダー、クローラー、または他のすべての自動化手段による自動的方法でツールバーを使用しないことに同意するものとします。
3. 知的財産
お客様は、すべての知的財産権を含むがこれに限定されない、ツールバー、その一部、またはツールバーを介してもしくはツールバーとの併用によって提供されるソフトウェアのすべての権利、所有権および利権をDigiKeyまたはサードパーティが所有することを認識するものとします。 「知的財産権」とは、特許法、著作権法、営業秘密法、商標法、不正競争防止法に基づいて随時存在するすべての権利、およびその他すべての所有権と、現在または今後世界中で実行され有効化されるすべてのアプリケーション、その更新、拡張および修復を意味します。 お客様は、(i)ツールバーまたはツールバーサービスの逆コンパイル、リバースエンジニアリング、もしくは逆アセンブル、またはその他の方法によるそのソースコード引き出しの試み、(ii)ツールバーの使用またはインストール中のツールバー機能もしくは動作の改ざんまたは阻害、(iii)すべてのサードパーティへのツールバーの販売、賃貸、または再販売、(iv)ツールバーの複製、複写、コピー(合理的なバックアップの目的を除く)、改造、またはその他の方法によるツールバーの派生物の作成、または(v)法律で禁止されているすべての国へのツールバーの直接的または間接的なエクスポートを行わないことに同意します。 お客様は、ツールバーのコピーを作成し、当該コピーをお客様の従業員の組織内の他者に配布することができます。ただし、いかなる当該受領者も、これらの条件を見直し、当該条件に従うことに同意する機会があったことが条件になります。 お客様の組織内の他者がこの見直しおよび同意の機会を持たず、それでもお客様が彼らにコピーの配布を希望される場合、お客様の組織(およびお客様の組織内の他者)をこれらの条件に拘束させる法的権利をお客様が有する場合に限り、お客様は当該コピーの配布を行うことができます。 お客様がこの権利を有さず、ならびにその受領者がこれらの条件の見直しおよび同意の機会を持たない場合、お客様はツールバーを彼らに配布することはできません。 お客様は、すべての人にツールバーのサイト(www.digikey.jp/toolbar)を紹介して、彼らがツールバーの自らのコピーをダウンロードできるようにすることができます。 お客様は、ツールバーに付されているもしくはツールバー内に含まれている、またはツールバーとの併用によりもしくはツールバーを介してアクセスされる、DigiKeyのまたはすべてのサードパーティの著作権表示、商標、または他の所有権表示の削除、隠蔽、または変更を行わないことに同意します。 お客様は、本契約に記載されているいかなる規定も、ツールバーまたはその一部をお客様が所有する権利を付与するものではないこと、およびツールバーの使用のみがお客様に許諾されており、ツールバーはお客様に販売されるものではないことに同意します。
4. プライバシー事項および取引条件
ツールバーおよびDigiKeyウェブサイトの使用は、DigiKeyウェブサイトからアクセスできる、DigiKeyのプライバシー事項およびDigiKeyウェブサイトの取引条件に準拠するものとします。 ツールバーをダウンロードおよび使用する条件として、お客様は、法律により必要とされる場合、または次の事項のために合理的に必要であると誠意を持って考えられる場合、お客様によるツールバーまたはDigiKeyウェブサイトの使用に基づいて、お客様からDigiKeyが収集したすべての情報に当社がアクセスし、当該情報を開示できることに同意します。(a)すべての適用法、規制、法的手続きまたは政府による要請を満たす、(b)可能性がある本契約違反の調査を含み、本EULAを実施する、(c)不正行為、セキュリティまたは技術的問題を検出、防止、またはその他の方法で処置する、(d)DigiKey、DigiKeyのウェブサイトのユーザー、当社の従業員、および大衆の権利、所有権または安全を保護する、または(e)DigiKeyの取引条件で別段の定めがある。
5. 自動アップデート
当社は、パッチ、バグ修正、新機能、新バージョン、または強化された機能を含む可能性があるツールバーのアップデート(以下総称して「アップデート」)を随時発行できるものとします。ただし、当社はその義務を負うものではありません。 当該アップデートのすべては、本EULAに準拠するものとします。 当社がツールバーのアップデートを発行する場合は、当社は、当該アップデートをお客様に提供できるものとします。ただし、当社はその義務を負うものではありません。 お客様のコンピュータにツールバーをまずダウンロードおよびインストールすることで、お客様は、当社が自己の裁量により、お客様からのさらなる承認またはお客様への通知を一切必要とせずに、当該アップデートをお客様に自動的に提供できることに同意するものとします。
6. ツールバーのアンインストール
お客様のコンピュータでツールバーの使用をご希望にならない場合、お客様はツールバーをいつでもアンインストールできます。 さらに、当社は、独自の判断により、本EULA、DigiKeyのプライバシー事項またはDigiKeyの取引条件にお客様が違反されたと判断する場合、またはツールバー提供の中止を決定する場合、お客様によるツールバーへのアクセスおよびツールバーの使用を終了する権利をいつでも有するものとします。
7. 補償
お客様は、DigiKeyならびにすべてのサードパーティライセンサ(以下総称して「被補償当事者」)ならびにその親会社、子会社、関連会社、役員、取締役、従業員および代理店の各々を、あらゆる種類および性質のすべての申し立て、損失、損害、訴訟、判決、訴訟費用および弁護士費用に起因する一切の責任または費用を含み、お客様によるツールバーの使用もしくは本EULAの違反に起因または何らかの方法で関連する、すべての被補償当事者に対するいかなる申し立て、訴訟または法的措置から保護し、補償することに同意します。
8. 保証に関する免責事項
当社は、お客様によるツールバーのダウンロード、インストール、使用もしくはアンインストール、またはお客様によるツールバーサービスの使用から生じるいかなる損害に対して一切の責任を免責されるものとします。 ツールバーおよびツールバーサービスは、いかなる種類の保証もなく、「現状有姿のまま」提供されています。 法律が認める最大限の範囲において、当社は、商品性の保証、特定目的への適合性の保証、および非侵害の保証を含むがこれらに限定されない、すべての明示的、黙示的および法定的保証から一切免責されるものとします。 ツールバーもしくはツールバーサービスが動作可能であること、意図した通りに動作すること、その動作が中断しないもしくはその動作に誤りがないこと、その他すべての製品、ソフトウェアもしくはハードウェアとともに機能もしくは動作すること、その他すべての製品、ソフトウェアもしくはハードウェアとともに機能もしくは動作すること、その他すべての製品、ソフトウェア、ハードウェア(いかなるコンピュータも含むがこれに限定されない)を損傷しないもしくはデータの損失もしくは破損の原因とならないこと、または最小の耐用年数であることについて、当社は保証いたしません。 特定の司法管轄区ではこの保証に関する免責事項が認められないことがあり、したがって本節の規定がお客様に適用されない場合があります。
9. 責任の制限
当社は、お客様によるツールバーもしくはツールバーサービスのダウンロード、インストール、使用もしくは誤用、アンインストール、またはお客様によるツールバーもしくはツールバーサービスのへの依存に起因または関連したすべての直接的、間接的、特別、偶発的、派生的、または懲罰的損害賠償に関して、当該責任が契約、保証、不法行為(過失を含む)、製造物責任、人身障害、動産への不法侵害もしくはその他に基づくいかなる申し立てから生じるとしても、および当該損失もしくは損害を引き起こしたその人物が当該損失もしくは損害の可能性について通知されていたか否かを問わず、いかなる場合でも、お客様に対してその責任を負いません。 司法管轄区によっては、当該責任の制限の可用性を制限することがあり、その場合は本節の規定がお客様に適用されない可能性があります。 上記の記載にも関わらず、いかなる場合でも、当社が支払うべき金額は$100.00を超えないものとします。
10. 準拠法
当事者は、本EULAに基づいて生じるいかなる紛争も個別に裁定され、一括して扱われないことに同意し、すべての紛争は、抵触法に関わらず、ミネソタ州の法律に準拠し、ミネソタ州の法律に従って解釈されることに同意します。 本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods:CISG)は適用されません。 いかなる紛争もミネソタ州ミネアポリスにある州立または連邦裁判所で裁判にかけられることとし、お客様は、その目的上、当該裁判所の人的管轄権に取消不能の形で従うこととします。
11. 雑則
本EULA、DigiKeyのプライバシー事項およびDigiKeyの取引条件は、ツールバーに関するお客様とDigiKey間の完全なる合意を構成し、書面または口頭に関わらず、ツールバーに関して当事者間で以前に行われたすべての合意事項に優先するものとします。 当社がEULAに行うすべての変更は、DigiKeyウェブサイトに掲載されます。 お客様によるツールバーの使用は常に、使用時に有効なEULAに準拠するものとします。 本EULAのすべての権利または条項をDigiKeyが実施または行使しないことは、当該権利または条項の放棄を構成しません。 本EULAの一部の条項が管轄権を有する裁判所によって無効と判断された場合でも、当事者は、その裁判所がその条項に反映されている当事者の意思を実行するよう努力し、本EULAのその他の条項は効力を維持するものであることに同意します。