ウェビナー - 安全対策の議論にサイバーセキュリティが不可欠な理由

現代でますますコネクテッド化が浸透する製造環境において、エッジデバイス、IIoTゲートウェイ、クラウド分析、ネットワーク化されたセーフティセンサは効率性と可視性を高めていますが、同時にサイバー脅威の新たな経路も生み出しています。かつては独立して動作していた安全コンポーネントが、今やネットワークを介して通信を行うようになりました。このコネクティビティは多大な価値をもたらしますが、同時にリスクも生みだします。安全機器が危険にさらされた場合、人、機械、生産性に直接影響を与えかねません。

安全規格の新時代

SICKマーケットプロダクトマネージャであるSarah Starsiak氏とJay Johnson氏が、世界的な規制がこの現実に対応しつつある状況について説明します。IEC 62443や改訂された欧州機械規則(EU)2023/1230などの国際的な枠組みは、メーカーがリスク管理にどう取り組むべきかを再定義しています。これらの規格は、セキュリティを組み込んだ設計構造、検証済みのコンポーネント完全性、データと人間の作業者の両方を保護するための文書化された対策を求めています。

SICKがメーカーのセキュリティ維持とコンプライアンス遵守を支援する方法

安全システムがネットワーク化された運用の中核となる今、メーカーは信頼できるパートナーと認証済みの技術を必要としています。SICKのサイバーセキュリティ強化・規格準拠ソリューションは、機械の保護、リスク低減、現在および将来の規制要件への備えに向けた明確な道筋を提供します。

説明の主要なポイント

  • 安全機器は今やサイバー攻撃の標的となっています。センサ、スキャナ、コントローラがネットワーク化されると、攻撃によってプロセスが妨害されたり、保護機能が停止したりする可能性があり、人や設備を危険にさらす恐れがあります。
  • IEC 62443やEU 2023/1230のような規格がルールを定めています。メーカーは今、安全でコンプライアンスに準拠した業務に対する世界的な期待に沿ったサイバーセキュリティ対策を導入しなければなりません。
  • サイバーセキュリティはあらゆる安全戦略に組み込まれなければなりません。人々を守るということは、その安全を守るデジタルシステムを保護することを意味します。
  • SICKの認証済みソリューションにより、これを実現することが可能となります。安全なハードウェア、透明性の高いプロセス、検証済みの保護コンセプトにより、SICKはメーカーが強靭で将来を見据えた生産環境を構築するお手伝いをします。

参加のメリット

工場が進化する中、安全とサイバーセキュリティを別々に議論することはもはや無意味になっています。これらは同一の使命を遂行する二つの重要な要素です。人命の保護、資産の保全、そして安全かつ高性能な操業の実現です。

日時:米国中部夏時間2026年3月10日(火)午前10時(日本時間3月11日(水)午前0時)

所要時間:1時間

参加登録はこちらから。イベント終了後、いつでも完全版録画を受け取ることができます。https://event.on24.com/wcc/r/5190987/A77CB533E4EF5808AA6800E8DF73AE13?partnerref=blog

著者について

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum